FAQ
AD5412 - FAQ
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
Q: 回路のアナログ部とデジタル部分離したいと考えています。 アナログ用とデジタル用で全く別の電源を用意し、コンバータのREF+、REF、 AINはアナログ電源に、VDD/GND/通信インターフェースはデジタル電源に、というような配線をしても問題ないでしょうか。
A: VDDはアナログ電源とすることをお勧めいたします。またREF+/REF/AINにはGND 0.3V ≤ (REF+, REF, AIN) ≤ VDD+0.3Vの制限がありますので、別電源とした場合、この制限を越える状態が発生しないように注意してください。
デイジーチェーンの接続にDCEN(Daisy Chain Enable)を使いますが、2個以上の接続をするときは、どのようにするのでしょうか。
Q: コントロールレジスタのbit3に DCEN(デイジーチェインイネーブル)がありますが、このビットはどのような制御をするのでしょうか。また この信号を、有効にすることによりデイジーチェインが有効になるのであれば、データの送信元から見て、2番目以降のデバイスに対しては、このコマンドはどのように設定を行なえばよろしいでしょうか。
A: AD5412のDCENビットをセットすると、そのデバイスのデイジーチェーンモードが有効になります。このモードが有効になると、SDOピンに入力シフトレジスタに書き込まれたデータがあふれて出てきますので、次のデバイスへのデータ伝送が可能になります。いくつかのデバイスがつながれた状態では、手前のデバイスから順にこのビットをセットしていって、チェーンの接続を完成する必要があります。