SPIコントローラ
高速ADC SPIプログラムにより、SPI機能を備えた高速ADコンバータ(ADC)の拡張機能を制御できるようになります。機能の一覧は各製品のデータシート、およびHigh Speed ADC SPI Control Software (英語:pdf)をご覧ください。
SPIControllerの自動アップデートをするには、FTPサイトのfile/downloadファイルをクリックしてください。
- このプログラムでは、Microsoft .NET Framework3.5が必要となります。インストールされていない場合は、対象マシンにインストールしてください。
- 最終用途のCソース・コードを生成
- PIC12F629用のアセンブリ・コードを生成
- USBポートの標準インターフェースを使用
- HSC-ADC-EVALB(FIFO-based)とHSC-ADC-EVALC(FPGA-based)のデータ収集キットを用いて作業
Note: There is a known hardware driver installation issue. If you experience problems, please read the following document(英語版) that outlines a workaround. We are currently working on a solution.