赋予客户竞争优势 赋予客户竞争优势
借助高适应性混合制造
ADI公司为全球各行各业的125,000多家客户生产超过75,000种模拟和混合信号半导体产品。我们以客户为中心,生产各种高品质产品,并通过密切的合作伙伴关系,帮助客户解决棘手的技术难题。此外,我们通过高弹性的可预测供应链支持,帮助客户管理多种复杂需求和风险。
我们的高适应性混合制造战略基于由ADI或其值得信赖的合作伙伴拥有的晶圆厂、代工厂以及组装和测试工厂组成的强大网络。通过利用合作伙伴的投资而不是全部自己构建,我们努力快速响应客户需求和瞬息万变的市场形势,重点致力于开发创新的制造解决方案。
“几十年前,两名麻省理工学院毕业生创立了ADI公司,随着不断发展壮大,持续推出了各种创新解决方案,旨在应对当今的诸多棘手挑战。通过与ADI等公司合作,我们将促使马萨诸塞州成为半导体和芯片创新与制造中心。”
Maura Healey,马萨诸塞州州长
资料来源: Patch.com
高适应性混合制造网络
ADI的高适应性混合制造网络旨在快速增强制造能力,并平衡我们内部工厂和外部合作伙伴代工厂之间的客户需求。这种灵活的混合网络将ADI与外部因素隔绝,避免受其影响,同时能够增大产出和快速扩展,以满足客户需求。
我们的网络包含10家内部工厂和50家供应链工厂,遍布15个国家或地区,共有大约15,000名ADI员工。ADI对整个供应链中的制造工艺进行评估,根据具体要求灵活地选择匹配的生产基地来制造先进的半导体产品。ADI拥有数年甚至数十年的牢固合作伙伴关系,具备建立更具弹性且灵活的供应链所需的供货经验和专业知识,将助力客户更快地投入新品生产。

面向未来持续扩展

前端运营
我们正在扩增内外部晶圆厂的产能,通过内部投资,到2025年底美国和欧洲的产量将实现翻倍。
在俄勒冈州比弗顿,我们将洁净室面积增加了25,000平方英尺,使其产能翻倍,并改造成一座完整的8英寸晶圆厂。在爱尔兰利默里克,我们将产区范围扩大15,000平方英尺,使产能增加三倍。在华盛顿州的卡马斯,我们也在投资使其产能翻倍。

后端运营
ADI产品的大部分测试工作在菲律宾、马来西亚和泰国工厂中进行,并将组装业务外包给值得信赖的合作伙伴。为了增强ADI公司在菲律宾开展大型业务的弹性,我们正在扩建位于马来西亚和泰国的测试设施,并在菲律宾进行了多年的园区扩建,以扩充办公空间,预计将增加2,000名员工和更多的工程技术能力。此外,我们正在与外部合作伙伴交叉验证我们的测试流程,以确保需要时能够进行双重采购。
“现在,可以看到我们的所有工厂都在进行内部扩充,带来了我们迫切需要的这些制造业工作……并有更多机会在广泛的行业领域拥有像[美国宇航局火星探测器中使用的ADI芯片]这样的先进技术。”
John Michael,全球运营和技术总经理
ADI公司
资料来源:哥伦比亚人
制造灵活性
ADI公司的多家工厂分布在不同的国家或地区,并非仅在一个地理区域,并且都部署相同的技术。我们多样化的全球网络在内部工厂和值得信赖的合作伙伴晶圆厂中采用传统工艺和新工艺,提供创建7纳米至7微米创新解决方案所需的广泛技术和封装方法。这种战略布局提高了我们的灵活性,有助于ADI在整个经济周期中有效地管理运营。

如今,ADI的利默里克晶圆制造厂堪称该公司50年历史上的成功典范之一。该厂是爱尔兰最大的先进技术制造园区之一,拥有1,200多名科学家、工程师、生产和支持员工,多年来一直致力于研发创新,源源不断地推出新产品,持续实现盈利和增长,屡创辉煌。
未来展望:Pat Cunneen在利默里克的ADI创业故事
资料来源:Limerickslife.com
杰出品质
确保为客户提供优质可靠的产品是我们的首要任务。ADI公司致力于开发并不断完善先进的系统和工艺,以满足客户日益变化的需求。我们秉持全面质量管理的理念,重在预防而非检测。点击此处详细了解我们的质量管理理念、工艺流程和奖项。


可持续发展
ADI公司首席执行官Vincent Roche指出,“为了应对创纪录的半导体需求,我们孜孜不倦地努力工作,以维持和增强供应链的适应性。”即使我们的内部制造产量翻了一番,ADI仍致力于实现我们设定的气候保护、水资源和减少废弃物目标。根据我们目前的计划,预计到2025年底第一类和第二类的温室气体排放量将减少75%。我们设定的目标是到2030年实现碳中和,到2050年或更早之前实现净零排放。我们在2021年实现了23%的水资源循环利用率,并且还设定了到2025年将该比例提高至50%的目标。同样,去年我们制造工厂使用的能源中有39%来自可再生能源,我们打算到2025年将这一比例提高到100%。
了解详情
深入了解ADI的高适应性混合制造网络如何为ADI和我们的客户提供所需的灵活性。
探索ADI提供的一些全球工作机会
了解在ADI利默里克工厂的工作体验和收获。
了解在ADI俄勒冈州比弗顿令人振奋的职业生涯
前瞻性声明
本网站包含涉及多个方面的前瞻性陈述,例如,扩大制造能力、晶圆厂产能、占地面积、测试设施和产量;增加员工;扩展工程能力;与气候相关的工作目标、承诺、计划、时间表、指标、举措和目的,包括我们实现碳中和和实现净零排放的目标,以及能源、水、减排、回收和废物利用;通过未来经济周期管理我们的运营、供应链弹性;其他未来事件。非历史事实的声明,包括有关我们的信念、计划和预期的声明,均属前瞻性声明。诸如此类声明以我们的当前预期为基础,受多种因素和不确定性的影响,这种情况可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果有重大差异。更多有关可能导致实际结果与前瞻性声明中所述内容有重大差异的因素详情,请参阅我们向美国证券交易委员会("SEC")递交的文件,包括我们10-K表中最新年报、10-Q表中最新季报以及向SEC递交的其他文件中提到的风险因素。前瞻性声明仅自制定之日起有效,并且我们无义务更新任何前瞻性声明。