模拟提示—— ADC 的抽取

2017-11-15

宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。这些ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端,但也有一些应用要求能够滤波并调谐到更窄的频谱。

当需要窄带时,ADC采样、处理并消耗功率传输宽带频谱的效率很低。没有必要在后期处理中使用大量FPGA收发器来抽取和过滤宽带数据。高性能GSPS ADC让数字下变频(DDC)进驻到ADC内部。减少JESD204B ADC输出通道数可以较大限度地降低数据速率和系统布局的复杂度。

抽取是一种仅观察ADC采样样本的周期性部分,而忽略其余部分的方法。抽取的结果是降低ADC的采样速率。例如,1/4抽取模式意味着(总样本数)/4,有效地抛弃所有其他样本。

ADC还必须包含数控振荡器(NCO)和一个滤波和混频元件(用作抽取功能的配对器件)。数字滤波有效地消除了由抽取率设定的狭义带宽的带外噪声。作为本振的NCO的数字调谐字提供采样速率的小数分频,通过分辨率位数提供精确定位。调谐字具有范围和分辨率,可以将滤波器按频谱放置在需要的地方。

滤波器的通带应与抽取后的转换器的有效频谱宽度相匹配。使用DDC的显著优势是能够定位基本信号的谐波,使其落在目标频段以外。

DDC滤波器的数字滤波可滤除较窄带宽之外的噪声。理想ADC的SNR计算必须考虑过滤噪声的处理增益。使用一个完美的数字滤波器,带宽每减少2次幂,因过滤噪声而产生的处理增益就会增加3dB。

理想的SNR(包括处理增益)= 6.02 × N + 1.76 dB + 10log10(fs/(2 × BW))

图1. 使用低通滤波器和NCO执行频率转换,实现一个带通滤波器。频率规划确保无用谐波和杂散落在带宽之外。

关于作者

Ian Beavers
Ian Beavers是ADI公司(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)高速模数转换器团队的应用工程师。他于1999年加入公司。他拥有超过18年的半导体行业工作经验。他于美国北卡罗来纳州立大学获得电气工程学士学位和北卡罗来纳大学格林斯博罗分校MBA学位。他是EngineerZone®高速ADC支持社区的会员。如有任何问题,请到ADI公司EngineerZone在线技术支持社区发送给IanB。

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目