SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
JMA无线:5G场馆无线电网络提供超快移动宽带接入,为粉丝带来更丰富的体验
对于音乐迷或体育迷来说,最美妙的事莫过于亲临演出或比赛场馆,现场欣赏心仪乐队的演出,或者目睹喜爱的球队攻进决胜球,然后将这一刻的喜悦在社交媒体上分享。但是,即便在5G场馆引入无线电网络技术之前,许多手机网络也无法让成千上万的粉丝在场馆内同时上网。
领先的移动网络设备制造商JMA Wireless提供了一套完整的解决方案。JMA与其技术合作伙伴ADI公司合作,开发了5G移动技术,该技术提供零延迟宽带互联网接入,每个基站可以为多达100,000个设备和节点提供大规模连接,确保身处全球各地场馆的粉丝能够在线与家人和朋友分享自己的喜悦。
简介
公司
JMA Wireless设计和构建下一代通信系统,提供业界最强大的技术,通过全球网络实现4G LTE、5G、CBRS和LAA。
应用
JMA的移动无线连接解决方案产品适用于多个行业,可以确保基础设施的可靠性,简化服务运营,充分提高无线性能,这些行业包括房地产、体育和娱乐、酒店、移动网络运营商等等。
挑战
开发支持5G的移动网络小区(cell),以最大限度提高容量、覆盖范围和服务差异化性能,同时降低功耗、占用面积和运营成本。
目标
开发先进的分布式天线系统(DAS)平台和蜂窝集线器(cell hub),让身处公共场所和企业楼宇中的所有访客、粉丝和员工都能享受无缝的宽带无线连接。
打破无形壁垒
为人潮拥挤的场馆提供可靠的手机连接并非易事。在比赛日,许多体育迷必须穿越场馆周围“无形的墙”,这些墙会阻碍他们的手机从本地基站接收信号,导致手机上显示“无网络服务”提示信息。
当成千上万名用户同时尝试接入手机网络进行语音通话、发送消息或使用互联网服务时,就会面临这种情况。传统的蜂窝基础设施可以在常规的城市环境中提供出色连接,但是,当成千上万人聚集在诸如体育场这类场所中访问网络时,网络可能会崩溃。JMA Wireless抓住这一机会,运用其技术专长针对大型场馆中的5G场馆无线电网络开发出适用的优化设备。
JMA支持5G的移动网络系统的成功取决于它能否满足客户的需求。所有移动网络基础设施供应商都在彼此竞争,以最大限度提高网络容量、覆盖范围和服务差异化能力,同时减小产品的尺寸和功耗。当然,运营商始终更青睐能够降低网络运营成本的产品。
5G:性能以及复杂性的跳跃式变化
最新5G移动网络技术的功能有望满足所有这些要求。但是,随着一代一代新的移动网络技术涌现,蜂窝连接的技术特性变得更加复杂,也更难以实现。4G/LTE明显就比3G更加复杂。随着5G移动网络的推出,设备制造商的设计团队也遇到了更大的难题。对于JMA Wireless,成功实施的关键是与一流的5G无线电网络技术提供商合作。
与具有技术互补优势的合作伙伴合作
“在基于ADI公司的技术实现RF前端之后,我们能够集中技术力量开发新的虚拟化平台,以便同时为成千上万的用户分配5G信号。”Massimo Notargiacomo
JMA Wireless技术总监
JMA过去曾与ADI公司针对适用于公共场所和企业的无线基础设施解决方案进行了成功合作,所以本项目也选择了再次合作。JMA Wireless总经理Remo Ricci表示:“多年来,我们与ADI公司在管理和技术层面建立了非常不错的合作关系。我们利用ADI公司的解决方案和专业知识来构建我们的产品。所以,在考虑开发新DAS和蜂窝集线器时,我们首先就想到采用ADI公司的RF前端解决方案。”
JMA制定了一个明确的计划,希望通过与ADI合作,在使用基于标准服务器(一种“虚拟化”架构)运行的Open RAN软件的基础上,结合使用ADI提供的整套RF前端,快速且成功地将产品推向市场。在整个开发过程中,ADI公司利用其移动通信领域的专业知识帮助JMA将RF系统集成到其基于服务器的架构中。
ADI公司的大客户经理Gaetano Piarino表示:“我们组织JMA的工程团队和ADI公司的相关事业部召开了一系列会议。双方会定期召开电话会议,就技术问题展开讨论。ADI印度公司的收发器团队也参与其中,负责执行与客户相关的设计任务,进而加快设计过程,帮助JMA达成紧迫的产品上市时间目标。”
JMA技术总监Massimo Notargiacomo证实了ADI公司提供的系统级支持所带来的影响。他表示:“在基于ADI公司的技术实现RF前端之后,我们能够集中技术力量开发新的虚拟化平台,以便同时为成千上万的用户分配5G信号。”
一种新型的移动网络小区
ADI公司提供的高度集成、高功效RF解决方案帮助JMA Wireless开发出针对公共场所和企业楼宇市场进行优化的设计。例如,JMA的分布式天线系统(DAS)远程装置具有业界最小尺寸。其蜂窝集线器,即一种小型光纤连接无线电节点,使用ADI公司的多通道RF收发器,该收发器高度集成,所以每个节点需要的部件更少,从而可以构建节省空间的解决方案。
Piarino表示:“我们的收发器集成了数字预失真(DPD)功能,可降低系统功耗。DPD集成使得JMA无需在分立式FPGA中实现这种功能。通过选择ADI公司的技术,JMA得以减少使用的部件数量,降低功耗,最终降低物料成本。”
新型5G无线电网络设备的关键要求
最大限度减小尺寸和功耗
高度集成、高功效RF解决方案支持分布式天线系统(DAS)远程装置,并具有业界最小尺寸。
降低运营成本,缩短上市时间
部件数量减少,功耗降低,物料成本也相应降低。移动通信专家助力加快设计过程,帮助JMA达成紧迫的产品上市时间目标。
当部署在大型商业楼宇、场馆和其他场合时,JMA Wireless(美国公司)制造的5G场馆无线电网络设备不仅支持全球各地区的移动运营商部署的LTE和5G服务,还支持美国的CBRS民用频段服务。
JMA现已成为楼宇和场馆运营商的首选,因为相比传统的蜂窝基站,JMA基于虚拟化软件架构的模块化、可扩展的网络设备安装更简单,也更快捷。该设备无需专业技术人员提供现场支持,可远程更新,以保持通信性能和系统安全性,从而帮助降低运营成本。
移动运营商提出的关键要求
覆盖范围和容量
提供灵活且可扩展的基础设施产品,支持部署无缝的宽带无线网络连接。
服务差异化
部署新的增强现实(AR)和虚拟现实(VR)功能。
其技术还可以帮助职业体育联盟和团队特许经营者探索5G支持新的增强现实(AR)和虚拟现实(VR)功能的潜力,例如在手机摄像头视图上叠加实时比赛或赛季统计数据,或者提供AR游戏,其中玩家在游戏中的位置能够反映他们在场馆中的真正位置等诸多功能。在JMA设备上运行的5G场馆无线电网络具有超低延迟和高带宽特性,使这些AR/VR功能首次得以实现。

为全球场馆提供5G移动宽带连接
JMA与ADI公司达成关于5G的合作之后,向市场推出了一套基础设施产品,为在公共场所和楼宇中部署移动网络服务提供了所需的灵活性和可扩展性。对于场馆和商业楼宇运营者来说,移动宽带接入是一个重要的差异化因素:通过部署JMA设备,他们能够提供无缝的宽带移动网络连接,无论体育场馆中涌入多少观众或多少人进入办公大楼都能获得网络服务。
JMA Wireless总经理Remo Ricci表示:“在我们设计可扩展5G无线电设备这款极具竞争力的产品时,ADI公司的集成式高功效RF解决方案提供了极大助力,使我们的产品比目标市场中其他同类产品的尺寸明显更小。至关重要的是,ADI公司的系统级专业知识和专业技术支持帮助我们大大加快了DAS和蜂窝集线器项目的开发进度,让新产品能够更快上市。”
因此,随着JMA的5G场馆无线电网络设备进入更多的场馆、建筑和社区,为用户提供5G体验,将有更多的粉丝能够远程与家人和朋友分享生命中最激动人心的体验,与他们一起感受欢乐时刻。