搜索 筛查 筛查 产品分类 RF和微波 8 传感器与MEMS 7 光通信和光学传感 1 处理器和微控制器 13 嵌入式安全和1-Wire 2 更多 资源 评估板 1 更多 行业解决方案 汽车解决方案 7 消费电子技术解决方案 1 能源解决方案 1 储能解决方案 1 可再生能源发电解决方案 1 航空航天和防务 1 更多 工具和模型 技术解决方案 更多 网站部分 资源库资源库1媒体中心0展会0新闻咨询0视频4 结果类型 Blog2Blog Post216Comment342Docs & FAQs3,231Forum Reply46,889Forum Thread18,096Gallery10Groups, Forums & Libraries43更多 群组、论坛和库 ADE电能计量专区1,417ADUC Cortex M3系列162ADUC7xxx系列162ADUC微处理器专区1,474GMSL468MEMS专区3,305Other Products (CN)1,913Power 中文专区4,603更多 ADIApproved5,411ADIForum1,095ADI_Amy562ADI_Eva344ALee687779Admin_ADI1,259Amenda-NanYa289EZAdministrator1,173更多 Precision A/D Converters1,378amplifiers1,113hardware999Integrated/Special Purpose A/D Converters754clock and timing751RF Integrated Transceivers737Sensors and MEMS691Wideband Transceiver IC672更多 Analog.com 1 EngineerZone中文技术论坛 68,855 Analog.com上的搜索结果 1 相关性 相关性 最旧 最新 排序 Site_section:媒体中心✕展会✕新闻咨询✕资源库资源库✕Product_categories.lvl0:电源管理 > LED 驱动器 IC✕Industry_solutions.lvl0:能源解决方案✕ 清除选择 DC2718A评估板 & 工具演示电路 2718A 是一款采用了 LT8316 的 no-opto 反激式转换器。该演示板输出 12V 并保持严紧的调节性能,负载电流范围为 30mA 至 3A。DC2718A 经过优化,可在 100V 至 600V 的宽 DC 输入电压范围内工作。输出电压准 …文件 <<<1>>> EngineerZone中文技术论坛上的搜索结果 68,855 max96724f搭配max96701a使用问题Forum ThreadAnswered GMSL13 June, 20251. 可以正常抓图,使用gst预览画面,但是画面颜色不对; 2. 抓出的yuv图片通过软件查看发现缺少数据; 3. 请问这种情况可能 … interface and isolationMAX96701MAX96724FGigabit Multimedia Serial Link™ (GMSL)issue that generate arbitrary waveformsForum ThreadAnswered 时钟与DDS11 June, 2025Hi ADI expert I am planning to generate 3 arbitrary signals of 100kHz. The AD9106 has 4 channels, can I generate 3 independent arbitrary waveforms of 100kHz. Thanks in advance! hardwareclock and timingad9106Direct Digital Synthesis (DDS)AD712-8 REFIN检测问题Forum ThreadAnswered 精密转换器专区10 June, 2025根据数据手册 Rev.F中内容,AD7124-8具有基准电压检测功能。将ERROR_EN寄存器中的REF_DET_ERR_EN位设置为1,可以使能此特性。 如果选 … Datasheet/Specsad7124-8Multiplexed A/D ConvertersPrecision A/D ConvertersMAX96724F可以搭配MAX96705使用吗?Forum ThreadAnswered GMSL13 May, 2025我们有使用过max96722和max96701。 现在新硬件是max96724F和max96705,进展不是很顺利,没有mipi信号出来。 请问MAX96724F可以搭配MAX96705使用吗? GMSL_SerDes_Public_GUI工具里 … MAX96724interface and isolationsoftwareMAX96724FMAX96705Gigabit Multimedia Serial Link™ (GMSL)LTC4015EUHF和LTC4015IUHF的区别Forum ThreadAnswered 生物/电化学/磁场/温度传感器专区10 May, 2025LTC4015EUHFLTC4015IUHF这两个型号有什么区别,性能和功能是一样的吗 hardwareMAX32625PICO的SWD如何连接Forum ThreadAnswered 技术支持参考库10 May, 2025我手上有两个MAX32625PICO,我想一个用作DAPlink,另一个做为开发板,如何来连接,我偿试用使用开发板的J4的接口连接到其他的DAPlink上面 … LT3042EMSE 原理图审查协助请求Forum ThreadAnswered Power 中文专区08 May, 2025我用LT3042EMSE将5V电压转成4.5V电压给模拟电路供电,请帮忙协助审查电路原理有没有问题。 关于ADP2360的引脚顺序问题Forum ThreadAnswered Power 中文专区07 May, 2025 如上图所示CIN电容横跨SW导致SW又细又长可能会导致EMI增大,我对这个芯片的引脚顺序感到很不适,我认为这是设计 … 关于ADF4350的锁定时间问题Forum ThreadAnswered 时钟与DDS4/30/2025 2:34:57 AM 本人最近调试ADF4350,发现锁定时间达不到要求,但是看数据手册中的例子,发现理论上应该可以达到我的要求,(If a PLL has reference … Integer-N PLLadf4350Phase Locked Loop (PLL) Synthesizer & Translation Looprf and microwaveMAX96792A聚合方式Forum ThreadAnswered GMSL27 April, 2025关于MAX96792A的聚合方式,是并排聚合吗? 文档中没有看到明确的说明。 hardwareMAX96792A <<<1234567>>>