Line 6案例研究

line6logo

Line 6利用SHARC为吉它手提供全新和古典的吉它音调—

吉它手为使乐器能发出"正确的"声音不断求索,以形成自己特有的风格或模仿知名吉它演奏家的声音。 这种令人难以捉摸的追求会带来一种"慢性装备综合症",买来一大堆昂贵的盒子、跳线、吉它和放大器,以期获得符合需要的声音。 在Line 6推出创新POD®吉它处理器,为电吉它音效行业带来革命性变革之前,只能反复试错,添置装备,配线,除此以外,别无他法。 POD不是一个单一的音效盒,相反,它能产生众多音效(颤音、混响、飘忽、延时、合唱等),还能产生历史上优质放大器特有的干净、过驱音调(无需把旋钮设为"11"!!)

PODx3pro

他们率先采用的技术称为"建模"技术——运用一系列复杂的数字算法来仿真传统"单块效果器"和古典吉它音效装置中使用的模拟电路,以及真空管功率放大器的特性。 通过不辞辛劳地测量和分析过去和当今最出色的放大器及其他装置,Line 6开发出强大的数字信号处理算法,成功地克服了产生"正确"音调这一棘手的挑战。 Line 6分析了大量乐器,对"音调"的本质形成了独到的见解。 一个发"音"元件往往是配合其他元件使用的(比如,单块效果器配合放大器、混响器或旋转扬声器使用),因此,Line 6提供了常见的装置组合预设置,以及他们在开发实验室中遇到的特有组合预设置。 这一过程十分复杂,要求对"音调"艺术和科学有着深入的了解。

LINE 6在面向音乐人的数字信号处理领域一直处于较领先地位。 自从1997年推出原创POD以来,LINE 6改变了音乐人和录音工程师营造吉它音效的方式。 数字建模为营造地道复古音开启了一扇门,使得匠心独具的音乐人可以实验只能通过建模得到的音效。 LINE 6对技术进行了延伸,纳入了多种放大器和建模吉它,包括电吉它和原声吉它。

为了以高品质完美展现这些高水平的信号处理能力,Line 6需要一款强大的处理器,能够提供所需性能,同时还要足够灵活,能够适应多种不同建模算法。

"从运用ADI DSP的首款产品Vetta开始,一直到我们基于SHARC的最新产品,如M13,SHARC那出色的功耗、灵活性和易用性帮助我们实现了快速原型制作和创新实验。 在SHARC极大的自由度和强大性能的帮助下,我们成功地推动了自有建模技术的发展,推出了更加复杂的特性和功能,为客户带来了更加完善的服务。" Angelo Mazzocco,首席DSP工程师。 "非常有用而且配备完善的Visual DSP调试器也是我们不可或缺的工具。 它已成为我们开发流程一个至关重要的组成部分。"

LINE6M13SHARC集成多种外设,包括SDRAM接口和DMA控制器,用于连接外部RAM。 主要外设的集成不但对性能至关重要,而且对压缩物料成本、功耗和PCB板面积也有重要意义。

对于新型Spider Jam和JM4产品,SHARC在这些系统中发挥着重要作用,我们决定采用ADI公司的VisualDSP++内核。 我们拥有灵活的实时操作系统,并与VisualDSP++环境深入集成。 正如高级嵌入式系统工程师Joe Sarlo所说:"VDK非常好,使用起来非常简单,可以轻松控制线程和令牌,无需担心根本不需要的多种其他功能,也不用改变代码的结构。 换句话说,它非常棒,采用模块化设计,您可以使用想用的部件。"

Line 6用ADI公司的Crosscore开发工具VisualDSP++,开发产品。 他们开发出了一种专有信号处理内核和代码库,其中的大量算法和参数可以产生经过深入研究和开发的Line 6模型。 Line 6目前的10多种产品采用SHARC处理器,并将继续以SHARC处理器技术为基础,不断推出新模型、新产品。

"Line 6发现,SHARC处理器是我们的音效处理器和放大器的理想选择,借助它,音乐人可以获得极具创意的现代和古典音调和音效,练习、录音棚录音和现场表演,一网打尽。 SHARC可以实现专业级信号处理,其强大的性能足以精确仿真出令人怀念的复古音调,还能完美支持我们的原创算法。"
— Angelo Mazzocco,Line 6首席DSP工程师

阅读更多类似客户案列研究...