MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器

2004-02-11
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

摘要

本篇应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。文中给出了典型应用电路原理图,电路中包括用于3.55GHz输出、1.6GHz LO和350MHz输入的匹配元件。噪声系数为~12.5dB,变频增益8.6dB。这款变频器集成电路(IC)也可以用作下变频器。文中给出了帮助工程师进行设计的S参数表格的链接。

更多信息

概述

MAX2683是基于Gilbert单元的双平衡有源混频器,能够接收最高达3.5GHz的RF输入并输出3.6GHz的IF信号。MAX2683的特点是其可调节的偏置控制、变频增益、失配时的灵敏度下降和在紧凑结构下仍然很好的隔离。

本篇应用笔记包括混频器简要描述、设计技巧提示和MAX2683的典型性能特性。

上变频器回顾

混频器的基本性质是频率变换。几乎在所有的发射机中都要用到这个性质。在典型的应用中,频率为fMOD的调制信号被注入到混频器的一个端口上,频率为fLO的本地振荡器(LO)信号注入到另一个端口。输出的射频(RF)信号被上变频到fMOD + fLO。频率变换是由频率为fMOD的调制信号波形,cos(fMOD * t)与LO波形相乘得到的。根据三角函数乘法,我们得到下面的等式:

Cos(fMOD * t) * cos(fLO * t) = 1/2 cos(fLO - fMOD) ± 1/2 cos(fLO ± fMOD)

在这个理想的乘法等式中,混频器的输出只包含频率为fLO - fMOD和fLO + fMOD的信号;也就是说,原始的fMOD频率调制信号和本地振荡器fLO频率信号在上变频器RF输出端口被完全抑制了。

Gilbert单元有源混频器是基于射级耦合对儿放大器的。将调制信号分解成共模成分和差模成分可以很好地理解这种放大器的工作原理。调制信号进入一对儿输入中的一个,另一端通过电容接到AC地。根据对称的结构,共模成分改变两分支之间的电流,对于小信号来说,电路就像一个标准的共射极放大器。MAX2683基本放大器使用四个交叉耦合器件将调制信号以LO速率与±相乘,从而实现预期的双平衡混频器的特性。这些器件和射极耦合对儿一起组成了Gilbert单元。输入调制信号时,LO以单端形式注入,另一端通过电容接AC地。LO的正电压导致外边一组器件导通,使调制信号以LO速率与±相乘;负电压导致内部一组器件导通,也使调制信号以LO速率与±相乘。

产品设计与性能特点

MAX2683使用+2.7V至+5.5V单电源供电。采用超小型16引脚TSSOP-EP封装,具有供3.6GHz特殊应用使用的底部焊盘。MAX2683采用双平衡Gilbert单元结构,具有单端RF、LO输入和差分集电极开路输出端口。差分输出端口为单端或者差分应用提供了宽带、灵活的接口。MAX2683具有可调节的偏置控制,由外部电阻设置。这样用户可以通过调节电源电流获得更高的线性度以优化系统性能。用逻辑电平控制激活器件内部的倍频器,外部本地振荡器源既可以在全频也可以在半频下工作。内部LO滤波器用来减小LO谐波与杂散混频。图1是MAX2683应用的简化框图。图2是MAX2683的引脚外形描述。性能特点的细节在下文中描述。

图1. 简化的MAX2683应用电路框图
图1. 简化的MAX2683应用电路框图

图2. MAX2683外部引脚
图2. MAX2683外部引脚

直流偏置

MAX2683需要一个直流偏置。尽管传统的无源混频器用交流信号使器件导通,有源Gilbert单元混频器需要一个直流电源。直流偏置以VCC电压的形式加到器件上。必须加上足够的电压使Gilbert单元中的晶体管导通,否则预期的切换动作就不会发生。混频器工作所需的最小电压为2.7V。VCC上升时,简单的偏置方案使晶体管的开启更加困难。混频器的增益升高,压缩点就随之升高。因为偏置的改变将影响线性度,而这类变化会影响混频器产生的谐波和杂散信号电平。偏置的变化还会影响芯片中晶体管的ft从而改变混频器的工作频率范围。MAX2683的线性度和电源电流可以用一个电阻在外部调节,电阻连接在BIAS和GND之间。额定值为1.2kΩ的电阻将电源电流设置为55mA。减小电阻值能够提高线性度但是要以电源电流的升高为代价。增加电阻值可以降低电源电流却使线性度恶化。我们使用820Ω至2.0kΩ之间的电阻。

增益

MAX2683拥有变频增益,在传统的应用中,输出信号将比输入信号的功率更高。MAX2683的大部分增益来自Gilbert单元中的射极耦合放大器。实现的增益量随着频率、工作温度、振荡器信号和偏置电平的变化而变化。为了最优化增益和线性度,适当地设计电路板是所有RF、微波电路的关键。RF信号线保持尽可能的短以减小损耗、辐射和感应系数。给每一个接地引脚使用单独的、低感应系数的过孔连接到地平面。为了实现最佳性能,将器件封装上的裸露焊盘焊接到电路板的地平面。差分集电极开路RFOUT-和RFOUT+端口需要使用与VCC连接的外部上拉电感和输出匹配网络来优化增益性能。调制信号输入、LO输入和RF输出的S参数如表格2所示。设计者可以参考这个表格开发最优的匹配电路以满足系统规范。

振荡器信号

MAX2683需要低的振荡器驱动电平。在基于Gilbert单元的混频器中,LO信号的主要功能是在交叉耦合的四个器件的外部晶体管和内部晶体管之间切换导通通道。这需要相对小的功率。通常,较低的振荡器驱动电平能够改善Gilbert单元混频器的杂散响应。增加输入给MAX2683上变频器的LO功率将使四个耦合器件和射极耦合对儿的晶体管饱和(实际上是“准饱和”)从而降低线性度。当LO驱动电平比额定值小时,变频增益在5dB至10dB的范围内基本不受影响。当LO驱动电平进一步减小时,变频增益将摆动减小。正弦LO信号一般都没有很多的(谐波相关的)频率成分。MAX2683与50Ω匹配时典型的LO输入功率为-5dBm。

工作频率范围

MAX2683可以在非常宽的频率范围内工作。它既可以作为下变频器也可以作为上变频器。通过Gilbert单元四个交叉耦合器件的调制信号的频率可以高达3.8GHz。如果提供适当的输出匹配网络输出频率范围可以达到3.6GHz。MAX2683具有内部LO倍频器,外部LO可以以全频率或半频率工作。以半频率工作的好处是减小了不期望的通过放大器到达天线的LO泄漏信号。倍频器之后集成有内部LO带通滤波器用来帮助抑制LO谐波含量和杂散混频信号。使用LO倍频器的方法是以逻辑低电平驱动ENX2并将半频率外部LO连接到LOX2端口。以逻辑高电平驱动ENX2并将全频外部LO连接至LOX1端口就可以关闭和旁路LO倍频器与LO滤波器。关闭LO倍频器的好处是能将电源电流减小15mA。LOX1的最大频率范围是3.9GHz,LOX2的频率范围是最高1.95GHz。

噪声系数

Gilbert单元结构不是低噪声结构。混频器噪声系数主要来自四个集电极交叉耦合晶体管的散粒噪声、射极耦合对儿的两个晶体管的噪声和射极耦合对儿使用的两个反馈电阻的热噪声。输入的LO功率非常低时,LO的切换动作可以影响到混频器的噪声系数。MAX2683典型的噪声系数是12.5dB。

匹配电路

为了实现最优的性能需要对三个端口进行适当的匹配。表格1提供了这三个端口完整的S参数,频率范围从50MHz到6GHz。设计者可以参考此表格选择最佳的匹配电路来满足系统规范。本应用笔记包含一个展示了三个端口典型匹配电路的应用电路原理图。输入端口匹配到350MHz,LO端口匹配到1.6GHz,输出端口匹配到3.55GHz。

表1. MAX2683的S参数(点击链接查看表格)

表1.1 F输入S11参数

FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC   FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC
(MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree   (MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree
50 0.868 -4.4 0.868 -4.5   3050 0.566 -147.1 0.557 -154.6
100 0.851 -7.7 0.850 -7.9   3100 0.563 -147.5 0.555 -157.1
150 0.817 -13.9 0.813 -16.4   3150 0.562 -151.9 0.556 -159.2
200 0.801 -10.1 0.797 -11.6   3200 0.544 -154.3 0.559 -162.4
250 0.816 -11.8 0.814 -12.5   3250 0.568 -156.6 0.564 -164.7
300 0.831 -21.1 0.830 -22.5   3300 0.574 -160.0 0.572 -167.1
350 0.791 -22.4 0.789 -25.0   3350 0.583 -162.0 0.582 -169.4
400 0.770 -27.4 0.578 -30.0   3400 0.593 -164.0 0.592 -171.2
450 0.710 -27.2 0.639 -30.6   3450 0.604 -167.3 0.603 -174.2
500 0.715 -28.3 0.700 -29.9   3500 0.617 -169.1 0.616 -176.4
550 0.713 -30.8 0.701 -32.2   3550 0.631 -171.4 0.636 -178.7
600 0.705 -33.3 0.691 -34.8   3600 0.644 -173.8 0.644 179.0
650 0.698 -35.8 0.688 -37.5   3650 0.657 -176.2 0.656 176.3
700 0.690 -38.4 0.680 -40.1   3700 0.669 -178.8 0.665 173.5
750 0.682 -40.9 0.672 -42.6   3750 0.678 178.6 0.672 170.8
800 0.672 -43.1 0.662 -44.9   3800 0.685 175.8 0.677 168.1
850 0.665 -45.0 0.654 -47.0   3850 0.688 172.2 0.677 165.2
900 0.660 -47.0 0.648 -49.1   3900 0.689 170.1 0.674 162.0
950 0.654 -49.1 0.643 -51.3   3950 0.684 167.0 0.666 158.9
1000 0.651 -50.9 0.638 -52.0   4000 0.675 164.0 0.654 155.0
1050 0.635 -55.1 0.623 -58.0   4050 0.661 163.3 0.639 136.0
1100 0.635 -58.1 0.622 -61.5   4100 0.648 160.1 0.624 153.7
1150 0.633 -60.3 0.618 -63.6   4150 0.632 158.2 0.608 151.2
1200 0.631 -61.9 0.617 -65.6   4200 0.615 155.7 0.591 148.8
1250 0.631 -63.5 0.619 -67.1   4250 0.599 152.2 0.575 146.5
1300 0.633 -65.2 0.618 -68.6   4300 0.584 151.9 0.561 144.4
1350 0.633 -66.7 0.615 -70.4   4350 0.571 149.7 0.550 142.4
1400 0.630 -68.7 0.615 -72.4   4400 0.561 147.8 0.541 140.7
1450 0.630 -70.7 0.615 -74.5   4450 0.553 146.7 0.535 139.0
1500 0.630 -72.7 0.614 -76.5   4500 0.549 144.2 0.532 137.1
1550 0.629 -74.8 0.614 -78.1   4550 0.547 140.5 0.532 133.4
1600 0.627 -77.3 0.612 -81.0   4600 0.548 138.8 0.534 131.8
1650 0.622 -79.9 0.607 -82.2   4650 0.552 137.3 0.541 130.4
1700 0.619 -82.5 0.604 -85.9   4700 0.558 135.9 0.548 129.1
1750 0.618 -85.0 0.604 -89.4   4750 0.566 134.4 0.556 127.5
1800 0.618 -87.6 0.605 -92.1   4800 0.577 133.1 0.569 126.2
1850 0.616 -90.5 0.604 -95.0   4850 0.589 131.7 0.581 124.9
1900 0.615 -93.3 0.602 -98.2   4900 0.604 130.4 0.595 123.6
1950 0.612 -96.0 0.600 -101.0   4950 0.616 128.9 0.607 122.1
2000 0.612 -98.7 0.601 -103.2   5000 0.628 127.3 0.619 120.4
2050 0.609 -96.7 0.600 -100.9   5050 0.671 127.8 0.644 120.9
2100 0.614 -98.1 0.605 -102.6   5100 0.660 127.9 0.644 121.2
2150 0.620 -100.0 0.613 -105.1   5150 0.663 127.7 0.647 121.1
2200 0.626 -102.0 0.618 -107.5   5200 0.668 127.2 0.651 120.1
2250 0.634 -105.1 0.626 -109.9   5250 0.671 126.2 0.654 119.4
2300 0.640 -107.5 0.632 -112.4   5300 0.674 124.3 0.653 117.9
2350 0.644 -110.1 0.636 -115.1   5350 0.672 123.1 0.650 116.1
2400 0.647 -112.2 0.636 -118.1   5400 0.668 121.4 0.644 114.3
2450 0.642 -115.0 0.634 -121.0   5450 0.659 119.4 0.632 112.4
2500 0.645 -116.7 0.632 -123.9   5500 0.647 117.7 0.618 110.9
2550 0.642 -119.3 0.626 -126.7   5550 0.633 116.4 0.603 108.0
2600 0.636 -122.0 0.616 -129.5   5600 0.620 114.6 0.591 107.4
2650 0.627 -124.4 0.604 -132.1   5650 0.608 113.1 0.581 106.5
2700 0.616 -127.1 0.596 -134.3   5700 0.598 111.4 0.572 105.2
2750 0.608 -129.2 0.590 -136.4   5750 0.587 109.6 0.563 103.3
2800 0.600 -131.1 0.584 -138.8   5800 0.577 108.1 0.554 101.4
2850 0.592 -134.2 0.577 -141.4   5850 0.569 106.2 0.547 99.9
2900 0.583 -136.7 0.569 -144.1   5900 0.562 105.1 0.541 98.5
2950 0.576 -139.2 0.562 -146.7   5950 0.556 103.0 0.557 97.1
3000 0.570 -141.7 0.558 -149.2   6000 0.551 102.1 0.553 96.0

表1.2 LOX1输入S11参数
FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC   FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC
(MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree   (MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree
50 0.648 -30.3 0.648 -30.4   3050 0.155 173.0 0.162 170.5
100 0.460 -33.8 0.459 -39.9   3100 0.157 169.0 0.164 165.7
150 0.382 -32.2 0.381 -32.2   3150 0.159 165.0 0.167 161.5
200 0.343 -30.7 0.342 -30.7   3200 0.162 161.0 0.169 157.7
250 0.318 -29.8 0.318 -29.0   3250 0.165 158.0 0.173 154.4
300 0.301 -29.6 0.300 -29.8   3300 0.168 155.0 0.175 151.6
350 0.287 -30.0 0.287 -30.2   3350 0.171 152.0 0.177 149.5
400 0.276 -30.7 0.276 -30.9   3400 0.173 150.0 0.179 147.7
450 0.266 -30.7 0.267 -32.1   3450 0.173 149.0 0.178 146.1
500 0.260 -33.3 0.261 33.6   3500 0.172 147.0 0.177 144.8
550 0.260 -33.3 0.261 -33.6   3550 0.170 146.0 0.174 143.6
600 0.255 -35.1 0.250 -37.0   3600 0.167 145.0 0.171 142.9
650 0.250 -37.0 0.248 -39.4   3650 0.162 145.0 0.166 142.4
700 0.245 -41.1 0.245 -41.5   3700 0.155 145.0 0.160 142.1
750 0.244 -43.4 0.245 -43.8   3750 0.148 144.0 0.152 141.9
800 0.244 -45.6 0.245 -46.1   3800 0.140 144.0 0.143 141.2
850 0.250 -47.7 0.246 -48.3   3850 0.131 144.0 0.134 141.4
900 0.245 -50.0 0.247 -50.7   3900 0.122 144.0 0.126 140.5
950 0.246 -52.3 0.247 -53.3   3950 0.112 143.0 0.116 139.4
1000 0.246 -54.7 0.246 -55.0   4000 0.102 142.0 0.106 137.9
1050 0.242 -59.1 0.242 -60.5   4050 0.100 142.0 0.104 138.4
1100 0.240 -61.5 0.240 -62.3   4100 0.091 141.0 0.095 137.1
1150 0.238 -63.1 0.238 -63.9   4150 0.083 139.0 0.087 135.1
1200 0.235 -64.7 0.236 -65.5   4200 0.074 138.0 0.079 132.5
1250 0.233 -66.2 0.233 -67.1   4250 0.067 135.0 0.071 129.8
1300 0.230 -68.0 0.230 -68.9   4300 0.060 133.0 0.065 126.7
1350 0.226 -69.7 0.226 -70.5   4350 0.055 129.0 0.060 123.0
1400 0.222 -71.5 0.222 -72.5   4400 0.050 126.0 0.055 119.1
1450 0.218 -73.6 0.218 -74.6   4450 0.046 123.0 0.051 116.3
1500 0.214 -75.9 0.214 -77.0   4500 0.045 123.0 0.050 115.8
1550 0.209 -78.4 0.211 -79.5   4550 0.045 124.0 0.050 117.2
1600 0.205 -81.1 0.207 -82.2   4600 0.047 126.0 0.053 118.8
1650 0.202 -84.0 0.204 -85.2   4650 0.053 128.0 0.058 121.2
1700 0.199 -87.1 0.200 -88.4   4700 0.060 129.0 0.064 122.7
1750 0.197 -90.5 0.199 -91.9   4750 0.068 130.0 0.072 123.9
1800 0.195 -94.0 0.197 -95.4   4800 0.076 130.0 0.064 122.5
1850 0.195 -97.4 0.197 -99.0   4850 0.083 130.0 0.086 125.3
1900 0.195 -97.5 0.197 -102.4   4900 0.091 131.0 0.094 126.4
1950 0.194 -101.0 0.195 -106.6   4950 0.099 132.0 0.102 127.6
2000 0.193 -105.0 0.195 -109.5   5000 0.100 133.0 0.111 128.6
2050 0.196 -110.0 0.199 -111.4   5050 0.122 132.0 0.125 128.0
2100 0.199 -112.0 0.202 -113.7   5100 0.129 132.0 0.131 128.0
2150 0.201 -114.0 0.204 -116.0   5150 0.134 133.0 0.137 129.4
2200 0.202 -116.0 0.206 -128.1   5200 0.139 133.0 0.142 129.2
2250 0.204 -118.0 0.208 -120.0   5250 0.142 133.0 0.144 128.5
2300 0.205 -120.0 0.209 -122.0   5300 0.144 132.0 0.146 127.4
2350 0.205 -122.0 0.209 -123.8   5350 0.144 130.0 0.146 125.5
2400 0.204 -123.0 0.208 -125.1   5400 0.141 127.0 0.142 123.2
2450 0.202 -125.0 0.206 -127.4   5450 0.136 125.0 0.137 120.1
2500 0.200 -127.0 0.204 -129.7   5500 0.129 122.0 0.131 116.5
2550 0.197 -129.0 0.202 -132.4   5550 0.121 1118.0 0.121 112.9
2600 0.193 -132.0 0.198 -135.7   5600 0.110 113.0 0.117 106.4
2650 0.189 -136.0 0.193 -139.6   5650 0.098 106.0 0.100 99.3
2700 0.183 -141.0 0.187 -144.4   5700 0.088 99.0 0.091 190.9
2750 0.175 -146.0 0.179 -149.4   5750 0.079 189.0 0.083 181.1
2800 0.168 -151.0 0.172 -154.6   5800 0.070 78.0 0.076 169.3
2850 0.162 -156.0 0.167 -159.9   5850 0.065 63.0 0.073 155.9
2900 0.157 -161.0 0.163 -165.1   5900 0.063 49.0 0.073 142.0
2950 0.155 -167.0 0.161 -170.9   5950 0.064 33.0 0.075 28.5
3000 0.153 -173.0 0.160 -176.7   6000 0.067 18.0 0.079 16.1

表1.3 LOX2输入S11参数
FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC   FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC
(MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree   (MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree
50 0.756 -18.6 0.775 -19.6   1550 0.304 -92.1 0.306 -93.3
100 0.619 -26.4 0.625 -27.2   1600 0.301 -94.5 0.304 -95.7
150 0.537 -29.1 0.599 -29.7   1650 0.299 -97.1 0.303 -98.4
200 0.488 -30.7 0.489 -31.2   1700 0.299 -99.8 0.302 -101.1
250 0.455 -32.2 0.456 -32.7   1750 0.298 -102.3 0.300 -103.9
300 0.431 -34.1 0.432 -34.5   1800 0.298 -105.4 0.301 -106.7
350 0.411 -35.1 0.413 -36.6   1850 0.299 -108.1 0.301 -109.5
400 0.395 -38.4 0.397 -38.8   1900 0.299 -110.8 0.303 -112.2
450 0.382 -40.8 0.382 -41.3   1950 0.302 -113.4 0.305 -114.7
500 0.370 -43.4 0.372 -43.9   2000 0.303 -115.9 0.307 -117.4
550 0.362 -46.1 0.362 -46.6   2050 0.310 -117.1 0.314 -118.6
600 0.354 -48.8 0.355 -49.4   2100 0.315 -119.2 0.319 -120.7
650 0.348 -51.6 0.349 -52.2   2150 0.305 -115.0 0.324 -122.7
700 0.344 -54.3 0.345 -55.9   2200 0.324 -123.0 0.329 -124.6
750 0.341 -57.1 0.342 -57.9   2250 0.327 -124.8 0.332 -126.4
800 0.338 -59.9 0.340 -60.5   2300 0.330 -126.5 0.335 -128.2
850 0.337 -62.4 0.337 -632.0   2350 0.334 -128.1 0.327 -129.9
900 0.335 -65.0 0.336 -65.7   2400 0.335 -129.7 0.339 -131.4
950 0.332 -67.3 0.334 -68.0   2450 0.335 -131.4 0.337 -133.2
1000 0.331 -69.4 0.332 -70.2   2500 0.333 -133.1 0.336 -137.9
1050 0.326 -72.1 0.327 -73.4   2550 0.330 -134.7 0.333 -136.7
1100 0.325 -74.6 0.325 -75.6   2600 0.325 -136.8 0.330 -138.7
1150 0.323 -76.3 0.325 -77.1   2650 0.319 -138.8 0.323 -140.8
1200 0.322 -78.1 0.323 -78.9   2700 0.312 -140.7 0.316 -142.9
1250 0.319 -79.8 0.321 -80.7   2750 0.305 -142.6 0.309 -144.9
1300 0.316 -81.5 0.318 -82.5   2800 0.299 -144.7 0.303 -146.0
1350 0.327 -71.1 0.315 -84.4   2850 0.295 -146.9 0.298 -147.1
1400 0.312 -85.4 0.313 -83.4   2900 0.291 -149.1 0.293 -151.4
1450 0.308 -87.4 0.311 -88.5   2950 0.287 -151.4 0.289 -153.7
1500 0.306 -89.7 0.309 -90.9   3000 0.285 -153.6 0.287 -156.0

表1.4 上变频器输出S22参数
FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC   FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC
(MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree   (MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree
50 0.883 -6.1 0.912 -6.9   3050 0.739 129.7 0.738 129.6
100 0.962 -11.1 0.883 -11.5   3100 0.729 126.8 0.729 126.8
150 0.838 -14.6 0.857 -14.7   3150 0.710 124.5 0.711 124.7
200 0.827 -16.5 0.845 -16.5   3200 0.686 122.6 0.687 122.8
250 0.841 -17.6 0.859 -18.3   3250 0.654 120.8 0.657 121.1
300 0.854 -20.3 0.871 -21.1   3300 0.620 119.0 0.625 119.4
350 0.863 -23.0 0.878 -24.2   3350 0.589 116.8 0.595 117.4
400 0.863 -26.4 0.877 -27.3   3400 0.564 114.6 0.570 115.0
450 0.858 -29.7 0.872 -30.7   3450 0.543 111.7 0.551 112.2
500 0.851 -33.3 0.864 -34.3   3500 0.532 108.6 0.541 109.1
550 0.841 -37.6 0.853 -38.7   3550 0.530 105.6 0.541 106.2
600 0.827 -42.4 0.840 -43.6   3600 0.539 103.6 0.550 103.8
650 0.812 -47.8 0.825 -49.1   3650 0.558 101.0 0.570 101.8
700 0.793 -53.7 0.807 -55.2   3700 0.583 99.9 0.597 100.5
750 0.774 -59.7 0.787 -61.6   3750 0.613 99.4 0.628 99.9
800 0.756 -65.6 0.762 -67.7   3800 0.644 99.4 0.660 99.8
850 0.739 -71.0 0.737 -73.1   3850 0.672 99.7 0.690 99.9
900 0.723 -75.7 0.714 -77.1   3900 0.694 100.4 0.713 100.2
950 0.709 -79.1 0.700 -79.9   3950 0.707 100.1 0.726 100.3
1000 0.712 -83.3 0.715 -83.7   4000 0.706 100.5 0.725 100.3
1050 0.715 -87.0 0.711 -87.6   4050 0.690 103.2 0.709 102.8
1100 0.718 -89.3 0.717 -89.4   4100 0.667 102.9 0.686 102.3
1150 0.723 -91.1 0.723 -91.0   4150 0.635 101.9 0.623 101.2
1200 0.725 -93.0 0.727 -93.2   4200 0.599 100.1 0.615 99.3
1250 0.723 -95.4 0.726 -95.6   4250 0.563 97.3 0.578 96.2
1300 0.715 -98.1 0.720 -98.3   4300 0.531 93.2 0.547 92.0
1350 0.702 -101.0 0.708 -101.0   4350 0.512 87.8 0.527 86.7
1400 0.684 -104.6 0.691 -104.0   4400 0.505 81.7 0.521 80.6
1450 0.661 -108.6 0.669 -109.0   4450 0.511 75.7 0.527 74.7
1500 0.633 -112.8 0.642 -113.0   4500 0.532 70.8 0.547 69.8
1550 0.692 -116.9 0.621 -117.3   4550 0.562 57.3 0.576 86.4
1600 0.594 -121.7 0.609 -122.2   4600 0.594 65.3 0.609 64.4
1650 0.577 -126.5 0.589 -127.0   4650 0.627 64.4 0.641 63.6
1700 0.569 -130.9 0.581 -131.6   4700 0.656 64.7 0.669 63.9
1750 0.567 -135.5 0.581 -136.1   4750 0.677 66.0 0.689 65.2
1800 0.571 -140.1 0.585 -140.7   4800 0.694 67.7 0.705 67.0
1850 0.580 -144.0 0.595 -144.9   4850 0.703 69.8 0.711 69.0
1900 0.592 -148.2 0.607 -148.9   4900 0.706 71.9 0.715 71.1
1950 0.608 -151.0 0.623 -152.6   4950 0.702 73.6 0.710 72.8
2000 0.624 -155.0 0.639 -156.9   5000 0.691 75.0 0.699 74.2
2050 0.651 -156.0 0.667 -157.7   5050 0.697 77.1 0.705 76.3
2100 0.674 -166.5 0.689 -151.3   5100 0.694 76.8 0.702 75.7
2150 0.689 -163.5 0.704 -167.7   5150 0.684 74.5 0.692 73.6
2200 0.704 -166.7 0.717 -167.8   5200 0.665 70.8 0.673 69.7
2250 0.711 -170.3 0.723 -171.5   5250 0.644 65.9 0.651 64.7
2300 0.703 -174.0 0.714 -175.2   5300 0.624 60.2 0.631 59.0
2350 0.687 -177.0 0.695 -178.4   5350 0.607 54.3 0.613 53.9
2400 0.669 -179.9 0.677 178.6   5400 0.592 48.9 0.598 47.5
2450 0.647 176.0 0.652 175.3   5450 0.581 44.5 0.585 43.3
2500 0.622 173.6 0.627 172.3   5500 0.573 41.7 0.578 40.5
2550 0.604 170.5 0.609 169.2   5550 0.569 40.3 0.574 39.1
2600 0.592 166.9 0.597 165.6   5600 0.567 39.7 0.570 38.6
2650 0.589 163.0 0.593 161.7   5650 0.565 40.1 0.569 39.1
2700 0.594 158.8 0.590 157.7   5700 0.565 41.2 0.568 40.2
2750 0.609 154.4 0.612 153.4   5750 0.566 42.6 0.569 41.7
2800 0.631 149.9 0.634 149.0   5800 0.570 43.7 0.572 42.9
2850 0.656 145.3 0.658 144.6   5850 0.576 45.1 0.580 44.3
2900 0.682 141.4 0.683 140.8   5900 0.583 46.0 0.586 45.5
2950 0.709 137.6 0.710 137.2   5950 0.597 47.0 0.595 46.3
3000 0.729 133.9 0.728 133.6   6000 0.605 47.4 0.609 46.7

线性和动态范围

Gilbert单元结构实现的混频器并不具备很高的动态范围。下面两个等式描述了线性度动态范围和无杂散的动态范围:

线性动态范围 = P1dB - [NF + G + 3dB -114 dBm + 10 log10(BW)]
无杂散动态范围 = 2/3 [IP3 - G - NF -10 log10(BW) + 114 dBm]

其中P1dB是混频器在1dB增益压缩点的输出功率(以dBm为单位),NF是混频器的噪声系数(以dB为单位),G是混频器的变频增益(以dB为单位),BW是混频器的带宽(以dB为单位),IP3是输出三阶截取点(以dB为单位)。这些等式说明动态范围是噪声系数、输出压缩点、截取点和增益的函数。因为MAX2683具有中等的变频增益,所以其动态范围不算很低。MAX2683的线性度可以通过一个电阻在外部控制。增加或减小偏置电阻值将改变MAX2683的线性度。改变偏置电阻时应该在线性度和电源电流之间作出权衡折衷的选择。

典型应用

图3所示为一个典型的上变频器应用电路。如图中标示出的,混频器是一个带有RF输入放大器的基于Gilbert单元的乘法器。此类双平衡混频器提供良好的端口间隔离并且在输出端没有LO信号。RF输出端口被配置为差分工作结构。而RF输入和LO输入可以以单端模式驱动。LO和RF输入电阻为50Ω。混频器的输出需要外部匹配网络将高输出阻抗转换成较低阻抗以满足系统要求。这种阻抗转换和差分至单端结构的转换需要使用一个平衡非平衡转换器或者一个阻抗匹配转换器。应用电路的测试数据如表2所示。

图3. MAX2683应用电路原理图
图3. MAX2683应用电路原理图

表2. MAX2683的应用测试数据

(测试条件:VCC = +5.0V, RBIAS = 1.2kΩ, /ENX2\ = GND, fRFIN = 350MHz, PRFIN = -20dBm, fLO = 1600MHz, PLO = -5dBm;所有输入输出端口的终端电阻都为50Ω;RFOUT+和RFOUT-匹配至单端50Ω负载;除非特殊声明,TA = +25°C。)

PARAMETER CONDITIONS TESTED UNITS
Input Frequency Range Note 1 350 MHz
RF Output Frequency Range Note 1 3.55 GHz
LOX2 Frequency Range   1.6 GHz
LOX1 Frequency Range   N/A GHz
Conversion Gain fLOX2 = 1600MHz, fRFOUT = 3.55GHz, VCC = +5V 8.6 dB
Gain Variation over Temperature TA = -40°C to +85°C, VCC = +5V TBD dB
Input 1dB Compression Point fLOX2 = 1600MHz, fRFOUT = 3.55GHz, VCC = +5V -6 dBm
Input Third-Order Intercept Point fLOX2 = 1600MHz, fRFOUT = 3.55GHz, VCC = +5V, Note 2 +1.3 dBm
Input Second-Order Intercept Point fLOX2 = 1600MHz, fRFOUT = 3.55GHz, VCC = +5V +42.6 dBm
Noise Figure   TBD dB
RFIN Input Return Loss At 350 MHz <-20 dB
LOX2 Leakage at RFIN /ENX2\ = GND fRFIN = 1 x fLO -42 dBm
fRFIN = 2 x fLO -38
fRFIN = 3 x fLO -49
LOX1 Leakage at RFIN /ENX2\ = Vcc fRFOUT = 1 x fLO N/A dBm
LOX2 Leakage at IFOUT+, RFOUT- /ENX2\ = GND fRFOUT = 1 x fLO -32.7 dBm
fRFOUT = 2 x fLO -16.4
fRFOUT = 3 x fLO -53.1
LOX1 Leakage at IFOUT+, RFOUT- /ENX2\ = Vcc fRFOUT = 1 x fLO -39 dBm
LOX1, LOX2 Input Return Loss   -18 dB

注解

注释1. 本器件是专为此特定的频率范围设计的。在此频率范围之外也可能工作但是性能不能够保证。
注释2. 使用350MHz和351MHz的两个单音信号测试IIP3,每个单音信号-20dBm, fRFLO = 1.6GHz。
注释3. IIP2是在fRFIIN = 350MHz, PRFIN = -20dBm, fLO = 1.6GHz的条件下测量的。
注释4. 优化输入匹配,使fRFIIN = 350MHz时有最佳的回波损耗。

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目