摘要
这篇应用笔记介绍了如何利用空闲运放产生稳定的负电源,负电源可用于运放自身的供电以及其它小电流的电路供电。从稳定的正电压和不稳定的负电压产生稳定的负电源。
该文于2006年4月14日发表在EE Times。
对于需要较低供电电流(100mA或更小)并且包含一个空闲运放的系统,可以利用图1所示电路从不稳定的正电压和负电压产生稳定的正电压和负电压。运算放大器可以利用它产生的电源(这里为±5V)为其自身供电。图2所示为上电响应,无论哪一路非稳压电源先上电,系统均可保证稳定工作。
图1. 该电路从不稳定的±输入电压产生稳定的±电压
图2. 图1所示电路的上电响应
CH1 = 稳定的-5V输出
CH2 = 负电源电压
CH3 = 稳定的+5V输出
CH4 = 正电源电压
通过控制Q1的基极驱动,运算放大器能够保持其反相输入的平衡,确保
VOP1+ = VOP1-叠加后:
VOP1+ = 0V
VOP1-' = VP(R3/(R3+R1)因此:
VOP1-'' = (VN(R1/(R1+R3)
VOP1- = VOP1-' + VOP1-''
VOP1- = VP(R3/(R3+R1)) + VN(R1/(R1+R3))
VN = -VP(R3/(R3+R1))((R1+R3)/R1)
VN = -VP(R3/R1)也可以表示为:
IR1 = VP/R1因此:
VN = -IR1 × R3 = (-VP/R1)R3不稳定的负电源所允许的电压范围为:-6V至-24V。对于更宽的输入电源范围,可以使用增益更高的晶体管替代Q1或者是阻值较小的R4和R5。VN可提供最高100mA的输出电流而且没有失真,但VP受限于IC1基准,最大电流为30mA,该电流下VP比标称值降低约0.3V (需要较大的正负载电流时,可以选择其它正向稳压源)。
图中所示的运算放大器的IBIAS忽略不计,为了降低其它运算放大器的IBIAS误差,R2应等于R1||R3。
关联至此文章
产品分类
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}