可穿戴温度传感器应用的刚柔结合电路设计考虑因素

2023-10-27

简介

本文旨在帮助设计人员在设计高精度(±0.1°C)温度检测电路时识别和应对多个潜在问题。本指南以最近的CBT设计为例进行说明,涉及到热、电气和机械等方面,并对这些方面进行了适当 的权衡考量。这些考量将有助于设计人员:

  • 了解如何识别与开发高精度CBT检测器件相关的设计挑战、权衡考量和应对技术
  • 了解如何为远程患者监护应用设计性能可靠的刚柔结合印刷电路板。
  • 将设计指南运用到热流量和机械结构中。
  • 刚柔结合PCB制造中。

CBT器件设计概述

作为一种柔性可穿戴热检测器件,CBT贴片能准确估计人体CBT(图1a)。图1b则显示了该热检测器件的主要部件,由四个温度传感器(MAX30208)组成。这些传感器被不同热导率的材料分隔开,以准确量化CBT。这些温度传感器的精度为0.1°C,供电电压为1.8V,支持低功耗运行。其中,一个温度传感器位于PCB的中心,两个温度传感器位于PCB的中部和边缘,第四个传感器位于柔性触片的尖端,该触片贴片边缘朝向PCB的中心部位翻折。(图1c)。

Figure 1. CBT device design. (a) Concept of a wearable thermal device applied to the forehead to estimate human CBT; (b) 3D exploded view of the CBT patch; (c) Human tissue side of the flexible CBT patch; (d) Side view of the flexible CBT patch.
图1. CBT器件设计。(a)将可穿戴热检测器件置于前额以估算人体CBT;(b) CBT贴片的3D分解图;(c)柔性CBT贴片的人体组织侧;(d)柔性CBT贴片的侧 视图。

CBT贴片用于在术前、术中和术后环境中监测患者体温。这类环 境的典型环境温度范围为20°C至24°C,最大空气热导率为5 W/m2 /K。 前额核心体温的正常范围为36°C至38°C。低于36°C的情况称为体温 过低,高于38°C的情况称为体温过高。这两种情况都很严重,因 此需要在手术的各个阶段对核心体温进行监测。

关于热流量的布局设计考虑因素

CBT贴片产品旨在使用两个MAX30208 温度传感器测量垂直于人体组织表面的热流量。如图2所示,TS为MAX30208温度传感器。图1所示的另外两个温度传感器则有助于计算横向的热损失。将温度传感器的数据与导电栓塞和绝缘外壳的热模型相结合,可准 确估计人体前额的CBT。

为了达成这一目标,带温度检测电路的刚柔结合PCB需要:

  • 集成高精度的温度传感器。
  • 温度传感器的功耗应足够低,不会对相关热系统产生不利影响。
  • 具有足够粗的用于信号传输的PCB走线。
  • 信号走线的尺寸应能够充分减少来自(或到达)MAX30208温度传感器的热流量,从而避免对热系统造成不利影响。
  • 信号走线的尺寸应尽量减少从PCB走线到导电栓塞区域的热 辐射(即I2R 损耗)。
Figure 2. The primary temperature sensing path (not to scale).
图2. 主要温度检测路径(未按比例绘制)。

通过采用合适的导热/绝缘材料并设计其物理结构,就可以准确估计前额的CBT。结合高精度低功耗温度传感器(如MAX30208)就能实现成功的产品设计。然而,电子器件的PCB走线等电气连 接也会导热——这是我们不希望出现的情况!

图3显示了相关的热流路径。我们希望将PCB走线的热阻设计得比导电栓塞大得多,从而确保这些额外热损失(或增益)导致的误差可以忽略不计。

Figure 3. A simplified thermal schematic highlighting main heat flow paths.
图3. 显示主要热流路径的简化热原理图。

由于热和电都是通过电子的运动来传输的,因此二者密切相关。根据威德曼-弗朗茨定律3,相同温度下不同金属的热导率与电导率之比约为常数。换句话说,热阻越大,导电性越差,反之亦然。幸运的是,在本用例中,由于温度范围相当有限,因此使用市售的常见金属即可。

虽然信号和电源的走线采用了市售金属,但在其于刚柔结合PCB互连时仍需要对热电设计进行权衡。电阻和热阻的公式如图4所示。刚柔结合PCB的走线越细、越长,热阻就越大。因此,可以将走线变细、变长,从而使其热阻大于导电栓塞,以充分减少CBT系统的热泄漏(即误差)。遗憾的是,走线的电阻也会相应增加。这会带来一些不利影响,如电源走线电压下降、PCB走线温升、以及I2C 通信线路的RC时间常数增加。

Figure 4. Electrical and thermal conduction of PCB traces.
图4. PCB走线的电导率和热导率。

在考虑PCB走线的热阻之前,我们应首先评估导电栓塞的热行为以确立设计基准。导电栓塞的热传导路径为圆柱形,如图5所示。

Figure 5. Thermal transfer in the conductive plug.
图5. 导电栓塞的热传导

根据其材料的电导率和尺寸,可以计算出CBT贴片导电栓塞的热阻如下:

Equation 1

在考虑PCB走线的热阻时,我们需要考虑几个问题:

  • PCB走线的热阻应明显大于CBT贴片的导电栓塞(例如,RTH (PCB走线) ≥ 100• RTH(导电栓塞))。
  • 需要根据温度传感器(如MAX30208)的功率要求设计PCB走线尺寸,以尽量减少从走线到CBT贴片导电栓塞的热损失。采用MAX30208等低功耗温度传感器可大大减少这种热损失。
  • 还需要检查与导电芯接触的PCB走线是否有潜在的热辐射。走线越小,I2R 损耗就越大。
  • 对于给定的横截面积,PCB走线的总长度应足以确保与CBT导热塞相比具备较大的热阻。

图6显示了各种常用PCB金属的热/电特性。由于这些金属(如金、铜、银和铝)的热导率和电导率在同一数量级内,因此具体的选择什么材料并不太重要。这里选择铜是出于成本低、获取方便和机械灵活性高等方面的考虑(将在下一节讨论)。

Figure 6. Common PCB conductor properties.
图6. 常见PCB金属的电导率。

虽然铜的热导率比CBT贴片导电栓塞大1000多倍,但选择较细的铜走线的尺寸可以获得比49.8 K/W(即CBT贴片导电栓塞的热阻)大得多的热阻。

PCB走线由1/2盎司(17.3微米厚)的铜芯、1.5微米厚的镍层和0.1微米厚的镀金层组成。考虑到镍层和镀金层的相对尺寸较小、可以忽略不计,在接下来的所有计算中,均假定PCB走线只由铜芯 构成。

Figure 7. The MAX30208 temperature sensor power and signal line PCB traces.
图7. MAX30208温度传感器PCB电源和信号走线。

每条PCB走线的宽度为76.2微米(3毫英寸),因此得出:

Equation 2

注:虽然我们希望使用更小的走线宽度来增加热阻,但PCB厂家对最小走线宽度有限制。例如,我们最初想要2.5毫英寸的走线宽度,但最终采用了厂家建议的3毫英寸的走线宽度。

此外,由于每个MAX30208温度器件都需要四条尺寸相等的PCB走线(图7),即四条热路径并行,因此,整体PCB走线的热阻还降低了四倍,即:

Equation 3

图8显示了四个温度传感器到接插件CN1的PCB走线的近似热阻。

Figure 8. PCB trace thermal resistance estimates.
图8. PCB走线热阻的估计值。
Figure 9. The CBT patch to interface board connection.
图9. CBT贴片与接口板的连接。

根据图8所示,热阻最低的PCB走线(如TS1-CN1)比CBT导电栓塞 的热阻大380倍左右,符合大于或等于100倍的设计目标。此外, 从接插件CN1到MAX30208EVSYS 接口板的延长线也进一步改善了这一性能。我们的原型系统使用了200毫米(7.9英寸)长的28 AWG 导线,从CBT贴片经耳廓顶部缠绕连接到接口板。

注:虽然这一热阻足以隔绝导电芯内部的热传导,但我们仍需考虑接口板产生的热量。如果该热量足够大,它会传导回CBT贴片造成误差。我们的评估系统采用的温度传感器功耗极低,因此这不会构成问题。

减少电气系统的热误差

谈到电气系统,我们将关注两个主要方面:(1)MAX30208器件本身产生的热量(如自发热),以及(2)PCB走线产生的热量(如热辐射)。这两种热源都会向CBT贴片输入(或输出)热量,从而对 系统的热性能产生不利影响。图10显示了MAX30208电路设计的原理示意图。

Figure 10. A MAX30208 functional diagram.
图10. MAX30208功能图。

之所以选择MAX30208(精度为±0.1°C,I2C)数字温度传感器,是因为它精度高、功耗低。CBT贴片电气系统由MCU接口板上的1.8 V稳压直流电源供电。 I2C 上拉电阻是一个重要的热量来源,位于MCU板上,不在CBT贴片刚柔结合PCB上。

表1列出了各输入/输出引脚在37°C条件下工作时的电流和电压规格。这些值是根据MAX30208数据手册中电气参数表和相关TOC数据推算出来的。

大部分功耗来自于I2C 信号线和电源,连续工作状态下的功耗约为810 μW。由于温度信号的变化不是很快,因此可以采用周期性采样,这不仅有助于数据管理,还能降低总体功耗,进 而有助于减少MAX30208器件本身及信号和电源走线的散热。

当积分周期为15毫秒、采样速率为1 Hz时,MAX30208的平均功耗约为

Equation 4

虽然数据手册中通常会提供封装热阻,但设计人员在使用封装热阻估算热流量时必须谨慎。这是因为θjA(结至环境热阻)和θjC(结至外壳热阻)均是根据JEDEC环境进行评估的,这可能与 实际应用有很大不同。它们通常是在竞品器件之间作比较时用于衡量芯片的品质因素。

因此,我们 建议使用环境温度来推测结温,5特别对于本应用 被安装在绝缘材料和非绝缘材料之间的温度传感器而言。

由于MAX30208的温度测量电路依靠集成电路实现,我们首先要关注的是芯片的自发热。芯片用于测量封装顶部(或底部)的外部温度,因此假设外壳温度与芯片温度相同,我们可以估算出 由于芯片自发热引起的温度误差如下6:

Equation 5

该误差比MAX30208的精度(例如,±0.1°C)低100多倍,因此我们可以接受上面作出的外壳和芯片温度相同的假设。

注:在需要对芯片温度精准测量时并非总能作出如此假设。一种可用的技术是使用IC输入/输出线路上的ESD二极管作为温度传感器,以测量IC芯片的温升。

接下来,我们考虑导电芯区域PCB走线的I2R 损耗。如图8所示,从TS1或TS4到导电芯外缘的距离为7.5毫米。利用单条PCB走线的电阻公式(见图4)和铜的电导率,我们可以计算出以下结果:

Equation 6

由于SCL和SDA信号线的最大电流为383 μApk,我们计算出单条PCB走线的热辐射导致的误差如下:

Equation 7

这对于本例的热系统来说可以忽略不计。对于实施周期性采样的情况,误差会比这要小。总之,由于MAX30208的自发热和导电芯PCB走线热辐射产生的热误差对系统影响不大。

同时,线路压降也在可接受范围内。线路的最大长度为88毫米(TS4至CN1),再加上连接MAX3020x接口板的200毫米28 AWG线(直径为0.32毫米)。使用电阻的计算公式,可计算出以下结果:

Equation 8

VDD的最大电流为67 μA,因此线路的压降如下:

Equation 9

该压降足够小,不会出现电源抑制问题。

以上是在CBT贴片中使用的刚柔结合PCB的主要散热和电气设计考虑因素,但我们仍强烈建议在制作第一个贴片的原型之前,进行了热有限元分析(FEA)以对瞬态进行验证。本文没有讨论热容和电容,因为在此应用中,热容和电容对性能的影响不大。但我们建议在设计阶段也对热容和电容进行分析。

图11显示了CBT器件的电原理图,重点说明了如何在双层聚酰亚胺刚柔结合PCB板中实现电气互连并减缓热流的走线。

Figure 11. A CBT patch schematic diagram.
图11. CBT贴片电原理图。

保证机械结构可靠性的布局设计考量

刚柔结合电路采用传统刚性PCB和柔性PCB的混合结构。虽然这种电路具有机械柔性以与人体前额贴合,但在几个关键位置需要具备机械刚性。它们分别是:

  • 九个SMT元件的连接点。
  • 从圆形电路区域延伸至温度传感器(TS4)的电路触片。
  • 从圆形电路区域延伸至接插件(CN1)的电路触片。
  • 刚性-柔性电路的边界。

6 可穿戴温度传感器应用的刚柔结合电路设计考虑因素SMT元器件通常使用回流焊进行连接。因此,这些元件通常被安装在刚性PCB材料上,以保持焊点的完整性。由于柔性PCB材料需要更少的应力释放件,必须小心焊接SMT元件。即使系统所受物 理干扰的相对较少,也需要仔细组装,以确保长期的可靠性。

典型的PCB增强件使用的是FR4、聚酰胺、聚酰亚胺和/或金属。我们的CBT贴片的柔性区域使用4毫英寸厚的聚酰亚胺,增强区域使用12毫英寸厚的聚酰亚胺。为了增强刚度,我们用金属片对柔性触片电路进行了加固。

CBT贴片原型会被制作成扁平的刚柔结合组件,然后进行两次静态弯曲。如图10所示,在最终组装时,从圆形电路区域延伸到TS4温度传感器的电路触片需要进行两次90度弯曲。

Figure 13. Staggered brick-pattern flex finger stiffeners.
图12. TS4柔性电路触片的静态弯曲。

TS4柔性电路触片设计采用了砖形图样的金属片,从而减轻一次性静态弯曲造成的金属疲劳。图13显示了这些可以减轻刚柔边界的机械应力的交错的砖形图样增强件。此外,断续的砖形图样还可以消除这些金属路径上的热传导。从圆形电路区延伸到接插件(CN1)的电路触片也采用了这种设计技术。

Figure 13. Staggered brick-pattern flex finger stiffeners.
图13. 交错的砖形图样的柔性触片增强件。

其它需要考虑的方面包括避免90度的拐角(例如造成应力集中点)以及预制件的安装。

制造注意事项和指南

为了设计出稳定可靠的产品,去哦们建议设计人员与PCB组装厂密切合作。在制造首个器件之前,应审查所有电气、热和机械方面的设计细节。在许多情况下,厂家都有替代材料和/或技术,可用于改进设计。

在开发CBT贴片的刚柔结合PCB的组装工艺的过程中,必须克服使用回流焊材料以及回流焊曲线造成的几个重大难题。我们最初使用标准回流焊料,结果导致了PCB的分层(见图14)。作为绝缘 体,气穴会影响通过刚柔结合PCB的热流量,这对于热设计尤其不利。我们最终通过使用替代的低温共晶焊料缓解了这一问题。为了达到可接受的良率,必须对回流焊曲线进行多次微调。

Figure 14. A CBT patch rigid-flex PCB delamination.
图14. CBT贴片的刚柔结合PCB分层。

结论

本文讨论了设计方面的注意事项,旨在帮助应对高精度热流量应用的技术难题,即如何使用高精度、低功耗器件(例如,MAX30208温度传感器)来满足核心体温贴片的性能要求。只要选择合适的元件并应用良好的设计技术,适当平衡热、电、机械之间的性能,就能做出成功的设计。

致谢

作者感谢以下人员为开发CBT贴片器件所做的努力和贡献:John Hanks博士、Amir Zavereh博士、Limei Tian博士、Miguel Rosas(现就职于Empower)、Saifur Rahman、Brittany Tran(现就读于阿肯色州骨科医学院)、Cody Carlisle、Christian Orred(现就职于Argon Medical Devices Inc.)、Ricky Lee(现任职于Rook Quality Systems)和德州A&M 大学德州A&M工程实验站(TEES)的Savannah Rhodes(现就职于SageSensor)以及来自ADI公司的Greg Schilling、Fahad Masood、Don Elloway和Ian Chen(现就职于Silvaco Inc.)。

关于作者

Marc Smith
Marc Smith是ADI公司健康和医疗生物传感应用技术人员。他是MEMS和传感器技术领域的行业专家,在针对多个市场的传感器产品和电子开发方面拥有超过30年的经验。Marc拥有12项专利,并撰写了十多份出版物。他获得了加利福尼亚大学伯克利分校的电气工程学士学位(BSEE)和加利福尼亚圣玛丽学院的工商管理硕士学位(MBA)。

关联至此文章

行业解决方案
产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多