高速ADC的电源设计
如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源而非传统LDO的场合,这尤其重要。此外,多数ADC并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确电源的一个关键因素。
本技术文章将描述用于测量转换器AC电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中,以验证电源是否能满足所选转换器的要求。总之,本文将描述一些简单的指导方针,以便带给用户一些指导,帮助其为高速转换器设计电源。
当今许多应用都要求高速采样模数转换器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用户能够进行更精确的系统测量。然而,更高分辨率也意味着系统对噪声更加敏感。系统分辨率每提高一位,例如从12位提高到13位,系统对噪声的敏感度就会提高一倍。因此,对于ADC设计,设计人员必须考虑一个常常被遗忘的噪声源——系统电源。ADC属于 敏感型器件,每个输入(即模拟、时钟和电源输入)均应平等对待,以便如数据手册所述,实现较佳性能。噪声来源众多,形式多样,噪声辐射会影响性能。

图1
当今电子业界的时髦概念是新设计在降低成本的同时还要“绿色环保”。具体到便携式应用,它要求降低功耗、简化热管理、最大化电源效率并延长电池使用时间。然而,大多数ADC的数据手册建议使用线性电源,因为其噪声低于开关电源。这在某些情况下可能确实如此,但新的技术发展证明,开关电源可以也用于通信和医疗应用(见参考文献 部分的“How to Test Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in an ADC”(如何测试ADC中的电源抑制比(PSRR)))。
本文介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比(PSRR)和电源调制比(PSMR)。
模拟电源引脚详解
一般不认为电源引脚是输入,但实际上它确实是输入。它对噪声和失真的敏感度可以像时钟和模拟输入引脚一样敏感。即使进入电源引脚的信号实际上是直流,而且一般不会出现重复性波动,但直流偏置上仍然存在有定量的噪声和失真。导致这种噪声的原因可能是内部因素,也可能是外部因素,结果会影响转换器的性能。
想想经典的应用案例,其中,转换器采样时钟信号中有噪声或抖动。采样时钟上的抖动可能表现为近载波噪声,并且/或者还可能表现为宽带噪声。这两种噪声都取决于所使用的振荡器和系统时钟电路。即使把理想的模拟输入信号提供给理想的ADC,时钟杂质也会在输出频谱上有所表现,如图2所示。

图2. 采样时钟噪声对理想数字化正弦波的影响
由该图可以推论出是电源引脚。用一个模拟电源引脚(AVDD)代替图2中的采样时钟输入引脚。相同的原理在此同样适用,即任何噪声(近载波噪声或宽带噪声)将以这种卷积方式出现在输出频谱上。然而,有一点不同;可以将电源引脚视为带一个40 dB至60 dB的衰减器(具体取决于工艺和电路拓扑结构)的宽带输入引脚。在通用型MOS电路 结构中,任何源极引脚或漏极引脚在本质上都是与信号路径相隔离的(呈阻性),从而带来大量衰减,栅极引脚或信号路径则不是这样。假定该设计采用正确的 电路结构类型来使隔离效果达到较大化。在电源噪声非常明显的情况下,有些类型(如共源极)可能并不是十分合适,因为电源是通过阻性元件偏置的,而该阻性元件后来又连接到输出 级,如图3和图4所示。AVDD引脚上的任何调制、噪声等可能更容易表现出来,从而对局部和/邻近电路造成影响。这正是需要了解并探索转换器PSRR数据的原因所在。

图3. 不同的电路拓扑结构——实现方案A

图4. 不同的电路拓扑结构——实现方案B
正如不同实现方式所示,存在寄生R、C和失配造成的不同频率特性。记住,工艺也在不断变小,随着工艺的变小,可用带宽就会增加,可用速率也会提升。考虑到这一点,这意味着更低的电源和更小的阈值。为此,为什么不把电源节点当作高带宽输入呢,就像采样时钟或模拟输入引脚一样呢?
何谓电源抑制
当供电轨上有噪声时,决定ADC性能的因素主要有三个,它们是PSRR-dc、PSRR-ac和PSMR。PSRR-dc指电源电压的变化与由此产生的ADC增益或失调误差的变化之比值,它可以用最低有效位(LSB)的分数、百分比或对数dB (PSR = 20 × log10 (PSRR))来表示,通常规定采用直流条件。
但是,这种方法只能揭示ADC的一个额定参数随电源电压可能会如何变化,因此无法证明转换器的稳定性。更好的方法是在直流电源之上施加一个交流信号,然后测试电源抑制性能(PSRR-ac),从而主动通过转换器电路耦合信号(噪声源)。这种方法本质上是对转换器进行衰减,将其自身表现为杂散(噪声),它会在某一给定幅度升高至转换器 噪底以上。其意义是表明在注入噪声和幅度给定的条件下转换器何时会崩溃。同时,这也能让设计人员了解到多大的电源噪声会影响信号或加入到信号中。PSMR则以不同的方式影响转换器,它表明当与施加的模拟输入信号进行调制时,转换器对电源噪声影响的敏感度。这种影响表现为施加于转换器的IF频率附近的调制,如果电源设计不严 谨,它可能会严重破坏载波边带。
总之,电源噪声应当像转换器的任何其他输入一样进行测试和处理。用户必须了解系统电源噪声,否则电源噪声会提高转换器噪底,限制整个系统的动态范围。
电源测试
图6所示为在系统板上测量ADC PSRR的设置。分别测量每个电源,以便更好地了解当一个交流信号施加于待测电源之上时,ADC的动态特性。开始时使用一个高容值电容,例如100 µF非极化电解质电容。电感使用1 mH,充当直流电源的交流阻塞器,一般将它称为“偏置-T”,可以购买采用连接器式封装的产品。
使用示波器测量交流信号的幅度,将一个示波器探针放在电源进入待测ADC的电源引脚上。为简化起见,将施加于电源上的交流信号量定义为一个与转换器输入满量程相关的值。例如,如果ADC的满量程为2V p-p,则使用200 mV p-p或–20 dB。接下来让转换器的输入端接地(不施加模拟信号), 查找噪底/FFT频谱中处于测试频率的误差杂散,如图5所示。若要计算PSRR,只需从FFT频谱上所示的误差杂散值中减去–20 dB即可。例如,如果误差杂散出现在噪底的–80 dB处,则PSRR为–80 dB – –20 dB,即–60 dB(PSRR = 误差杂散(dB) – 示波器测量结果(dB))。–60 dB的值似乎并不大,但如果换算成电压,它相当于1 mV/V(或10−60/20),这个数字对于任何转换器数据手册中的PSRR规格而言都并不鲜见。

图5. PSRR—FFT频谱示例

图6. 典型的PSRR测试设置
下一步是改变交流信号的频率和幅度,以便确定ADC在系统板中的PSRR特性。数据手册中的大部分数值是典型值,可能只针对最差工作条件或最差性能的电源。例如,相对于其他电源,5 V模拟电源可能是最差的。应确保所有电源的特性都有说明,如果说明得不全面,请咨询厂家。这样,设计人员将能为每个电源设置适当的设计约束条件。
请记住,使用LC配置测试PSRR/PSMR时有一个缺点。当扫描目标频段时,为使ADC电源引脚达到所需的输入电平,波形发生器输出端所需的信号电平可能非常高。这是因为LC配置会在某一频率(该频率取决于所选的值)形成陷波滤波器。这会大大增加陷波滤波器处的接地电流,该电流可能会进入模拟输入端。要解决这一问题,只需在测试频率 造成测量困难时换入新的LC值。这里还应注意,LC网络在直流条件下也会发生损耗。记住要在ADC的电源引脚上测量直流电源,以便补偿该损耗。例如,5 V电源经过LC网络后,系统板上可能只有4.8 V。要补偿该损耗,只需升高电源电压即可。
PSMR的测量方式基本上与PSRR相同。不过在测量PSMR时,需将一个模拟输入频率施加于测试设置,如图7所示。

图7. 典型的PSMR测试设置
另一个区别是仅在低频施加调制或误差信号,目的是查看此信号与施加于转换器的模拟输入频率的混频效应。对于这种测试,通常使用1 kHz至100 kHz频率。只要能在基频周围看到误差信号即混频结果,则说明误差信号的幅度可以保持相对恒定。但也不妨改变所施加的调制误差信号幅度,以便进行检查,确保此值恒定。为了获得最终结果, 最高(最差)调制杂散相对于基频的幅度之差将决定PSMR规格。图8所示为实测PSMR FFT频谱的示例。

图8. PSMR—部分FFT频谱示例
电源噪声分析
对于转换器和最终的系统而言,必须确保任意给定输入上的噪声不会影响性能。前面已经介绍了PSRR和PSMR及其重要意义,下面将通过一个示例说明如何应用所测得的数值。该示例将有助于设计人员明白,为了了解电源噪声并满足系统设计需求,应当注意哪些方面以及如何正确设计。
首先,选择转换器,然后选择调节器、LDO、开关调节器等。并非所有调节器都适用。应当查看调节器数据手册中的噪声和纹波指标,以及开关频率(如果使用开关调节器)。典型调节器在100 kHz带宽内可能具有10 µV rms噪声。假设该噪声为白噪声,则它在目标频段内相当于31.6 nV rms/√Hz的噪声密度。
接着检查转换器的电源抑制指标,了解转换器的性能何时会因为电源噪声而下降。在第一奈奎斯特区fS/2,大多数 高速转换器的PSRR典型值为60 dB (1 mV/V)。如果数据手册 未给出该值,请按照前述方法进行测量,或者询问厂家。
使用一个2 V p-p满量程输入范围、78 dB SNR和125 MSPS采样速率的16位ADC,其噪底为11.26 nV rms。任何来源的噪声都必须低于此值,以防其影响转换器。在第一奈奎斯特区,转换器噪声将是89.02 µV rms (11.26 nV rms/√Hz) × √(125 MHz/2)。虽然调节器的噪声(31.6 nv/√Hz)是转换器的两倍以上,但转换器有60 dB的PSRR,它会将开关调节器的噪声抑制到31.6 pV/√Hz (31.6 nV/√Hz × 1 mV/V)。这一噪声比转换器的噪底小得多,因此调节器的噪声不会降低转换器的性能。
电源滤波、接地和布局同样重要。在ADC电源引脚上增加0.1 µF电容可使噪声低于前述计算值。请记住,某些电源引脚吸取的电流较多,或者比其他电源引脚更敏感。因此应当慎用去耦电容,但要注意某些电源引脚可能需要额外的去耦电容。在电源输出端增加一个简单的LC滤波器也有助 于降低噪声。不过,当使用开关调节器时,级联滤波器能将噪声抑制到更低水平。需要记住的是,每增加一级增益就会每10倍频程增加大约20 dB。
最后需要注意的一点是,这种分析仅针对单个转换器而言。如果系统涉及到多个转换器或通道,噪声分析将有所不同。例如,超声系统采用许多ADC通道,这些通道以数字方式求和来提高动态范围。基本而言,通道数量每增加一倍,转换器/系统的噪底就会降低3 dB。对于上例,如果使用两个转换器,转换器的噪底将变为一半(−3 dB);如果 使用四个转换器,噪底将变为−6 dB。之所以如此,是因为每个转换器可以当作不相关的噪声源来对待。不相关噪声源彼此之间是独立的,因此可以进行RSS(平方和的平方根)计算。最终,随着通道数量增加,系统的噪底降低,系统将变得更敏感,对电源的设计约束条件也更严格。
结论
要想消除应用中的所有电源噪声是不可能的。任何系统都不可能完全不受电源噪声的影响。因此,作为ADC的用户,设计人员必须在电源设计和布局布线阶段就做好积极应对。下面是一些有用的提示,可帮助设计人员较大程度地提高PCB对电源变化的抗扰度:
-
对到达系统板的所有电源轨和总线电压去耦。
-
记住:每增加一级增益就会每10倍频程增加大约20 dB。
-
如果电源引线较长并为特定IC、器件和/或区域供电,则应再次去耦。
-
对高频和低频都要去耦。
-
去耦电容接地前的电源入口点常常使用串联铁氧体磁珠。对进入系统板的每个电源电压都要这样做,无论它是来自LDO还是来自开关调节器。
-
对于加入的电容,应使用紧密叠置的电源和接地层(间距≤4密尔),从而使PCB设计本身具备高频去耦能力。
-
同任何良好的电路板布局一样,电源应远离敏感的模拟电路,如ADC的前端级和时钟电路等。
-
良好的电路分割至关重要,可以将一些元件放在PCB的背面以增强隔离。
-
注意接地返回路径,特别是数字侧,确保数字瞬变不会返回到电路板的模拟部分。某些情况下,分离接地层也可能有用。
-
将模拟和数字参考元件保持在各自的层面上。这一常规做法可增强对噪声和耦合交互作用的隔离。
-
遵循IC制造商的建议;如果应用笔记或数据手册没有直接说明,则应研究评估板。这些都是非常好的起步工具。
这篇技术文章旨在清楚说明高速转换器的电源敏感问题,以及它为何对用户的系统动态范围如此重要。为使系统板上的ADC实现数据手册所述的性能规格,设计人员应当了解所需的布局布线技术和硬件。
关于作者
关联至此文章
产品
双通道、12位、105 MSPS中频采样ADC,内置模拟输入信号调理电路
双通道、12位、带有直流耦合模拟输入信号调理功能的40 MSPS MCM ADC(AD9042内核ADC)
4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC
16位、1 MSPS/500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
16位、1 MSPS/500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B模数转换器
14位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器(ADC)
8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
双通道、12位、105 MSPS中频采样ADC,内置模拟输入信号调理电路
8通道、1 MSPS、12位SAR ADC,内置温度传感器
8通道、14位、40/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
4通道、16位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
集成式多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪
CMOS Microprocessor-Compatible 12-Bit A/D Converter
128通道、24位电流数字ADC
64通道、24位电流数字ADC
32通道、24位电流数字ADC
低功耗、5电极心电图(ECG)模拟前端,提供呼吸测量和脉搏检测
快速、完整12位模数转换器
12位、逐次逼近型集成电路ADC
完整的高分辨率、16位模数转换器
集成式单电源宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)
10位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核
完整的12位、25 MHz CCD信号处理器
Complete 10-Bit, 25 MHz CCD Signal Processor
CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器
机顶盒、电缆调制解调器混合信号前端(MxFE®)
低成本、3.3 V、CMOS混合信号前端(MxFE®),适合宽带应用
单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端(MxFE®)
集成式单电源宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)
集成式单电源宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)
低功耗中频数字化子系统
用于机顶盒、电缆调制解调器的模拟前端转换器
用于机顶盒、电缆调制解调器的模拟前端转换器
中频数字化子系统
宽带调制解调器混合信号前端
宽带调制解调器混合信号前端
宽带调制解调器混合信号前端
12位宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)
12位宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)
宽带调制解调器混合信号前端
中频数字化子系统
混合信号前端(MxFE™)基带收发器,适合宽带应用
12/14位混合信号前端(MxFE®)处理器,适合宽带通信应用
混合信号前端(MxFE™)基带收发器,适合宽带应用
10/12位混合信号前端(MxFE®)处理器,适合宽带通信应用
完整的12位、30 MSPS CCD信号处理器
相关双采样器(CDS)
12-Bit 40 MSPS Imaging Signal Processor
12-Bit 40 MSPS Imaging Signal Processor
16位、200 kSPS、串行I/O ADC
16位、100 kSPS、串行I/O ADC
16位、200 kSPS、并行I/O ADC
16位、100 kSPS、并行I/O ADC
4通道、16位、200 kSPS数据采集系统
16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
14位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V模数转换器
14位、125 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
双通道、14位、80 MSPS/125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
14位、80 MSPS/155 MSPS、1.8V双通道串行输出ADC
14位、170/210/250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
14位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器(ADC)
14位、80 MSPS/155 MSPS、1.8 V串行输出模数转换器(ADC)
14-Bit, 80/105/125/150 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
四通道,12位,170/210 MSPS,串行输出,1.8 V ADC
8通道、12位、40 MSPS/80 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
双通道、12位、80 MSPS/125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
四通道、12位、80/105/125 MSPS、串行LVDS 1.8V ADC
12位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V模数转换器
12位、125/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
11位、105 MSPS/150 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
12位、170/210/250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
10位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器
10位、125/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
10位、200 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
10位、105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS、1.8 V双核模数转换器
High Speed Monolithic Pulse Width Modulator
8位、500 MSPS、1.8 V模数转换器
3路、8位、单芯片模数转换器
8位、250 MSPS、3.3 V ADC
8位、250 MSPS、3.3 V ADC
16位、200 MSPS/250 MSPS模数转换器(ADC)
16-Bit, 130 MSPS A/D Converter
16位、80 MSPS/105 MSPS ADC
16位、80 MSPS / 100 MSPS模数转换器
14位、105 MSPS/125 MSPS ADC
14位、80 MSPS ADC
12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模数转换器
12位、105/125 MSPS IF采样模数转换器
12位、105 MSPS ADC
12位、170/210 MSPS、3.3 V ADC
10位、170/200 MSPS、3.3 V模数转换器
10位、210 MSPS ADC
4路、8位、65 MSPS、串行LVDS ADC
4通道、8位、100 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
8位、500 MSPS、1.8 V模数转换器(ADC)
8位、250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
8位、50 MSPS/80 MSPS/100 MSPS ADC
双通道、8位分辨率、CMOS ADC
完整8位、32 MSPS AD
八通道LNA/VGA/AAF/ADC与CW I/Q解调器
八通道LNA/VGA/AAF/ADC与CW I/Q解调器
八通道LNA/VGA/AAF/14位ADC与CW I/Q解调器
八通道LNA/VGA/AAF/ADC和CW I&Q解调器
八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关
八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关
八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关
16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
10 MHz带宽、640 MSPS双通道连续时间Σ-Δ型调制器
16位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V模数转换器
16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器
16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC
16位、10 MHz带宽、30 MSPS至160 MSPS、连续时间Σ-Δ型ADC
16位高速过采样ADC
四通道、14位、50 MSPS串行LVDS 1.8 V ADC
14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
8通道、14位、40/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
14位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器
14位、150 MSPS、1.8 V模数转换器
4通道、14位、80/105/125 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
8通道、14位、50 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
双核、14位、20/40/65 MSPS、3 V模数转换器
14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V模数转换器
14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、3 V ADC
14位、40/65 MSPS IF采样模数转换器
完整14位、3 MSPS单芯片ADC
完整14位、1.25 MSPS单芯片ADC
完整14位、10 MSPS单芯片ADC
四通道,12位,170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS,串行输出,1.8 V ADC
双核12位、20/40/65 MSPS、ADC
12位、20/40/65 MSPS、3 V、低功耗ADC
12位、80 MSPS、3 V模数转换器(ADC)
12位、20/40/65 MSPS、3 V 模数转换器(ADC)
12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器
11位、200 MSPS、1.8 V模数转换器
12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
4路、12位、50/65 MSPS、串行LVDS ADC
4通道、12位、40/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
12位、65 MSPS ADC
12位、25 MSPS单芯片ADC
12位、40 MSPS单芯片ADC
12位、3.0 MSPS ADC
8通道、12位、40/50/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
完整12位、1.25 MSPS单芯片ADC
完整12位、10.0 MSPS单芯片ADC
4通道、10位、40/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
10位、40/65/80/105 MSPS、3 V、双核ADC
10位、65/80/105 MSPS、双核ADC
10位、65/80/105 MSPS、3 V ADC
10 位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS 3 V 模数转换器
8路、10位、40 MSPS/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
10位、200 MSPS/250 MSPS/300 MSPS、1.8 V模数转换器
10位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
10位、40 MSPS、低功耗模数转换器
双通道、20 MHz、10位分辨率CMOS ADC
10位、20 MSPS、80 mW CMOS ADC
10-Bit, 100 MSPS, TTL A/D Converter
10位、100 MSPS、ECL ADC
双核、6位、60 MSPS单芯片ADC
双核、8位、60 MSPS ADC
双通道、8位、50 MSPS ADC
8位、40/60/80 MSPS ADC
8位、200 MSPS/135 MSPS ADC
10位、60 MSPS ADC
10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
Monolithic 8-Bit Video A/D Converter
12位、41 MSPS单芯片ADC
High Speed 8-Bit TTL A/D Converter
高速、8位、单芯片ADC
Obsolete
Obsolete
Obsolete
10位、20 MSPS、160 mW CMOS ADC
完整12位、10 MSPS单芯片ADC
Obsolete
Complete 12-Bit 5 MSPS Monolithic A/D Converter
内置I2C兼容接口的4通道、8位ADC,采用8引脚SOT-23封装
内置I2C兼容接口的8通道、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装
内置I2C兼容接口的8通道、10位ADC,采用20引脚TSSOP封装
内置I2C兼容接口的4通道、10位ADC,采用8引脚SOT-23封装
四通道,12位ADC,带I2C兼容接口,采用16引脚TSSOP封装
内置I2兼容接口的4通道、10位ADC,采用16引脚TSSOP封装
内置I2C兼容接口的2通道、12位ADC,采用10引脚MSOP封装
内置I2C兼容接口的4通道、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
16位、100 ksps超低功耗16位SAR ADC
18位、2 MSPS逐次逼近型15mW ADC,采用QFN封装
16位、2.5 MSPS、11 mW PulSAR ADC,采用QFN封装
18位、1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
16-Bit、1.33 MSPS 逐次逼近型模数转换器(ADC),采用MSOP/QFN封装
18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
16位、1 MSPS、PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
14位、1 MSPS、差分可编程输入PulSAR® ADC
14位、1 MSPS、单极性/双极性可编程输入PulSAR® ADC
14位、8通道、250 KSPS PULSAR ADC
14位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP封装
14位、2.5 MSPS、15.5 mW PulSAR ADC,采用LFCSP封装
14位、250 kSPS PulSAR®、伪差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
3 mW、100 kSPS、14位ADC,采用6引脚SOT-23封装
内置序列器的8通道、1.5 MSPS、10位并行ADC
内置序列器的8通道、625 kSPS、12位并行ADC
内置序列器的8通道、1.5 MSPS、12位并行ADC
8-Channel, 1.5 MSPS, 10-Bit, Parallel ADC with a Sequencer in a 28-Lead TSSOP Package
内置序列器的4通道、625 kSPS、12位并行ADC
内置序列器的4通道、1.5 MSPS、12位并行ADC
内置序列器的4通道、1.5 MSPS、10位并行ADC
内置序列器的8通道、1 MSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装
内置序列器的8通道、200 kSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装
内置序列器的4通道、1 MSPS、12位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装
内置序列器的4通道、200 kSPS、12位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装
双通道、2.35 V至5.25 V、1 MSPS、12位ADC
双通道、2.35 V至5.25 V、250 kSPS、12位ADC
250 kSPS、12位ADC,采用6引脚SC70封装
内置序列器的8通道、1 MSPS、10位ADC,采用20引脚TSSOP封装
内置序列器的4通道、1 MSPS、10位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装
双通道、2.35 V至5.25 V、1 MSPS、10位ADC
双通道、2.35 V至5.25 V、250 kSPS、10位ADC
250 kSPS、10位ADC,采用6引脚SC70封装
内置序列器的8通道、1 MSPS、8位ADC,采用20引脚TSSOP封装
内置序列器的4通道、1 MSPS、8位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装
5 V单电源、400 kSPS、14位ADC
5V、串行、220 kSPS、12位ADC,采用8引脚封装
2.7 V至5.5 V、12位、8 µs ADC,采用8引脚SO/DIP封装
真双极性输入、5 V单电源、12位、串行3.8 µs ADC,采用8引脚封装
真双极性输入、5 V单电源、14位、串行4.5 µs ADC,采用8引脚封装
真双极性输入、单电源、12位、串行6 µs ADC,采用8引脚封装
真双极性输入、单电源、并行、600 kSPS、12位ADC
真双极性输入、单电源、并行、8通道、12位高速数据采集系统
LC 2 MOS、8通道、12位串行数据采集系统
用于触摸屏的低电压控制器
2.7 V至5.25 V、微功耗、8通道、125 kSPS、12位ADC,采用16引脚TSSOP封装
2.7 V至5.25 V、微功耗、双通道、125 kSPS、12位ADC,采用8引脚MSOP封装
LC2MOS 12位750 kHz/1 MHz采样ADC
16-Bit, Monolithic A/D Converter with a Byte Reading Structure
16位单芯片ADC,采用16位并行读取结构
LC2MOS 12位3.3 V采样ADC
CMOS、+5 V单电源、低功耗、12位采样ADC
用于触摸屏的低成本控制器
CMOS、完整的12位100kHz采样ADC,配有DSP接口
触摸屏控制器
CMOS、完整的12位100kHz采样ADC,支持±10V输入信号范围
CMOS、完整的12位100kHz采样ADC,支持±10V输入信号范围
CMOS、完整的12位100 kHz采样ADC,支持5 V单极性输入范围
4通道同步采样12位数据采集系统
触摸屏数字转换器
CMOS、完整的14位采样ADC,提供串行输出
CMOS、完整的14位采样ADC,提供三种数据输出格式
完整的12位100 kHz采样ADC (AD7870/AD7870A)
CMOS、完整的14位模拟I/O系统
CMOS、完整的12位模拟I/O系统
双核1 MSPS、12位、双通道SAR型ADC,内置串行接口
快速、低功耗、4通道、14位同时采样ADC
高速、低功耗、4通道、12位同时采样ADC
双核、175 kSPS、14位同时采样ADC
双核、250 kSPS、12位同时采样ADC
11位分辨率同时采样ADC
3 V至5 V单电源、200 kSPS、8通道、12位并行采样ADC
3 V至5 V单电源、200 kSPS、8通道、12位串行采样ADC
3 V至5 V单电源、200 kSPS、12位并行采样ADC
3 V至5 V单电源、200 kSPS、12位串行采样ADC
14位、333 kSPS串行采样ADC
触摸屏数字转换器
3 V/5 V、2 MSPS、8位、8通道ADC
3 V/5 V、2 MSPS、8位、1/4/8通道采样ADC
高速8通道8位CMOS ADC
3 V/5 V、1 MSPS、8位、串行接口采样ADC
3 V/5 V、2 MSPS、8位、1/4/8通道采样ADC
高速4通道8位CMOS ADC
2.7 V至5.5 V、4.5 ms、8位ADC,采用8引脚microSOIC/DIP封装
3 V/5 V、2 MSPS、8位、1/4/8通道采样ADC
高速、微处理器兼容型、CMOS、8位采样ADC
8位、2µS采样ADC
+2.7 V至+5.5 V、8位、200 kSPS采样ADC
片内集成温度传感器的单通道、9 µs、10位ADC
片内集成温度传感器的4通道、9 µs、10位ADC
+2.7 V至+5.5 V、8/10位、400 kSPS采样ADC
10位、8通道、350 kSPS、串行ADC
10位、4通道、350 kSPS、串行ADC
2.7 V至5.5 V、2 ms、10位ADC,采用8引脚microSOIC/DIP封装
2.7 V至5.5 V、2 ms、10位ADC,采用8引脚microSOIC/DIP封装
24位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC
16位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC
低功耗、双通道、24位Σ-Δ型ADC
3通道、低噪声、低功耗、20位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源
只读、引脚配置、24位Σ-Δ型ADC,内置激励电流源
双通道、只读、引脚配置、24位Σ-Δ型ADC
20位、引脚可编程的超低功耗Σ−Δ型ADC
24位、引脚可编程的低功耗Σ−Δ模数转换器
高速8通道10位CMOS ADC
高速4通道10位CMOS ADC
高速1/4/8通道10位CMOS ADC
24位、8.5 MW、109 DB、128/64/32 KSPS ADC
24位、156 kSPS、112 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲和串行接口
24位、312 kSPS、109 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲和串行接口
串行接口、625 kSPS、24位Σ-Δ型ADC
24位、625 KSPS、109 DB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲
24位、2.5 MSPS、100 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲
16位100KSPS过采样ADC
8位、20 MSPS、60 mW采样ADC
完整12位逐次逼近型模数转换器,提供三态输出和8 us转换时间
内置温度传感器的24位电容数字转换器
24位、双通道电容数字转换器
24位、单通道电容数字转换器
8通道、4 kHz、24位Σ-Δ型ADC
8通道、8.5 kHz、24位Σ-Δ型ADC
4通道、±10 V输入范围、高吞吐速率、24位Σ-Δ型ADC
双通道、±10V输入范围、高呑吐量、24位Σ-Δ型ADC
CMOS、低噪声、24位Σ-Δ型ADC,快速通道建立时间
CMOS、24位、低功耗、Σ-Δ 型桥式传感器ADC
CMOS、24位Σ-Δ、桥式传感器ADC,适合负荷传感器应用
带有辅助DAC的3 V、双Σ-Δ型ADC
内置可编程后处理器的16位Σ-Δ型ADC
双核、七阶、Σ-Δ调制器
16位、1.2 MSPS、CMOS Σ-Δ 型ADC
CMOS、16位、195 kSPS Σ-Δ 型ADC
CMOS、12或16位、312.5 kHz/468.75 kHz Σ-Δ 型ADC
低压、低功耗、16位或24位、双核Σ-Δ型ADC
24位、8/10通道、低电压、低功耗、Σ-Δ型ADC
CMOS、4通道、22位数据采集系统
3 V/5 V、450 µ A、16位Σ-Δ型ADC
CMOS、3V或5V、500 µA、24位Σ-Δ型信号调理ADC
内置匹配RTD电流源的CMOS、低功耗24位Σ-Δ型信号调理ADC
内置2个模拟输入通道的CMOS、24位Σ-Δ型信号调理ADC
内置RTD电流源的CMOS、24位Σ-Δ型信号调理ADC
内置匹配RTD激励电流的CMOS、24位Σ-Δ型信号调理ADC
内置电流源的CMOS、24位信号调理ADC
16位Σ-Δ型ADC,内置电流源、可切换基准电压输入和I/O端口
16位、8或10通道、低电压、低功耗Σ-Δ ADC
适合低频测量应用的完整模拟前端
3V或5V、1mW、3通道伪差分、16位Σ-Δ ADC
3V/5V、1 MW、双通道差分、16位Σ-Δ型ADC
20位Σ-Δ ADC
16位Σ-Δ ADC
16-Bit、8通道、500 kSPS PulSAR® ADC
250 kSPS、16位PulSAR® ADC,采用µSOIC封装
16位、±0.5 LSB、500 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP/QFN封装
18位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP或QFN封装
18位、1.5 LSB INL、400 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP/QFN封装
16 位 8 通道 250 kSPS PulSAR ADC
500 KSPS、16位差分PULSAR® ADC,采用µ SOIC或QFN封装
16位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR™差分ADC,采用MSOP/QFN封装
16位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP或QFN封装
16位、250kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/QFN封装
16位、100 kSPS PulSAR®、差分ADC,采用MSOP封装
100 kSPS、16位 PulSAR® ADC,采用µSOIC/QFN封装
16 位 4 通道 250 kSPS PulSAR ADC
3 mW、100 kSPS、16位ADC,采用6引脚SOT-23封装
18位、570 kSPS PulSAR® ADC
18位、100 kSPS PulSAR® ADC
16位、1 LSB INL、1 MSPS、差分PulSAR® ADC
500 kSPS、CMOS、16位PulSAR® ADC,INL最大值为1 LSB
16位、100 kSPS、差分PulSAR® ADC
18位、2.5 LSB INL、800 kSPS、SAR ADC
16位、1 MSPS CMOS ADC
LC2MOS、完整的8位模拟I/O,提供双通道DAC输出
16位、1 MSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC
16位、500 kSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC
16位、570 kSPS、单极性PulSAR® ADC
16位无失码、570 kSPS、CMOS、逐次逼近型PulSAR® ADC
16位、100 kSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC
16位无失码、100 kSPS、CMOS逐次逼近型 PulSAR® ADC
250 kSPS、6通道、同步采样、双极性12位ADC
250 KSPS、6通道、同步采样双极性12位ADC
250 kSPS、6通道、同步采样双极性14位ADC
250 KSPS、6通道、同步采样双极性14位ADC
250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
低成本、4通道、16位、500 kSPS PulSAR ADC
双通道、同步采样、PulSAR®、500 kSPS、双核16位ADC
16位、1 MSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC
16位、500 kSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC
16位、100 kSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC
16位、570 kSPS、单极性CMOS逐次逼近型ADC
18位、1.25 MSPS PulSAR® ADC
18位、2 MSPS SAR ADC
18位、670 kSPS、差分可编程输入 PulSAR® ADC
18位、250 kSPS、差分可编程输入 PulSAR® ADC
16-Bit,10MSPS PulSAR差分ADC
16位、6MSPS、PulSAR差分ADC
16位、1.33 MSPS PulSAR® ADC
16位、1.5 LSB INL、2 MSPS PulSAR® ADC
16位、2 LSB 积分非线性(INL)、3 MSPS PulSAR® ADC
16位、750 kSPS、单极性/双极性可编程输入 PulSAR® ADC
16位、250 kSPS、单极性/双极性可编程输入PulSAR® ADC
8 通道差分 DAS,采用 18 位双极同步采样 ADC
8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC
200 kSPS、8通道、同步采样、双极性、14位ADC
6通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
4通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
Obsolete
CMOS 12位逐次逼近型模数转换器
微处理器兼容型8位8通道CMOS DAS
LC2MOS10位采样ADC,采用10位并行字数据格式
LC2MOS 10位采样ADC,采用(8+2)读取数据格式
CMOS、5µs 8位采样ADC
8位模数转换器
LC2MOS、完整的高速12位ADC
LC2MOS、完整的高速12位ADC
CMOS、完整的8位模拟I/O端口,提供单通道DAC输出
CMOS 12位(带符号位)单芯片ADC
1 MSPS、12位模数转换器,采用MSOP-8或SOIC-8封装
1 MSPS、4 mW内部基准电压和时钟、12位并行ADC
带序列器的16通道、1 MSPS、12位ADC,采用28引脚TSSOP封装
14位1 MSPS SAR ADC
14位3 MSPS SAR ADC
12位3 MSPS SAR ADC
8位、1 MSPS、低功耗A/D转换器,采用SC70和MSOP封装
1 MSPS、8位ADC,采用6引脚SOT-23封装
10位、1 MSPS、低功耗A/D转换器,采用SC70和MSOP封装
1 MSPS、10位ADC,采用6引脚SOT-23封装
12位、1 MSPS、低功耗A/D转换器,采用SC70和MSOP封装
1 MSPS、12位ADC,采用6引脚SOT-23封装
1 MSPS 12位A/D转换器,采用MSOP-8或SOIC-8封装
12位、2.7 V至5.25 V、1.5 MSPS低功耗ADC
10位、2.7 V至5.25 V、1.75 MSPS低功耗ADC
1.6 V微功耗8位ADC
1.6 V微功耗10位ADC
1.6 V微功率12位ADC
伪差分输入、100 kSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
伪差分输入、555 kSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
差分输入、555 kSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
伪差分输入、1 MSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
差分输入、1 MSPS、12 位ADC (AD7450A)和10位ADC (AD7440)
差分输入、1 MSPS、12位SAR ADC
伪差分输入、1 MSPS、10位ADC,采用8引脚SOT-23封装
差分输入、1 MSPS、12 位ADC (AD7450A) 和10位ADC (AD7440)
真双极性输入、14位、双通道、同时采样SAR ADC
真双极性输入、双核14位、双通道、同时采样SAR ADC
真双极性输入、12位、双通道、同时采样SAR ADC
真双极性输入、双核12位、双通道、同时采样SAR ADC
差分输入、双通道、同步采样、4.25 MSPS、14 Bit、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)
差分输入、双通道、同步采样、5 MSPS、12位SAR ADC
差分输入、双通道、同步采样、3 MSPS、12位SAR ADC
带DSP的6输入通道模拟前端
8位I/O端口
6输入通道模拟前端(AFE)
面向工业电能计量或多通道模拟输入等通用应用的6通道模拟前端(AFE)处理器
1 MSPS、8通道、软件可选的真双极性输入、12位(带符号位)A/D转换器
软件可选的真双极性输入、8通道、12位(带符号位)A/D转换器
500 kSPS、8通道、软件可选的真双极性输入、12位(带符号位)A/D转换器
软件可选的真双极性输入、4通道、12位(带符号位)A/D转换器
500 kSPS、4通道、软件可选的真双极性输入、12位(带符号位)A/D转换器
软件可选的真双极性输入、双通道、12位(带符号位)SAR ADC
500 kSPS、软件可选的真双极性输入、双通道、12位(带符号位)SAR A/D 转换器
软件可选的真双极性输入、双通道、12位(带符号位)SAR ADC
500 kSPS、软件可选的真双极性输入、双通道、12位(带符号位)SAR A/D 转换器
8通道、1 MSPS、10位SAR ADC
8通道、1 MSPS、12位SAR ADC,内置温度传感器
集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统
8通道、I2C、12位SAR ADC,内置温度传感器
采用8引脚MSOP和6引脚TSOT封装的3 MSPS、8位ADC
3 MSPS、12位ADC,采用8引脚MSOP封装
3 MSPS 12位A/D转换器,采用TSOT和MSOP封装
3 MSPS 10位ADC,采用TSOT和MSOP封装
差分/单端输入、双核2 MSPS、12位、3通道SAR A/D转换器
内置PGA的真差分、双核、1 MSPS、14位、双通道SAR ADC
1 MSPS、12位、同步采样SAR ADC,内置可编程增益放大器(PGA)及4个比较器
16位、低功耗Σ−Δ型ADC
12位低功耗Σ−Δ型ADC
超低功耗、1.8 V、3 mm × 3 mm、双通道电容式转换器
12位电容数字转换器(1个电容输入通道)
12位电容数字转换器(2个电容输入通道)
用于近程传感的超低功耗单通道电容式转换器
用于近程传感的超低功耗双通道电容式转换器
CapTouch™单电极电容式传感器专用可编程控制器
CapTouch™单电极电容式传感器专用可编程控制器
电容式触摸传感器专用可编程控制器
电容式触摸传感器专用可编程控制器
Obsolete
完整的14位、128 kSPS采样ADC
完整的12位、200 kSPS采样ADC
16位串行100 kSPS采样ADC
16位并行100 kSPS采样ADC
完整12位模数转换器
8位逐次逼近型ADC
8位信号调理ADC
中频接收机
双通道中频接收机
14位、92.16 MSPS、4/6通道宽带中频至基带接收机
分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机
14位、80 MSPS / 105 MSPS模数转换器
14位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器
250 MHz带宽DPD观测接收机
多通道、多模式接收机芯片组
分集接收机芯片组
Obsolete
Obsolete
航空航天用12位ADC,带微处理器接口
完整12位模数转换器
10位逐次逼近型ADC
12位逐次逼近型模数转换器IC
配备基准电压源和时钟的10位模数转换器
完整8位逐次逼近型模数转换器
16输入/16输出模拟I/O端口,集成放大器
12-Bit Succesive Approximation High Accuracy A/D Converters
完整的16通道、12位数据采集系统
完整的16通道、12位数据采集系统
模数,3位BCD,+5V
Obsolete
16位PCM音频DAC
完整的12位、100 kSPS ADC
航空航天用12位3 MSPS ADC
航空航天用12位1.25 MSPS ADC
完整的12位、1.25 MSPS单芯片ADC
适用于24位Σ-Δ型ADC的数字滤波器/抽取器
24位、121 dB典型SNR、Σ-Δ型ADC,集成PGA
低成本16位采样ADC
完整、高速10µs、16位ADC
完整、高速17µs、16位ADC
双通道、12位、带有模拟输入信号调理功能的80 MSPS ADC
12位、400 MSPS ADC
16 Bit, 80 MSPS A/D Converter
16 Bit, 65 MSPS A/D Converter
双通道、14位、65 MSPS ADC,内置模拟输入信号调理电路
行业解决方案
产品分类
资源
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}