摘要
MAX2363评估板调谐在2.3GHz WCS波段。在16-QAM调制方式下我们测量了以下性能:输出功率与VGC、ACPR、EVM的关系,以及在指定偏置设置下的最大输出功率。
更多信息:
MAX2363为1.95GHz宽带码分多址(WCDMA)应用而设计。该芯片在WCDMA波段下能提供优异的性能。2.3GHz WCS波段的16-QAM (正交调幅)调制方式逐步成为人们的关注焦点。只要对输出端口的匹配稍作修改,MAX2363即可在2.3GHz波段达到很好的性能指标,满足WCS的要求。MAX2361/MAX2363对输出端口具有宽带的内部匹配,只需一个上拉电感和一个隔直电容。在2.3GHz下,为优化输出功率将上拉电感的电感值从11nH改变为15nH。
在这些测量中,中频(IF)采用220.38MHz,因为它在PCS NCDMA (窄带CDMA)应用中非常普遍。{已具有成品滤波器,并可以从几家供货商处获得样片。} 220.38MHz NCDMA IF滤波器放置在调制器输出和上变频混频器输入之间,用来滤除带外噪声。码率为500ksps的16-QAM基带I/Q信号被注入到MAX2363。信道间距为625kHz。
在2.3GHz波段下测得的MAX2363数据如下所示。
POUT与VGC
测试条件:
VCC = 3.0V测得的POUT与VGC的对应关系数据如表1所示。
RBIAS = 10k
IF = 220.38
LO = 2094.62MHz
RF = 2315MHz
IF DAC = 110
表1. 测得的POUT与VGC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
典型的ACPR图形
在邻信道功率比(ACPR)测量中,ACPR1和ACPR2对应的频率偏移量分别为625kHz和1.3MHz,测量带宽为30kHz。MAX2363在2.31535GHz下输出的典型ACPR图形如图1所示。
图1. Pout = +5.3dBm时的ACPR
EVM波形
用HP89449测试MAX2363 EVM的RF输出,得到图2所示的典型波形。
图2. Pout = +5.3dBm时MAX2363的EVM
关联至此文章
产品
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}