摘要
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
前言
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
噪声指数和噪声系数
噪声系数(NF)有时也指噪声因数(F)。两者简单的关系为:
NF = 10 * log10 (F)
定义
噪声系数(噪声因数)包含了射频系统噪声性能的重要信息,标准的定义为:
从这个定义可以推导出很多常用的噪声系数(噪声因数)公式。
Category | MAXIM Products | Noise Figure* | Applications | Operating Frequency | System Gain |
LNA | MAX2640 | 0.9dB | Cellular, ISM | 400MHz ~ 1500MHz | 15.1dB |
LNA | MAX2645 | HG: 2.3dB | WLL | 3.4GHz ~ 3.8GHz | HG: 14.4dB |
LG: 15.5dB | WLL | 3.4GHz ~ 3.8GHz | LG: -9.7dB | ||
Mixer | MAX2684 | 13.6dB | LMDS, WLL | 3.4GHz ~ 3.8GHz | 1dB |
Mixer | MAX9982 | 12dB | Cellular, GSM | 825MHz ~ 915MHz | 2.0dB |
Receiver System | MAX2700 | 3.5dB ~ 19dB | PCS, WLL | 1.8GHz ~ 2.5GHz | < 80dB |
* HG = 高增益模式,LG = 低增益模式 |
噪声系数的测量方法随应用的不同而不同。从上表可看出,一些应用具有高增益和低噪声系数(低噪声放大器(LNA)在高增益模式下),一些则具有低增益和高噪声系数(混频器和LNA在低增益模式下),一些则具有非常高的增益和宽范围的噪声系数(接收机系统)。因此测量方法必须仔细选择。本文中将讨论噪声系数测试仪法和其他两个方法:增益法和Y系数法。
使用噪声系数测试仪
噪声系数测试/分析仪在图1种给出。
图1.
噪声系数测试仪,如Agilent的N8973A噪声系数分析仪,产生28VDC脉冲信号驱动噪声源(HP346A/B),该噪声源产生噪声驱动待测器件(DUT)。使用噪声系数分析仪测量待测器件的输出。由于分析仪已知噪声源的输入噪声和信噪比,DUT的噪声系数可以在内部计算和在屏幕上显示。对于某些应用(混频器和接收机),可能需要本振(LO)信号,如图1所示。当然,测量之前必须在噪声系数测试仪中设置某些参数,如频率范围、应用(放大器/混频器)等。
使用噪声系数测试仪是测量噪声系数的最直接方法。在大多数情况下也是最准确地。工程师可在特定的频率范围内测量噪声系数,分析仪能够同时显示增益和噪声系数帮助测量。分析仪具有频率限制。例如,Agilent N8973A可工作频率为10MHz至3GHz。当测量很高的噪声系数时,例如噪声系数超过10dB,测量结果非常不准确。这种方法需要非常昂贵的设备。
增益法
前面提到,除了直接使用噪声系数测试仪外还可以采用其他方法测量噪声系数。这些方法需要更多测量和计算,但是在某种条件下,这些方法更加方便和准确。其中一个常用的方法叫做“增益法”,它是基于前面给出的噪声因数的定义:
在这个定义中,噪声由两个因素产生。一个是到达射频系统输入的干扰,与需要的有用信号不同。第二个是由于射频系统载波的随机扰动(LNA,混频器和接收机等)。第二种情况是布朗运动的结果,应用于任何电子器件中的热平衡,器件的可利用的噪声功率为:
PNA = kTΔF,
这里的k = 波尔兹曼常量(1.38 * 10-23焦耳/ΔK),
T = 温度,单位为开尔文
ΔF = 噪声带宽(Hz)
在室温(290ΔK)时,噪声功率谱密度PNAD = -174dBm/Hz。
因而我们有以下的公式:
NF = PNOUT - (-174dBm/Hz + 20 * log10(BW) + 增益)
在公式中,PNOUT是已测的总共输出噪声功率,-174dBm/Hz是290°K时环境噪声的功率谱密度。BW是感兴趣的频率带宽。增益是系统的增益。NF是DUT的噪声系数。公式中的每个变量均为对数。为简化公式,我们可以直接测量输出噪声功率谱密度(dBm/Hz),这时公式变为:
NF = PNOUTD + 174dBm/Hz - 增益
为了使用增益法测量噪声系数,DUT的增益需要预先确定的。DUT的输入需要端接特性阻抗(射频应用为50Ω,视频/电缆应用为75Ω)。输出噪声功率谱密度可使用频谱分析仪测量。
增益法测量的装置见图2。
图2.
作为一个例子,我们测量MAX2700噪声系数的。在指定的LNA增益设置和VAGC下测量得到的增益为80dB。接着,如上图装置仪器,射频输入用50Ω负载端接。在频谱仪上读出输出噪声功率谱密度为-90dBm/Hz。为获得稳定和准确的噪声密度读数,选择最优的RBW (解析带宽)与VBW (视频带宽)为RBW/VBW = 0.3。计算得到的NF为:
-90dBm/Hz + 174dBm/Hz - 80dB = 4.0dB
只要频谱分析仪允许,增益法可适用于任何频率范围内。最大的限制来自于频谱分析仪的噪声基底。在公式中可以看到,当噪声系数较低(小于10dB)时,(POUTD - 增益)接近于-170dBm/Hz,通常LNA的增益约为20dB。这样我们需要测量-150dBm/Hz的噪声功率谱密度,这个值低于大多数频谱仪的噪声基底。在我们的例子中,系统增益非常高,因而大多数频谱仪均可准确测量噪声系数。类似地,如果DUT的噪声系数非常高(比如高于30dB),这个方法也非常准确。
Y因数法
Y因数法是另外一种常用的测量噪声系数的方法。为了使用Y因数法,需要ENR (冗余噪声比) 源。这和前面噪声系数测试仪部分提到的噪声源是同一个东西。装置图见图3:
图3..
ENR头通常需要高电压的DC电源。比如HP346A/B噪声源需要28VDC。这些ENR头能够工作在非常宽的频段(例如HP346A/B为10MHz至18GHz),在特定的频率上本身具有标准的噪声系数参数。下表给出具体的数值。在标识之间的频率上的噪声系数可通过外推法得到。
HP346A | HP346B | |
Frequency (Hz) | NF (dB) | NF (dB) |
1G | 5.39 | 15.05 |
2G | 5.28 | 15.01 |
3G | 5.11 | 14.86 |
4G | 5.07 | 14.82 |
5G | 5.07 | 14.81 |
开启或者关闭噪声源(通过开关DC电压),工程师可使用频谱分析仪测量输出噪声功率谱密度的变化。计算噪声系数的公式为:
在这个式子中,ENR为上表给出的值。通常ENR头的NF值会列出。Y是输出噪声功率谱密度在噪声源开启和关闭时的差值。
这个公式可从以下得到:
ENR噪声头提供两个噪声温度的噪声源:
热温度时T = TH (直流电压加电时)和冷温度T = 290°K。ENR噪声头的定义为:
冗余噪声通过给噪声二极管加偏置得到。现在考虑在冷温度T = 290°K时与在热温度T = TH时放大器(DUT)功率输出比:
Y = G(Th + Tn)/G(290 + Tn) = (Th/290 + Tn/290)/(1 + Tn/290
这就是Y因数法,名字来源于上面的式子。
根据噪声系数定义,F = Tn/290+1,F是噪声因数(NF = 10 * log(F)),因而,Y = ENR/F+1。在这个公式中,所有变量均是线性关系,从这个式子可得到上面的噪声系数公式。
我们再次使用MAX2700作为例子演示如何使用Y因数法测量噪声系数。装置图见图3。连接HP346A ENR到RF的输入。连接28V直流电压到噪声源头。我们可以在频谱仪上监视输出噪声功率谱密度。开/关直流电源,噪声谱密度从-90dBm/Hz变到-87dBm/Hz。所以Y = 3dB。为了获得稳定和准确的噪声功率谱密度读数,RBW/VBW设置为0.3。从表2得到,在2GHz时ENR = 5.28dB,因而我们可以计算NF的值为5.3dB。
总结
在本篇文章讨论了测量射频器件噪声系数的三种方法。每种方法都有其优缺点,适用于特定的应用。下表是三种方法优缺点的总结。理论上,同一个射频器件的测量结果应该一样,但是由于射频设备的限制(可用性、精度、频率范围、噪声基底等),必须选择最佳的方法以获得正确的结果。
Suitable Applications | Advantage | Disadvantage | |
Noise Figure Meter | Super low NF |
Convenient, very accurate when measuring super low (0-2dB) NF. | Expensive equipment, frequency range limited |
Gain Method | Very high Gain or very high NF | Easy setup, very accurate at measuring very high NF, suitable for any frequency range | Limited by Spectrum Analyzer noise floor. Can't deal with systems with low gain and low NF. |
Y Factor Method | Wide range of NF | Can measure wide range of NF at any frequency regardless of gain | When measuring Very high NF, error could be large. |
关联至此文章
产品
直接变频调谐器IC,适合数字DBS应用
3.4GHz至3.8GHz、SiGe低噪声放大器/PA前置驱动器
1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
3.5GHz下变频混频器,可选的LO倍频器
1.8GHz至2.5GHz、直接下变换接收器
5GHz、低噪声放大器,带有关断
300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
5GHz至6GHz、低噪声放大器,6引脚UCSP封装
1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器
900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器
1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}