数字录像(DVR)和H.264压缩技术在安全监控系统的应用\r\n

2010-07-08
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

摘要

本应用笔记介绍了当前视频监控系统所采用的不同压缩技术以及一些视频压缩标准的优势,讨论了利用传统CCTV和IP摄像机输入实现数字录像的基本原理,即采用H.264视频压缩标准能够有效提供数据存储容量,即使采用低比特率传输速率也能够获得较高的网络传输图像质量。

引言

模拟CCTV安全监控系统正在向数字技术过渡,对于录像的需求是引领这一趋势的重要因素。在需要视频监控和录像的安全监控系统中,模拟VCR已经被数字录像机(DVR)取代。安全监控应用中,相对于模拟VCR,DVR具有压倒性的优势。连续的视频图像按照数字形式记录、处理,并通过数字网络传输,几乎可以满足包括高清(HD)在内的任何等级的图像质量需求。用户可以采用数字处理技术,例如实时分析、现场搜索、移动和活动检测报警,通过IP网络进行远程访问。物理载体的存储成本,例如硬盘(HDD)、数字通用光盘(DVD)或网络存储(NAS)器,仅仅是模拟录像带成本的几分之一。利用数字录像和存档技术还有助于永久保存视频录像,不会随着时间的推移而损失影像质量。所有这些因素都驱使安全监控领域将DVR作为视频记录的标准。

DVR类型

安全监控市场经历过多个不同的DVR发展阶段。嵌入式、混合式以及基于PC的DVR,这些系统都需要基本的视频和音频采集单元:模/数转换、压缩、回放和网络流处理。嵌入式DVR是一种独立设备,可接受模拟CCTV摄像机输入,压缩并存储在本地HDD;混合式DVR能够接受模拟CCTV和IP摄像机输入,将其作为视频源;基于PC的DVR则随硬件压缩卡或PC机运行的软件压缩程序集成在安全监测站。不同模块的关键特性包括:视频输入通道数、所支持的压缩标准、录像质量、流处理和播放模式、存储容量以及系统能够同时执行的功能数量。

安全监控DVR系统的功能框图。关于Maxim推荐的安全监控DVR设计方案,请访问:china.maximintegrated.com/DVR。
安全监控DVR系统的功能框图。关于Maxim推荐的安全监控DVR设计方案,请访问:china.maximintegrated.com/DVR

视频压缩技术

H.264是针对安全监控DVR视频压缩的新行业标准。相比上一代MPEG-4,甚至是MJPEG标准录像技术,H.264的优势在于具有更高的压缩比,能够为安全监控系统提供高品质图像。H.264较高的压缩比(可以达到上一代压缩技术的两倍)能够使容量扩充100%,所生成的文件尺寸更小,从而能够在固定容量的存储装置上记录更长时间的图像。此外,采用H.264压缩技术能够以非常低的码率通过网络传输高品质影像。如果没有经过高效压缩,一个多摄像机安全监控系统很快就会超出网络的可用带宽。为了延长录像时间、降低视频码率,没有采用H.264压缩技术的DVR系统不得不降低录像帧率或清晰度,从而降低了图像质量。为了保证产品的后向兼容性,许多系统仍然采用了传统的编解码格式(MPEG-4和MJPEG),但是,从当前的发展趋势看,H.264已经成为业内DVR的首选编解码技术。Maxim的H.264系列处理器能够支持MJPEG录像和回放,与上一代设备保持后向兼容。

DVR系统需求

视频安全监控系统对于录像和显示清晰图像的要求越来越高。早期DVR的录像清晰度大多采用CIF (NTSC 360 x 240),数字视频质量与其所取代的模拟VCR相当。低清CIF也比较适合第一代编解码技术(MJPEG/MPEG-4),但这种技术的图像压缩比已经无法胜任高清系统的要求。当前的市场需求和发展趋势是标清(D1 NTSC 720 x 480)或“DVD质量”的视频录像。与CIF相比,标清(SD)系统每个通道的处理能力提高了4倍。代表最新技术水平的H.264编解码技术被广泛用于D1清晰度或更高清晰度的系统,以确保高效压缩比。Maxim的H.264系列处理器能够灵活设置视频清晰度,以满足不同录像系统的视频质量要求。

视频安全和监控领域的另一个发展趋势是全帧率录像和存储。模拟CCTV摄像机的全帧速率在NTSC制式下为30帧/秒(fps),PAL制式下为25fps。相对于降低帧率后的DVR设计,例如7.5fps (NTSC制式的25%)或15fps (NTSC制式的50%),实时视频录像系统每个通道的处理能力要求提高2至4倍。为了满足新型DVR设计的处理需求,需要一种功能强大的可升级系统架构。

随着时间的推移,当前市场上的多数视频安全监控系统采用的是模拟CCTV设备和数字式网络技术的混合架构。传统的数字设备基于早期的编解码技术(MJPEG/MPEG-4),这就要求新设备能够支持两种格式的转换。例如,采用当前MJPEG压缩算法的IP摄像机所采集的视频信号必须在DVR中重新编码为H.264格式,从而实现高效存储并充分利用网络带宽。当前的DVR设计必须能够接受多格式数字视频输入(MJPEG/MPEG-4/H.264),以保护早期设备的投资。Maxim的H.264系列处理器能够在重新编码为H.264格式之前进行MJPEG和MPEG2解码,支持新系统的录像和数据流处理。

最新视频 20

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目