集成式收发器支持实现小型相控阵雷达平台
摘要
相控阵雷达系统利用多个发射和接收通道来实现正常运行。以前,这些平台在构造时都使用分立的发射和接收集成电路(IC)。这些系统在发射(Tx)电路的数模转换器(DAC)和接收(Rx)电路的模数转换器(ADC)中分别使用分立的芯片。这种分立方案使得许多系统尺寸庞大、成本高昂且功耗高,如此才能获得所需的通道数量,进而发挥所需的功能。由于制造和校准过程复杂,这些系统通常也需要很长时间才能上市。但是,最近出现一种利用集成收发器的方法,它将许多曾经被认为完全不同的功能融合到单个IC之中。这些IC助力实现了小尺寸、低功耗和低成本、具有高通道数量的相控阵雷达系统,且上市时间更短。
集成式收发器简介
集成式收发器(例如图1所示的收发器)将多种功能集成到单个IC上。例如,新型收发器将DAC、ADC、本振(LO)频率合成器、微处理器、混频器,以及更多功能集成到12 mm × 12 mm 单芯片产品中。此外,该产品还集成了两个接收通道和两个发射通道,以及多个数字信号处理(DSP)组件,以获得系统所需的瞬时带宽。还提供一个应用程序接口(API),用于在客户的软件平台上操作收发器。可以利用片内前端网络实现增益和衰减控制。内置的初始化和跟踪校准例程用于提供许多通信应用所需的性能。

图1. ADRV9009是将多种功能集成到单个IC中的集成式收发器示例。
这些集成式收发器能够通过注入一个称为REF_CLK的参考时钟信号来创建发射器和接收器所需的所有时钟信号。然后,由片内锁相环(PLL)合成DAC/ADC采样、LO生成和微处理器时钟所需的所有时钟。如果内部LO相位噪声不足以满足客户的应用需求,用户可以选择从外部注入低相位噪声的LO。
来自收发器的数据经由标准化的JESD204b高速串行数据接口进行传输。这个接口支持同时接收和发送大量数据。新集成式收发器解决方案可以帮助提供接口IP,帮助客户加快上市时间。如果需要确定性延迟和数据同步,用户可以利用内置的多芯片同步(MCS)特性,并发出SYS_REF信号作为初始通道对齐序列(ILAS)的主时序基准。1
此外,可以利用内置的RFPLL相位同步特性,将发射或接收通道的LO相位设置为相对于主参考相位具备确定性。通过利用 MCS和RFPLL相位同步特性,可以在初始化部件、频率调谐,或者打开/关闭收发通道时确保相位对齐。图2显示了一个新型集成式收发器示例,该收发器提供确定性相位,且支持所有这些特性。


图2. 内置RFPLL相位同步特性让系统与主参考源之间呈确定性相位关系。
使用多个集成式收发器
如果系统需要两个以上接收器和两个发射器,用户仍然能使用多个集成式收发器,从因为单芯片接收和发射通道实现的小尺寸中获益。该技术的示例如图3所示。可以通过使用并发型SYS_REF脉冲来同时触发所有IC的内部分频器,从而同步多个集成式收发器。这些SYS_REF脉冲可由时钟芯片或基带处理器发出,附带可编程延迟,该延迟可以补偿各用于补偿各 IC 之间由于路径长度不匹配引入的延时波动。从而使跨多个芯片的数据路径和多个LO都可以得到确定性时延。

图3. 可使用多个集成式收发器来增加系统的通道数量。
集成式收发器是支撑相控阵雷达平台的中坚力量
通过使用同步集成式收发器来增加通道数量,让这些器件成为支撑相控阵雷达平台的中坚力量。结合相位和幅度对齐的发射和接收通道时,使用多个集成式收发器已展示出系统级的动态范围、杂散和相位噪声改善。
片内DSP特性,例如数控振荡器(NCO)和数字上变频器,或者数字下变频器(DDC),现在支持在单个IC内采用系统级杂散去相关方法。2
通过使用多个集成式收发器来组合收发器通道,已展示出系统级噪声谱密度(NSD)和杂散性能的改善。此举通过降低系统的有效本底噪声,同时维持通道的全部功能来改善相控阵雷达系统的动态范围。图4显示了在集成多达8个集成式收发器接收通道,有效增加相控阵系统中的位数之后,得出的系统级测量结果。注意,从一个通道增加到八个通道时,NSD和计算得出的本底噪声(在各图中用红线表示)将增加6 dB。这是因为,虽然总共有8个通道,但是在用于创建这8个通道的4个集成式收发器中,只存在4个不同且不相关的LO(也就是说, NLO=4) 因此实现了如下改善

得出的结果与集成式收发器提供的实验性结果相近。此外,多余的成像频率以不相关的方式聚合汇总,实现系统级杂散性能改善。随着通道数量增加,性能会实现进一步改善,从而实现可扩展的系统。


图4. 使用ADRV9009集成式收发器来集成接收通道可以降低噪声谱密度,并改善动态范围。
此外,在对齐相位和集成多个集成式收发器通道之后,相控阵系统的相位噪声可以得到改善。从图5最上方的三条曲线显示的测量结果可以看出,在利用4个集成式收发器IC的内部LO 组合8个通道之后,相位噪声性能得到了改善。再重复一遍,存在4个不同且不相关的LO(也就是说,NLO = 4)时,当从1个发射通道增加为8个发射通道时,相位噪声会增加6 dB。增加通道数量可以进一步增加相控阵雷达系统的相位噪声。或者,可以将外部LO注入到由N个集成式收发器构成的每个子阵列中,并从子阵列层级改善初始相位噪声(如图5中的蓝色曲线所示)。但是,如此一来,该子阵列中的各元件因为都共用同一个LO源,就会互相关联,所以无法自行在子阵列中提供通道聚合改善。对于图5所示的外部LO相位噪声数据,其中使用了一个Rohde & Schwarz SMA100B信号发生器作为外部LO源。

图5. 使用内部LO时,集成多个ADRV9009的发射通道可以改善系统级相位噪声性能。注入外部LO会改善子阵列的初始相位噪声。
集成的DSP特性(例如NCO、数字移相器和DUC/DDC)允许在数字域内实施基带相移和频率位移,进而允许在基于多通道、集成式收发器的相控阵雷达系统中实施数字波束成型。将多个功能集成到单个IC上之后,系统现在能够在许多相关的相控阵应用中,利用集成式收发器实现天线点阵间隔。利用更多收发器来增加通道数量一般可以让波束变窄,但会导致系统变大。但是,现在将多个功能集成到单个IC之后,系统变大的比例还是要小于过去。使用MATLAB®模拟辐射图之后,图6显示通道数量从 23 增加到 N = 210 时,波束如何变窄,理论波瓣幅度如何变深。实际的功率零点将在天线设计中决定。

图6. DSP特性现在可以利用片内NCO和DDC/DUC实现数字相移。增加通道数量,优化相移会使集成式收发器形成宽度变窄的波束。
结论
在单个IC中集成多个数字和模拟功能可以实现更小型的相控阵雷达系统。这些系统支持实施数字波束成型和混合波束成型,具体取决于系统规格。已经证明使用ADI公司提供的 ADRV9009 可以实现系统级性能改善。这些集成式器件让许多新系统能够使用相同的硬件来运行多个应用。
关于作者
关联至此文章
产品
资源
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}