如何选择咔嗒/噼噗声抑制器
摘要
本应用笔记介绍了采用不同方法消除耳机中可闻咔嗒/噼噗声的MAX9890和MAX9892。每款器件在不同应用中独具特色。
引言
咔嗒/噼噗声抑制器是在设计后期能够添加到系统中的独立器件,用于消除咔嗒/噼噗声,无需更改原设计。MAX9890和MAX9892两款器件即为针对消除耳机播放系统的咔嗒/噼噗声而设计的,这两款器件采用不同方案,能够解决设计中不同时间、不同来源产生的咔嗒/噼噗声问题。
MAX9890串联开关方案
MAX9890 (图1)只能消除输出耦合电容引起的咔嗒/噼噗声。许多耳机播放系统通过隔直流电容将耳机放大器耦合到传感器,这些系统中,主要的咔嗒/噼噗声来源是耦合电容在开启和关断时的充、放电。耦合电容的容值通常在100µF至330µF,电容充电产生的“噼噗声”非常强。
图1. MAX9890咔嗒/噼噗声抑制器
为了解决耦合电容产生的咔嗒/噼噗声问题,MAX9890将控制电容缓慢地充电、放电,频率低于音频频带。为了达到这一目标,MAX9890放置在放大器和耦合电容之间,开启时,器件通过两个开关缓慢地将耳机放大器的直流偏置作用到电容上。关断时,通过电阻缓慢地对耦合电容进行放电。
MAX9890的这种串联开关方案对于抑制耦合电容产生的咔嗒/噼噗声非常有效,但对其它原因造成的咔嗒/噼噗声毫无作用。此外,这种方案假设耦合电容输出侧的耳机对地阻抗较低。而对于负载典型值大于10kΩ的线出系统,这种设计不是非常有效。
MAX9892旁路模式
如果咔嗒/噼噗声的来源不是输出耦合电容,或者采用的是线出输出,比较理想的解决方案是MAX9892。MAX9892在每路输出与地之间放置了一个开关,在上电和断电瞬间开关将对地导通。开关闭合时,输出将完全进入静音状态,消除了所有咔嗒/噼噗声。
图2. MAX9892咔嗒/噼噗声抑制器
为了提供足够的衰减度,MAX9892需要在放大器和插座之间串联电阻,这些电阻与MAX9892的开关一起构成输出端的分压器,衰减放大器产生的咔嗒/噼噗声。咔嗒/噼噗声结束后,禁止MAX9892,不再对输出信号有任何影响。
结论
能够抑制设计中可闻噪声的器件有很多,这些器件的功能各不相同,每款IC并非对任何应用都是理想选择。在选择咔嗒/噼噗声抑制器时,需要根据一些基本问题确定哪些器件最合适,例如:耳机负载是否符合要求? 耦合电容充电是否是系统中产生咔嗒/噼噗声的唯一来源?
如果对这两个问题的回答是肯定的,选择MAX9890可以理想地消除咔嗒/噼噗声;否则,MAX9892将是解决咔嗒/噼噗声问题的最佳方案。
关于作者