MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。
硬件设置
本应用笔记所讨论的电路利用MAX6970EVKIT和MAXQ2000-KIT搭建。MAX6970评估(EV)板原理图如图1所示,MAXQ2000评估板包含在MAX6970评估套件设计中。但在本设计中采用了独立的MAXQ2000电路板,因为MAXQ2000评估板带有按键功能,能够用来控制LED排序。
拔掉跳线JU1–JU5的短路器,将MAX6970评估板上JU1–JU5 (对应于DIN、CLK、LE、DOUT和/OE)的引脚2连接至MAXQ2000评估板,对系统进行配置(图2)。将跳线JU14的短路器移至2–3位置,3.3V电源作用到MAX6970评估板的VCC焊盘。接通电源之前,确保MAXQ2000和MAX6970评估板的地连接在一起。MAX6970评估板上的所有其它跳线应保持在1–2的默认位置。图3所示为MAXQ2000与MAX6970评估板之间的实际连接。
图1. MAX6970EVKIT原理图
拔掉跳线JU1–JU5的短路器,将MAX6970评估板上JU1–JU5 (对应于DIN、CLK、LE、DOUT和/OE)的引脚2连接至MAXQ2000评估板,对系统进行配置(图2)。将跳线JU14的短路器移至2–3位置,3.3V电源作用到MAX6970评估板的VCC焊盘。接通电源之前,确保MAXQ2000和MAX6970评估板的地连接在一起。MAX6970评估板上的所有其它跳线应保持在1–2的默认位置。图3所示为MAXQ2000与MAX6970评估板之间的实际连接。
图2. 硬件配置框图
图3. MAXQ2000评估板和MAX6970评估板设置
MAXQ2000评估板带有一个按键(SW5),用于选择LED的排序。按下按键大约500ms,启动LED的第一组排序。程序包括五种不同的LED顺序,如表1所示。发送到从机的8位数据的每一位对应于MAX6970评估板的一个LED。当按键计数值为1时,对应顺序为0x55点亮250ms,然后替换成0xAA,点亮250ms。在下一次按下SW5按键之前将重复这一顺序。如果按键计数值达到5时按下SW5,顺序将返回到计数值为1时对应的过程。
Push Count | Sequence |
1 | 0x55, 0xAA |
2 | 0xFF, 0x00 |
3 | 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80 |
4 | 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01 |
5 | 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF |
固件概述
MAXQ IAR Workbench C语言示例程序初始化MAX2000串口,与MAX6970通信。MAXQ2000系统时钟为16MHz时,串口时钟为8MHz。
关联至此文章
产品
资源
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}