利用数字隔离器简化设计并确保系统可靠性

2012-06-01

内容提要

工业环境中使用的测量器件往往需要进行隔离以确保 用户和系统安全,同时也是为了保证在高共模电压下 获得准确的测量结果。数字隔离器为光耦合器一类的 较老技术提供了一种可靠、易用的替代方案。利用数 字隔离器,工程师们可以优化隔离系统设计,以降低 功耗、保证系统性能,同时无需借助额外的设计裕量 来补偿缺失或不完整的器件规格。

简介

设计隔离测量仪器颇具挑战性,有时甚至会令人沮丧不 已。隔离前端可以保护用户免受测量系统中可能存在的 致命电压的伤害,同时允许工程师在高共模电压下进行 精确的测量。图1所示为此类测量的一个典型示例。在 高压燃料电池或电池组中,了解单个电池的电压有助于 确保系统的安全运行,同时可以较大限度地延长电池寿 命。在确定单个电池的电压时,我们必须在高达数百伏 特的共模电压下进行测量。在用热电偶测量载流导体的 温度时,会出现类似的情况。在本例中,系统必须具备 测量毫伏级信号分辨率的能力,同时抑制高电平的60 Hz 共模噪声,并保护操作员不受任何危险电压的伤害。

图1. 用隔离前端测量高压电池组中单个电池的电压

最初人们用隔离放大器来解决这个问题,但随着测量带 宽和分辨率的增长,这种解决方案已经过时。现在,执 行此类测量的精确、经济、高效技术是隔离整个 测量前端(包括模数转换器(ADC)),并对系统其余部分 实施隔离串行链路,如图1所示。该链路可以是一个局 部总线(如SPI),也可以是工业协议(如RS-485),用以将 测量数据长距离传输至控制器单元。

可靠性设计

直到大约10年前,光耦合器仍然是隔离数字信号的少数 可行解决方案之一。然而,如果问一问不得不用光耦合 器进行设计的工程师,您就会了解到,用光耦合器开发 高效、可靠的系统是多么的困难,尤其是需要将成本降 至低点时。光耦合器使用LED来产生跨越隔离栅的光, 以接通和关闭光电晶体管。在用光耦合器进行设计时, 必须保证LED能产生足够的光来接通接收光电晶体管, 同时,输出上升和下降时间也要足够快,以支持目标频 率下的操作。光耦合器重要的一个规格是电流传输比 (CTR)。CTR是光电晶体管上出现的集电极电流与通过 LED的电流的比值。

光耦合器CTR不但拥有极宽的容差,而且性能会随着时 间和温度而下降。为了确保光耦合器能在高温下使用数 年之后继续工作,工程师必须假设最差情况下的CTR, 这本身就极具挑战性,因为光耦合器数据手册只列出了 室温下的CTR规格。例如,典型光耦合器的规格表列出 了25°C下50%–600%的保证CTR。另外,大多数数据手 册都包含典型图表,显示80°C时的CTR仅为20°C时的 CTR的大约50%。事实上,没有数据手册会列出85°C时 的最小CRT,因此,您必须对该值做出假设。另外,有 些研究对CTR随时间发生的下降进行了模拟,但该规格 同样未列于数据手册中,因此,您必须决定增加多少额 外的设计裕量,以保证最终产品能在预期寿命范围内可 靠地运行。设计一个鲁棒的隔离器电路意味着,您必须 做出许多工程设计假设,需要在增加的功耗和降低的工 作速度之间取舍,留出足够的裕量以便产品在整个寿命 期间可靠运行。

数字隔离器使用非光学方式来横跨隔离栅发送数据。例 如,ADI公司的隔离器采用微变压器技术来横跨隔离栅 发送脉冲,不存在与光耦合器相关联的时间和温度下降 效应。这样,可以针对器件的整个工作温度范围发布保 证较低和较大功耗、传播延迟和脉冲失真规格。有了完 整的规格,就不需要在您的工作条件下对光耦合器进行 广泛的特性测试,可以直接使用数据手册中的数据来计 算最差情况下的系统性能。您只用看看数字隔离器的保 证传播延迟、偏斜和功耗,即可利用这些数据来计算顶 层系统时序规格,就像任何标准数字集成电路一样。也 可使用其他非光学技术,例如容性、射频(RF)和巨磁阻 (GMR)耦合。

由于磁性数字隔离器大部分功率消耗于从一个状态切换 至另一状态时,故功耗与工作频率呈比例关系。因此, 处于空闲状态或者开关速度极低的通道功耗非常小。一 旦已确定应用的最大串行时钟速率,即可设计电源来提 供支持该速率的充足电流。在利用光耦合器进行设计 时,必须确保LED处于关闭状态时电路始终处于空闲状 态,以将功耗降至较低。

光耦合器技术进入市场已超过30年;一些工程师对转向 新的隔离器技术保持谨慎。大多数制造商都要将产品提 交监管机构批准,并清楚展示其隔离器通过了哪些标 准。诸如ADI公司数字隔离器的器件均以聚酰亚胺为绝 缘体,这种材料也用于许多光耦合器之中。在某些情况 下,它们是按照与光耦合器相同的安全标准进行测试, 而在其他情况下(如VDE V 0884-10),则专门针对数字隔 离器制定了具体标准。例如,表1展示了ADuM140x系 列隔离器的机构认证。

表1.ADI公司ADuM140x系列数字隔离器的监管机构认证。
UL CSA VDE TÜV
Recognized under 1577 Component Recognition Program Approved under CSA Component Acceptance Notice #5A Certified according to DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884- 10):2006-12 Approved according to IEC 61010-1:2001 (2nd Edition), EN 61010-1:2001 (2nd Edition) UL 61010-1:2004 CSA C22.2.61010.1:2005
Double/reinforced insulation, 2500 Vrms isolation voltage Basic insulation per CSA 60950-1-03 and IEC 60950-1, 800 V rms (1131 V peak) maximum working voltage reinforced insulation per CSA 60950-1-03 and IEC 60950-1, 400 V rms (566 V peak) maximum working voltage Reinforced insulation, 560 V peak Reinforced insulation, 400 V rms maximum working voltage

其他问题涉及数字隔离器承受过压浪涌的能力,以及它 们对共模电压和磁场干扰形式的瞬变的抗干扰能力。幸 运的是,借助聚酰亚胺绝缘材料,ADI公司的数字隔离 器可以承受最高6 kV的浪涌达10秒。由于隔离栅上只有 极低的寄生电容,因此,磁性隔离器相对于其他技术还 具有极佳的共模瞬变抗扰度(CMTI)。例如,典型高速 光耦合器的CMTI规格为1至10 kV/s,而磁性数字隔离 器可抑制35 kV/s以上的共模瞬变。

乍一看,对磁场干扰的担心似乎非常合理,因为采用微 变压器的隔离器利用磁场来横跨隔离栅发射脉冲。有人 可能认为,足够强的磁场可能会干扰脉冲,从而导致输 出错误。然而,由于变压器及其空芯的半径非常小,因 此只有非常大的磁场或极高的频率才能产生故障。图2 所示的最大容许电流和频率仍可以保证AD344x隔离器 的输出无故障。例如,只有超过500 A(1 MHz,距离器件 5 mm)的电流才可能触发故障输出。理论上,产生错误 输出所需要的幅度和频率组合远远超过了绝大多数应用 的范围。

图2.ADuM344x可保证无错运行的最大容许电流和频率

高速运行

当隔离测量系统使用高采样速率时,用光耦合器隔离串 行总线可能是比较困难的任务。接收器光电二极管的寄 生电容限制了光耦合器传输数字信号的速度。您可以通 过增加来自LED的光量来提高该寄生电容的充电速度, 但这样做会增加功耗。另外,很少有光耦合器在每个封 装内只沿同一方向提供两个以上的通道,而且通常不包 括与通道间匹配相关的时序规格。虽然假定同一封装中 的光耦合器之间具有良好匹配合乎逻辑,但缺少印制的 规格意味着您必须做出工程设计假设。与依赖非印制规 格的情况相同,大多数谨慎的工程师会选择留出充足的 设计裕量,工作性能远远低于采用单个光耦合器时数据 手册指示的性能。

使用数字隔离器的另一优势是,产品可采用4通道器件 形式,保证速度最高可达150 Mbps。另外,数字隔 离器制造商都在数据手册的时序部分提供了保证通道间 匹配规格。例如,ADI公司的ADuM344x隔离器在整个 工作温度范围内的保证通道间传播延迟失配小于2 ns。 实际使用中,这意味着可以在数据手册列出的速度下使 用数字隔离器,而无需针对较大或未知的器件间或通道 间偏斜来下调系统性能。

集成

由于数字隔离器技术兼容标准CMOS工艺,因此,集成 额外的功能以简化系统设计相对较容易。例如,传统的 热电偶测量器件可能用多个光耦合器来实现低速SPI接 口,并用具有驱动器和调节器的隔离变压器来为隔离前 端供电。利用集成隔离电源的数字隔离器( 如 ADuM5401),整个隔离系统成为带四个数据通道和隔 离电源的单个集成电路。与使用分立隔离器和隔离电源 相比,这种方式提高了可靠性,节省了大量电路板空 间,降低了成本。

许多仪器内置隔离式RS-485端口,用于远程监控或控 制。几年前,实现这样的隔离端口不但需要为数据线路 配置隔离器,而且需要兼容RS-485差分信号和电源的收 发器。图3显示了像ADM2682E这样的单个IC如何将所 有功能集成到单个封装之中。

图3.可以用单个ADM2682E实现全双工、隔离式RS-485接口

总结

过去,设计隔离式测量设备是一种昂贵、困难、有时甚 至令人沮丧的任务,因为光耦合器存在诸多的技术问 题。在过去几年中,数字隔离技术的进步大大简化了这 一任务。数字隔离技术具有成本低、性能高、易用、集 成度高的特点,有助于工程师按时完成开发进度。另 外,监管机构认证以及承受高干扰水平的能力使其非常 适合工业测量系统中常见的长寿命产品。

有关ADI数字隔离器系列的更多信息, 请访问 www.analog.com/icoupler.

关联至此文章

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多