通用RF器件的邻道泄漏比(ACLR)来源

2007-04-23

摘要

任何通用的RF器件,不论是混频器、放大器、隔离器或其它器件,其邻道泄漏比(ACLR)都受器件三阶互调失真(IM3)的影响。可推导出器件的IM3与三阶输出交调截点(OIP3)之间的关系。本文介绍了估算ACLR的公式推导,ACLR是IM3的函数。

ACLR/IMD模型

为了了解RF器件的ACLR来源可以对宽带载波频谱进行模拟,相当于独立的CW副载波集合。每个副载波都会携带一部分总的载波功率。下图所示就是这样一个模型,连续RF载波由四个单独的CW副载波模拟,每个副载波的功率为总载波功率的四分之一。副载波以相同的间隔均匀地分布于整个载波带宽内。

图1. 宽带载波信号的副载波模型

图1. 宽带载波信号的副载波模型

图1中的绿线从左到右分别是副载波1、2、3和4。如果我们只考察左边的两个副载波(1和2),可以考虑RF器件中的任意IMD3失真引起的三阶IMD分量。三阶失真表现为这两个副载波两侧的低电平副载波,两个“绿色”副载波左边的第一个“红色”失真分量是这两个副载波的IMD3失真结果。

来自副载波1和3的IMD3分量在与载波1间距相同的频率处具有IMD3失真分量。这在载波频谱的左边产生第二个“红色” IM分量。同样,来自副载波1和4的IMD3生成的失真分量距离载波边缘更远。

注意这里还存在其它的IMD分量。副载波2和4产生的IM3分量直接叠加在副载波1和2产生的IMD分量上。这一累加效应会使距离RF载波边缘较近的IMD分量的幅值比距离RF载波边缘较远的IMD分量高,产生ACLR失真频谱中的“肩”特性。Leffel¹发表的一篇论文详细描述了来自多个副载波的IMD分量的这种累加。

这种方法可以定量地预测单独的IMD3失真分量的实际电平。通过增加模型中所使用的单独的副载波的数量可以增加模型的精度²。多个宽带载波的ACLR性能与该模型中的ACLR非常像,模型中每个单独的宽带载波占据总的宽带载波带宽的一部分。在宽带载波的相邻部分,邻近最后一个载波的单载波的ACLR处于IMD3引起的失真响应的高肩位置。这导致多载波情形的ACLR比单载波系统的ACLR差得多。再次说明,这一结果可以量化后用以精确预测单宽带载波或多宽带载波的ACLR性能。这种基本方法只通过OIP3参数来预测RF器件的ACLR性能。

基本关系

器件的三阶互调分量和三阶交调截点之间的关系如下所示:

IMD3 = (3 × Pm) − (2 × OIP3)

其中,

Pm = 双音测试例子中的每个单音功率
IMD3 = 三阶IM3,以dBm为单位,表示绝对功率
OIP3 = 三阶交调截点,表示绝对功率

为了方便,可将该公式重写为相对IMD3,即与功率电平(P)有关的IM3性能。

IMD3 = 2 × (Pm − OIP3)

其中,

Pm = 双音测试例子中的每个单音功率
IMD3 = 三阶IM3,以dBc为单位,表示相对功率
OIP3 = 三阶交调截点,表示绝对功率


例1


以总输出功率(Ptot)为+30dBm,OIP3为+45dBm的功率放大器(PA)为例。这样一个PA的相对IMD3可利用上述公式推导得出。但是,IM3双音测试中每个单音的输出功率比PA的总输出功率低3dB,即每个单音+27dBm。所以利用这些值来计算该PA的IMD3:

Ptot = +30dBm (PA的总输出功率)
Pm = (+30dBm - 3dB) = +27dBm每个单音
OIP3 = +45dBm

IMD3 = 2 × (27 − 45) = −36dBc

ACLR与IMD3的关系

宽带载波的ACLR通过一个校正因数与双音IMD3性能相关。该校正的存在是由于IMD3性能造成了ACLR性能恶化。这种恶化来源于由扩频载波的频谱密度组成的各种互调分量的影响。ACLR与IMD3的有效关系如下所示:

ACLRn = IMD3 + Cn

其中Cn如下表所示:

No. of Carriers 1 2 3 4 9
Correction Cn (dB) +3 +9 +11 +12 +13

我们可以将IMD3和ACLRn的上述关系式合并为一个统一的表达式,由RF器件的基本性能参数来推导多个扩频载波的ACLR。

ACLRn = (2 × [(P − 3) − (OIP3)]) + (Cn)

其中,

Ptot = 所有载波的总输出功率,以dBm为单位
OIP3 = 器件的OIP3,以dBm为单位
ACLRn = "n"载波的ACLR,以dBc为单位
Cn = 上述表中的值


例2


重复上述例子,现假设功率放大器必须产生四个载波,功率均为250mW,总输出功率为1W。

P/载波 = +24dBm
Ptot = +30dBm,总功率
OIP3 = +45dBm

ACLRn = 2 × ((30 − 3) − (45)) + 12
ACLRn = −36dBc + 12dB
ACLRn = −24dBc

重新整理该公式可推导出要得到期望的ACLR所需的OIP3。重新改写后的公式如下:

OIP3 = 0.5 × ([2 × (P − 3)] − [ACLRn] + [Cn])

其中,

P = 所有载波的总输出功率,以dBm为单位
OIP3 = 器件的OIP3,以dBm为单位
ACLRn = "n"载波的ACLR,以dBc为单位
Cn = 上述表中的值


例3


重复上述例子,现假设该功率放大器的四载波ACLR期望值是-50dBc。

P/载波 = +24dBm
Ptot = +30dBm,总功率
ACLRn = −50dBc

OIP3 = 0.5 × ([2 × (30 − 3)] − [−45] + [12])
OIP3 = +55.5dBm

结论

通用RF器件的载波功率电平、OIP3指标和单载波/多载波ACLR性能之间的关系已推导得出。该关系适用于性能受三阶失真分量影响的RF器件。包括许多通用的RF器件,但是驱动不能太接近饱和电平。通过观察,该模型对ACLR的预测精度接近±2dB。

关联至此文章

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多