设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Block Diagram of the Receiver-Path Application
  • Schematic of the MAX2323 Evaluation Kit
  • Bill of Materials pt
  • Bill of Materials pt 2
下载设计文件 128.6 K

描述

MAX2323提供一路数字IF输出端口,采用通用的210MHz IF,两种模式的混频器增益均可满足高性能接收机的灵敏度要求,同时其IP2性能和其它的相关参数都能为满足CDMA手机中1/2 IF和额外干扰的要求提供足够的裕量。在本应用中,MAX2323成功地应用在了CDMA双频双模手机前端设计中并进行了测试。本设计需要对电路进行的修改是重新调谐FM与蜂窝/PCS混频器至210MHz IF。

MAX2323低噪声放大器与混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,但它也可以用在双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。与其上一代(MAX2320)的区别是为此蜂窝频段LNA增加了第三个“中等增益”状态从而改善了切换滞后裕量。它还使用更小的封装(28-QFN)并提供更高的三阶输入截取点。

所用产品

文件和资源

  • 查看全部 (1)
  • 设计与集成文件 (1)
  • 支持与培训

    搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。