概览
设计资源
描述
使用MAX2320评估板描述MAX2324的特性,因为MAX2320的特性是MAX2324特性的超集,它们在蜂窝频段内的性能几乎完全相同。注意,这款IC既可以作为数字通道(CDMA或TDMA)的混频器使用也可以用在FM (AMPS)通道中,此时的输出是集电极开路的。调节负载线可以改变增益和IIP3性能(两者变化的方向相反)。在本应用中,优化FM混频器的输出匹配以满足对IIP3的要求。
MAX2324低噪声放大器(LNA)、混频器是为蜂窝频段CDMA蜂窝手机设计的。它也可以用在TDMA、GSM或EDGE的应用中。它提供两个LNA增益状态以满足CDMA的动态范围要求,两个状态之间拥有转换滞后余量。MAX2324共包含两个混频器:一个输出模拟IF另一个输出数字调制IF。MAX2324拥有带缓冲的VCO输入和输出,无需额外的发射上变频器VCO缓冲器。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
文件和资源
-
REP001 Design Files2021/3/30ZIP114 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。