程序步骤
MAXREFDES75板已装配完成且经过测试。按照以下步骤验证电路板的运行情况:
- 将称重传感器连接到MAXREFDES75。

S+是称重传感器的正电源,S-是称重传感器的负电源。
将称重传感器输出连接至IN+和IN-。
- 为板左侧的X2连接器通电。(注:电压应介于9V至40V之间)。输入具有极性反接保护。下引脚为(+),上引脚为(-)。

- 上电后,该板将进行10次测量,并且在此过程中会显示ADC LSB值。将对这10次测量值进行平均计算,并将平均值用作零位。
注:上电之前,从称重传感器上取下所有称重物,在进行前10次测量时要避免振动。
- 该板尚未针对称重传感器进行校准,但上电后显示屏应显示约0克,并且如果在称重传感器平台上放置称重物,则数字应发生变化。在进行前10次测量后,ADI徽标应从左向右移动。
- 要校准电路板,请下载MAXREFDES75#校准GUI。
- 安装MAXREFDES75#校准GUI并启动。
- 使用micro USB线连接PC和MAXREFDES75#。
- MAXREFDES75#校准GUI将在左侧显示称重历史记录和结果。右侧提供“自动校准”和“手动校准”两个选项卡。

建议使用“自动校准”选项卡,它会引导用户执行整个校准过程。通过自动校准确定的校准系数将填充在“手动校准”选项卡中相应的文本框中,并且可以在校准后进行查看。
- 单击“校准重量”按钮,将打开一个消息框,提醒用户从平台上移除所有称重物。测量过程中应尽可能避免振动和任何空气流动。单击“确定”按钮。
- 当平台上没有称重物时,MAXREFDES75将进行10次测量并显示称重进度。

- 随后,将会弹出一个窗口,要求用户在平台上放置已知重量的物品,并在文本框中输入重量(单位:克)。输入重量后,单击“确定”按钮。

- 将已知重量的物品放在平台上时,MAXREFDES75将进行10次测量,并显示称重进度。/li>

- 第二次测量后,MAXREFDES75校准GUI将计算偏移和权重因子,并将结果发送到MAXREFDES75板。称重结果也会填充在“手动校准”选项卡的相应文本框中。

- DAC输出还需要针对失调和增益误差进行校准。
在电路板右侧的AOUT和AGND之间连接一个精密万用表(如果连接位置方便读取显示屏)。单击“校准DAC”按钮。
- MAXREFDES75将产生0.625V直流电压。用万用表测量准确的结果,并将测量结果输入文本框中,然后单击“确定”按钮。

- MAXREFDES75将产生9.375V直流电压。用万用表测量准确的结果,并将测量结果输入文本框中,然后单击“确定”按钮。

- 第二次测量后,MAXREFDES75校准GUI将计算模拟输出的偏移和增益,并将结果发送到MAXREFDES75板。称重结果也会填充在“手动校准”选项卡的相应文本框中。

- 重量和输出电压之间的输出映射也可以校准。
单击“校准输出”。
将弹出一个窗口,要求用户输入应产生0V输出的重量(单位:克)。
注:低于此重量也会产生0V。
然后输入应产生10V输出的重量。
注:高于此重量也会产生10V。
单击“确定”按钮。

- 确认现在电子秤是否可以准确测量重量,并且模拟输出是否会相应发生变化。
- 要将校准值存储到闪存,单击“将所有校准数据保存到闪存”按钮。这会将校准数据保存到安装在MAXREFDES75上的MAXQ622中。执行此步骤后,使用独立系统时不再需要PC。
- 断开USB连接。
- 重新启动MAXREFDES75并验证重量测量是否正确以及模拟输出变化是否已校准。
独立操作(第一次校准完成后)
- 显示的重量以克为单位。
- 模拟输出电压是通过MAXREFDES75校准GUI完成校准后的电压值。
- 要将重量重置为零,按“S1”按钮(如果板的方向可以读取显示屏,应为最右侧按钮),这会将重量重置为零。
- 要重置系统,按“S3”按钮(如果板的方向可以读取显示屏,应为最左侧按钮)。
Windows是Microsoft Corporation的注册商标和注册服务标志。