概览
设计资源
器件驱动器
软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。
AD576x, AD578x, AD579x GitHub no-OS Driver Source Code
AD5760, AD578x, AD579x IIO DAC GitHub Linux Driver Source Code
优势和特点
- +/-10V工业电平电压输出
- 高精度18位精度
- 片内基准电压缓冲器
参考资料
-
数据转换手册2013/5/28
-
MT-101:去耦技术2013/11/5PDF954 kB
-
MT-035:运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题2013/11/5PDF115 kB
-
MT-016: DAC基本架构III:分段DAC2013/5/27PDF79 kB
-
MT-015: DAC基本架构II:二进制DAC2013/5/27PDF336 kB
-
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of "AGND" and "DGND"2009/3/20PDF144 kB
-
CN0200: 18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源2012/4/11PDF327 kB
电路功能与优势
图1所示电路是一个18位线性、低噪声、精密双极性(±10 V)电压源,所需外部元件的数量极少。 AD5780 是一款18位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0V。两路基准电压输入均在片内缓冲,无需外部缓冲。相对精度最大值为±1 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为±1 LSB。
精密运算放大器AD8675 具有低失调电压(最大值75 μV)和低噪声(典型值2.8 nV/√Hz)特性,是AD5780的最佳输出缓冲器。AD5780具有两个内部匹配的前馈和反馈电阻,这些电阻连接到运算放大器AD8675,并提供10 V偏移电压。因此,采用单个10 V外部基准电压源时,输出电压摆幅可以达到±10 V。
该电路的数字输入采用串行输入,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。对于高精度应用,通过结合使用AD5780、ADR445 和AD8675等精密器件,这个紧凑的电路可以提供高精度和低噪声性能。
这一器件组合可以提供业界较领先的18位分辨率、±1 LSB积分非线性(INL)和±0.75 LSB微分非线性(DNL),可以确保单调性,并且具有低功耗、小尺寸PCB、高性价比等特性,采用LFCSP封装。

电路描述
图1所示数模转换器(DAC)为AD5780,这是一款SPI接口的18位高压转换器,提供±1 LSB INL、±0.75 LSB DNL和7.5 nV/√Hz噪声频谱密度。另外,AD5780还具有极低的温漂(0.005 LSB/°C)特性。
在图1中,AD5780配置为增益为2的模式,这样便可以用单基准电压源来产生对称的双极性输出电压范围。此工作模式采用外部运算放大器(A2)和片内电阻(参见AD5780数据手册)来提供2倍的增益。这些内部电阻相互之间以及与DAC梯形电阻之间均热匹配,因而可实现比率热跟踪。输出缓冲器同样采用AD8675,它具有低噪声和低漂移特性。该放大器(A1)还用于将低噪声ADR445的+5 V基准电压放大至+10 V。此增益电路中的R2和R3为精密金属薄片电阻,其容差和温度系数电阻分别为0.01%和0.6 ppm/°C。要在整个温度范围内达到优质性能,R1和R2应处于单个封装内,如Vishay 300144或VSR144系列。R2和R3均选用1 kΩ,以便将系统噪声保持在较低水平。R1和C1构成低通滤波器,截止频率大约为10 Hz。该滤波器用于衰减基准电压源噪声。
线性度测量
利用Agilent 3458A万用表,在EVAL-AD5780SDZ 评估板上演示图1所示电路的精密性能。图2显示积分非线性与DAC代码具有函数关系,且位于±1 LSB的规格范围内。

图3显示微分非线性与DAC代码具有函数关系,且位于−0.25 LSB至+0.75 LSB的规格范围内。

噪声漂移测量
要实现高精度,电路输出端的峰峰值噪声必须维持在1 LSB以下,对于18位分辨率和20 V峰峰值电压范围则为76.29 μV。
实时噪声应用中不会在0.1 Hz处有高通截止频率来衰减1/f噪声,但会在其通带中包含低至DC的频率;因此,测得的峰峰值噪声更为实际,如图4所示。本例中,电路输出端的噪声是在100秒内测得的,测量充分涵盖低至0.01 Hz的频率。截止频率上限大约为14 Hz并受限于测量设置。
图4显示三种条件下的峰峰值:1.2 μV(零电平输出)、32 μV(中间电平输出)和64 μV(满量程输出)。
零电平输出电压的噪声最低,此时噪声仅来自DAC内核。选择零电平码时,DAC会衰减各基准电压路径的噪声贡献。

随着测量时间变长,较低频率将包含在内,而峰峰值将变大。频率较低时,温度漂移和热电偶效应会变成误差源。通过选择热系数较小的器件可以将上述效应降至低点。在此电路中,低频1/f噪声的主要来源是基准电压源。另外,基准电压源的温度系数值也是电路中最大的,为3 ppm/°C。为了改善中间电平和满量程DAC输出噪声,需要使用温度控制的超低噪声基准电压源。
图5显示用+5 V Krohn Hite 523型精密基准电压源取代ADR445后的信号链性能。
欲查看完整原理图和印刷电路板的布局,请参见CN-0200设计支持包:www.analog.com/CN0200-DesignSupport

电路评估与测试
设备要求
- 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
- EVAL-AD5780SDZ评估板和软件
- Agilent 3458A万用表
- PC(Windows 32位或64位)
- National Instruments GPIB转USB-B接口电缆
- SMB电缆(1)
软件安装
AD5780评估套件包括一张光盘,其中含有自安装软件。该软件兼容Windows XP (SP2)和Vista(32位和64位)。如果安装文件未自动运行,您可以运行光盘中的setup.exe文件。
请先安装评估软件,再将评估板和SDP板连接到PC的USB端口,确保PC能够正确识别评估系统。
- 光盘文件安装完毕后,按照UG-256的“电源”部分所述为AD5780评估板接通电源。将SDP板(通过连接器A或连接器B)连接到AD5780评估板,然后利用附送的电缆连接到PC的USB端口。
- 检测到评估系统后,确认出现的所有对话框。这样就完成了安装。

功能框图
测试配置的功能框图如图7所示。

电源配置
必须提供下列电源:
- AD5780的数字电源:在连接器J1的VCC与DGND之间提供3.3 V电源。或者将链路1放在位置A,以便从USB端口通过SDP板为数字电路供电(默认设置)。
- AD5780的正模拟电源:在J2的VDD与AGND输入之间提供+12 V至+16.5 V的电源。
- AD5780的负模拟电源:在J2的VSS与AGND输入之间提供−12 V至−16.5 V的电源。
链路配置设置
默认链路选项如表1所示。该板的默认配置为:VREFP = +10 V,VREFN = −10 V,输出范围为±10 V。
链路号 | 选项 |
LK1 | A |
LK2 | B |
LK3 | A |
LK4 | 移除 |
LK5 | 移除 |
LK6 | 移除 |
LK7 | 移除 |
LK8 | C |
LK9 | 插入 |
LK11 | 插入 |
要将该板配置为图1所示电路,必须对表1中的默认链路配置进行如下改动:
- 将LK3放在位置B
- 插入LK4
- 将LK8放在位置B
这些改动将输出缓冲放大器的增益配置为2,并将AD5780的VREFN引脚连接到地。
欲了解有关EVAL-AD5780SDZ测试设置的更多信息,请参阅用户指南 UG-256 。
测试
VOUT_BUF SMB连接器连接到Agilent 3458A万用表。线性度测量利用AD5780 GUI上的“测量DAC输出”选项卡进行。
噪声漂移测量也是在VOUT_BUF SMB连接器上进行。输出电压利用AD5780 GUI上的“设置电压”选项卡进行。峰峰值噪声漂移的测量时间为100秒。
欲详细了解参数定义以及如何利用测量数据计算INL、DNL和噪声,请参阅AD5780数据手册的“术语”部分和以下文献:数据转换手册第5章“测试数据转换器”,ADI公司