概览
设计资源
设计与集成文件
- Schematic
- Bill of Materials
- Gerber Files
- Allegro Files
- Assembly Drawing
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-AD5941BATZ ($176.55) Electrochemical Impedance Spectroscopy Board
- EVAL-ADICUP3029 ($52.97) Ultralow Power Arduino From Factor Development Board
优势和特点
- 设计用于实施锂离子电池测试
- 毫赫至千赫的频率扫描
- 兼容Arduino扩展板
产品类别
领域和技术
所用产品
参考资料
-
CN0510 User Guide2019/9/26WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
CN0510:电池的电化学阻抗谱(EIS) (Rev. 0)2019/9/27PDF419 K
电路功能与优势
1 所示的电路是电化学阻抗谱(EIS)测量系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池。EIS 是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一 定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量电池的电流、电压或阻抗响应。
老化会导致电池性能下降和电池化学成分发生不可逆变化。阻抗随容量的下降而呈线性增加。使用 EIS 监视电池阻抗的增加可以确定 SOH 以及电池是否需要更换,从而减少系统停机时间和维护成本。
电池需要激励电流,而不是电压,而且阻抗值在毫欧姆范围内很小。该系统包括向电池注入电流的必要电路,并允许校准和检测电池中的小阻抗。

电路描述
电池EIS理论
电池是非线性系统;因此,检测电池I-V曲线的一个小样本,使系统呈现伪线性行为。在伪线性系统中,正弦输入产生的正弦输出频率完全相同,但相位和振幅发生了偏移。在EIS中,向电池应用交流激励信号以获得数据。
EIS中的信息常用奈奎斯特图表示,但也可以使用波特图显示 (本电路笔记侧重常见格式)。 在奈奎斯特图中,使用阻抗的负虚分量 (y-axis) 与阻抗的实分量 (x-axis) 作图。奈奎斯特图的不同区域对应于电池中发生的各种化学和物理过程(见图2)。

这些过程使用电阻、电容和一种称为Warburg电阻的元件来建模,Warburg电阻用字母W表示(在等效电路模型(ECM)部分有更详细的描述)。没有简单的电子元件来表示Warburg扩散电阻。
等效电路模型(ECM)
等效电路模型(ECM)使用简单的电子电路(电阻和电容)来模拟电化学过程。该模型用一个简单的电路来表示一个复杂的过程,以帮助分析和简化计算。这些模型基于从测试电池中收集的数据。对电池的奈奎斯特图进行表征后,可以开发一种ECM。大多数商业EIS软件都包含一个选项,用于创建一个特定的、独特的等效电路模型,以更接近由任何特定电池生成的奈奎斯特图的形状。在创建电池模型时,有四个常见参数表示电池的化学性质。
电解(欧姆)电阻—RS
RS 的特性如下:
- 对应于电池中电解质的电阻
- 在进行测试时受电极和所用导线长度的影响
- 随电池的老化而增加
- 当频率>1 kHz时占主导
双层电容—CDL
CDL 的特性如下:
- 发生在电极和电解质之间
- 由围绕电极的两层平行的相反电荷组成
- 在1 Hz至1 kHz频率范围内占主导
电荷转移电阻—RCT
- 电阻是在电子从一种状态转移到另一种状态,即从固体 (电极)转移到液体(电解质)的过程中发生的
- 随电池的温度和充电状态而改变
- 在1 Hz至1 kHz频率范围内占主导/li>
Warburg(扩散)电阻—W
- 表示对质量转移即扩散控制的阻力
- 典型地表现45°相移
- 当频率<1 Hz时占主导
表1提供了每个ECM组件的符号和表达式。

构建电池ECM
建立等效电路模型(ECM)的过程通常以经验为基础,需要使用各种等效电路模型进行实验,直到模型与测量的奈奎斯特图匹配。
下面几节将介绍如何创建一个典型的电池模型。
Randel电路模型欧姆和电荷转移效应
Randel电路是最常见的ECM。Randel电路包括电解质电阻 (RS)、双层电容 (CDL)和电荷转移电阻 (RCT)。双层电容与电荷转移电阻平行,形成半圆模拟形状。
简化的Randel电路不仅是一个有用的基本模型,而且是其他更复杂模型的起点。


简化Randel电路的奈奎斯特图始终是一个半圆。电解质电阻 (RS) 是通过读取电池特性的高频截点处的实轴值来确定的,即线穿过图左侧的x轴处就是高频区。在图4中,电解 质电阻(RS) 是接近奈奎斯特图起源的截点,为30Ω。另一(低频)截点的实轴值是电荷转移电阻 (RCT) )和电解质电阻(本例为270 Ω)的和。因此,半圆的直径等于电荷转移电阻 (RCT)。
Warburg电路模型—扩散效应
对Warburg电阻建模时,将组件W与 RCT T串联添加(见图5)。Warburg电阻的增加产生了45°线,在图的低频区很明显。


组合Randel和Warburg电路模型
有些电池描绘两个半圆形。第一个半圆对应固体电解质界面(SEI)。SEI的生长是由电解质的不可逆电化学分解引起的。如果是锂离子电池,SEI则随着电池的老化在负极处形成。这种分解的产物在电极表面形成一层固体。
形成初始SEI层后,电解质分子无法通过SEI到达活性材料表面,与锂离子和电子发生反应,从而抑制了SEI的进一步生长。
将两个Randel电路组合起来,为这种奈奎斯特图建模。电阻 (RSEI) 针对SEI的电阻建模。


使用AD5941的电池阻抗解决方案
AD5941阻抗和电化学前端是EIS测量系统的核心。AD5941由一个低带宽环路、一个高带宽环路、一个高精度模数转换器(ADC)和一个可编程开关矩阵组成。
低带宽环路由低功耗、双输出数模转换器(DAC)和低功率跨阻抗放大器(TIA)组成,前者可产生 VZERO 和 VBIAS,后者可将输入电流转换为电压。
低带宽环路用于低带宽信号,其中激励信号的频率低于200 Hz,例如电池阻抗测量。
高带宽环路用于EIS测量。高带宽环路包括一个高速DAC,用于在进行阻抗测量时产生交流激励信号。高带宽环路有一个高速TIA,用于将高达200 kHz的高带宽电流信号转换为可由ADC测量的电压。
开关矩阵是一系列可编程开关,允许将外部引脚连接到高速DAC激励放大器和高速TIA反相输入端。开关矩阵提供了一个接口,用于将外部校准电阻连接到测量系统。开关矩阵还提供电极连接的灵活性。
电池的阻抗通常在毫欧姆范围内,需要一个类似值的校准电阻 RCAL。此电路中的50 mΩ RCAL 太小,AD5941无法直接测量。由于 RCAL较小,外部增益级使用AD8694来放大接收信号。AD8694具有超低噪声性能以及低偏置和漏电流参数,这对EIS应用至关重要。此外,在RCAL和实际电池上共用一个放大器有助于补偿电缆、交流耦合电容和放大器产生的误差。
激励信号
AD5941使用其波形发生器、高速DAC(HSDAC)和激励放大器来产生正弦波激励信号。频率可编程,范围为0.015 mHz至200 kHz。信号通过CE0引脚和外部达林顿对晶体管配置应用于电池,如图9所示。需要电流放大器,因为激励缓冲器所能产生的电流上限为3 mA。典型电池需要高达50 mA。

测量电压
有两个电压测量阶段。首先,测量RCAL上的压降。其次,测量电池电压。每个组件上的压降在微伏的范围内很小(μV)。因此,测得的电压通过一个外部增益级发送。增益放大器AD8694的输出通过引脚AIN2和引脚AIN3直接 发送到至AD5941芯片上的ADC。通过利用离散傅里叶变换(DFT)硬件加速度计,对ADC数据执行DFT,其中实数和虚数计算并存储在数据FIFO中,用于RCAL L电压测量和电池电压测量。ADG636对电池和 RCAL 进行多路复用,输出至AD8694增益级。
需要ADG636开关的超低电荷注入和小漏电流来消除AD5941输入引脚上的寄生电容。由于AIN2和AIN3引脚均用于 RCAL 测量和电池测量,阻抗测量的信号路径是成比例的。
计算未知阻抗 (ZUNKNOWN)
EIS采用比例式测量法。为了测量未知阻抗 (ZUNKNOWN),在已知电阻RCAL上施加交流电流信号,并测量响应电压 VRCAL。然后在未知阻抗 ZUNKNOWN上施加相同的信号,并测量响应电压 VZUNKNOWN。对响应电压执行离散傅里叶变换,确定每次测量的实值和虚值。可使用下式计算未知阻抗:


电路评估与测试
下节概述CN-0510电路设计的测试程序和结果的收集。有关硬件和软件设置的完整详细信息,请参阅 CN-0510 用户指南。
设备要求
- 带USB端口和® 7 或更高版本的PC
- EVAL-AD5941BATZ 电路板。
- EVAL-ADICUP3029 开发板。
- CN-0510 参考软件
- USB A型转micro USB电缆
- 连接抓取器/鳄鱼夹的Bayonet Neill–Concelman (BNC)连接器
- 电池(待测器件,DUT)

开始使用
1. 通过 Arduino 接头将 EVAL-AD5941BATZ 连接到EVAL-ADICUP3029。
2. 插入BNC,连接F+、F、S+、S上的电缆。
3.通过将micro USB电缆连接到EVAL-ADICUP3029上的P10为开发板供电,并将USB电缆的另一端插入您的电脑。
a. 在连接电池之前,确保开发板通电,以避免短路。
4. 从GitHub下载示例固件。 GitHub网站上提供了下载说明。
5. 将嵌入式软件配置为应用所需的参数。
a. 使用AD5940BATStructInit(void)函数。(示例如下。)

使用建议的交互式开发环境(IDE)构建代码并将代码下载到EVAL-ADICUP3029目标板。有关安装详细信息,
请参阅AD5940用户指南。
6. 按照图13所示连接电池。将F+和S+引线连接到电池的正极,将S-和F-连接到电池的负极。
7. 按EVAL-ADICUP3029上的3029-RESET按钮。.

电池测试和结果
1. 使用程序(如RealTerm)打开串行终端。
2. 将波特率配置为230,400。
a. 选择EVAL-ADICUP3029连接到的COM端口。
3. 测量结果通过UART流式传输,并可以保存到文件中进
行分析。
请注意,在程序开始时执行一次校准功能。如果激励频率较低,则至少需要4个周期才能捕获波形。要测量0.1 Hz,需要40秒以上才能完成。
请注意,硬件针对1 Hz以上的频率进行优化。低于此值的测量值由于外部放大器的1/f噪声而更加嘈杂。

图15显示使用EVAL-AD5941BATZ测量示例锂离子电池的奈奎斯特图。

有关硬件和软件设置的更多信息,请访问CN-0510用户指南以获取完整详情。.