VSWR

什么是 VSWR

定义

VSWR (电压驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。

对于一个理想系统,传输能量为100%,需要源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗、负载阻抗之间精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号的交流电压在两端保持相同。

实际系统中,由于阻抗失配将会导致部分功率向信号源方向反射(如同一个回波)。反射引起相消干扰,沿着传输线在不同时间、距离产生电压波峰、波谷。

VSWR用于度量这些电压的变化,是传输线上最高电压与最低电压之比。由于理想系统中电压保持不变,所以,对应的VSWR是1.0 (或者表示为1:1)。产生反射时,电压发生变化,VSWR增大—例如:1.2 (或表示为1.2:1)。

计算:

VSWR是传输线上的电压比:

VSWR = |V(max)|/|V(min)|

其中,V(max)是传输线上信号电压的最大值,V(min)是传输线上信号电压的最小值。

也可以利用阻抗计算:

VSWR = (1+Γ)/(1-Γ)

其中,Γ是靠近负载端的电压反射系数,由负载阻抗(ZL)和源阻抗(Zo)确定:

Γ = (ZL-Zo)/(ZL+Zo)

如果负载与传输线完全匹配,Γ = 0,VSWR = 1:1。

Synonyms

NULL
Find a term alphabetically: