UWB

什么是 UWB

定义

超宽带(UWB)是一种宽带(高于中心频率或500MHz 20%)通信技术。UWB通常用于短距离无线通信,也可以通过电线传输。超宽带的优势在于能够以较低功耗承载高速数据,干扰很小。

UWB是现代版的“脉冲”通信技术,通过产生非常窄的脉冲(脉冲波形)实现通信。由于其能量分布在较宽频带,没有明显的载波频率,所以也称为“无载波”或“基带”通信。

一个最原始的例子是:用一把金属锉刀接在电池的一端,电池另一端接电线。将电线在锉刀齿上摩擦,从收音机里可以听到电噪声。

FCC批准UWB介于3.1至10.6GHz之间(似乎没有涉及锉刀、电线等装置)。

Keywords

超宽带, 宽带, uwb

Synonyms

无载波
Find a term alphabetically: