定义 分贝:一种用来表示两个信号强度之比的方法。 dB等于两个信号功率之比取对数(log)的10倍,亦等于其电压之比取对数的20倍(假设两个信号驱动相同阻抗)。 分贝还用来描述信号相对于一个参考电平的大小,参考电平通常定义为0dB,而信号的dB值则为信号相对于参考功率的值取对数的10倍。有时也增加一个字母表示参考值,譬如采用dBm时,0dBm = 1mW。 Synonyms åˆ†è´ Find a term alphabetically: Select a Letter 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z