多功能LED驱动器可使用高于或低于LED灯串电平的输入电压
简介
LTM8042 是 µModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2MHz,因此可广泛运用于扫描仪、汽车和航空照明等多种领域。
LTM8042可轻松配置为三种拓扑(升压、降压和降压-升压),能够满足多种特定应用需求。升压拓扑适用于低输入电压和高灯串电压,降压拓扑则更适用于高输入电压和低灯串电压。降压-升压拓扑用于电压可能低于或高于LED灯串的宽输入范围。本文介绍如何选择合适的拓扑及其相应的连接。
升压LED驱动器
LED驱动器最常用的拓扑是升压应用,它可能用于 VIN < VF的12 V 输入电源轨供电的LED阵列。图1所示为LTM8042升压解决方案,图2所示为方框图。输入电压连接到BSTIN/BKLED–终端,LED灯串的阴极连接到GND。当晶体管Q导通时,电流在电感L中积聚。一旦Q关断,L上的电压就会改变极性,电感电流开始流向输出滤波电容C2。LED调光在PWM部分实施,这调节了占空比,乃至 平均LED电流(由电阻RCLR设置)。电容C1是输入电压滤波器。

图1. LTM8042驱动四个LED,其中 VIN = 5.75 V 至 10.25 V 和 IOUT = 0.5 A。

图2. 升压配置中的LTM8042方框图连接。
降压LED驱动器
降压拓扑用于相对较高的输入电压,如汽车和工业24 V电源轨。 图3显示了 VIN > VF配置的方框图。输入电压连接到BSTOUT/BKIN终端,LED阴极连接到BSTIN/BKLED–终端。当晶体管Q导通时,电流从输入端流过LED灯串和电感L直到GND。一旦Q关断,L上的电压就会改变极性,二极管D会正偏,从而将LED阴极拉到输入电压电平以下,在LED灯串中提供设定的电流值。C5为该拓扑创建输出滤波器。

图3. 降压配置中的LTM8042方框图连接。
降压-升压LED驱动器
在许多商用、电池和太阳能供电应用中,输入电压变化范围很广。在这些情况下,最合适使用图4所示的降压-升压拓扑。输入电压和LED阴极连接到BSTIN/BKLED–终端。当晶体管Q导通时,电流在电感L中积聚。一旦Q关断,L上的电压就会改变极性,使二极管D正偏,同时电压攀升超过输入电平。PWM使流经 LED和C5的电流保持在设定值不变,C2充当输出滤波器。LED灯串电压 VF 可以低于或高于V VIN。

图4. 降压-升压配置中的LTM8042方框图连接。
三个拓扑的测试结果
三个拓扑均使用LTM8042的DC1511演示电路测试 — 在所有情况下使用相同的LED灯串、输出电流和开关频率。为了确保三种设置的偏置功耗都相同,还提供了相同的 VCC (如图1所示)。 在大多数情况下,VCC 引脚可连接至 VIN 图5所示为产生的效率曲线。这三个拓扑还可在 LTspice® 环境中建模,与LTM8042有关的仿真文件可在数据手册中找到。

图5. LTM8042的升压、降压和降压-升压配置效率。
结论
LTM8042是一种多功能、高效的LED驱动器,能够在宽输入电压范围内工作,同时提供高达1 A LED灯串电流。LTM8042可轻松用作升压、降压或降压-升压驱动器,能满足多种应用的需求。