升级指南:用DS2431替代DS2430A
Abstract
DS2431是一款改进的、1k位1-Wire® EEPROM芯片,用于替代256位EEPROM DS2430A。本文讨论了这两款器件在命令结构、存储器图之间的差异。指出了系统在升级到大容量DS2431时需要注意的事项。该应用笔记还对两个器件的重要差异做了说明,特别是DS2430A的应用寄存器及如何使用DS2431的写保护功能和EPROM仿真模式。
概述
DS2431是一款先进的、1k位1-Wire EEPROM芯片,用于替代256位DS2430A。DS2431在命令结构、存储器图方面存在一些差异,对于更新、升级到更大容量的应用需要进行相应的修改。每个1-Wire器件均有唯一的64位ROM识别号,64位识别号中包括8位器件公用的家族码。这8位家族码在应用中确认不同类型的器件,实现多器件间的无缝传输。
DS2430A带有一个64位一次性编程应用寄存器,该寄存器在一个独立的存储空间,由不同命令控制。DS2431不具备这种寄存器,实际上,它的四个32字节页面中的任意一个均可独立进行写保护或设置为EPROM仿真模式。EPROM模式下,所有位的状态只能从逻辑1变成逻辑0。该特性在需要跟踪产品使用状况的系统中很实用。
这两款1-Wire器件均采用TO-92和TSOC封装,并具有相同的引脚功能。DS2431还额外提供了SFN、TDFN和芯片级封装(UCSP™)。表1总结了两款器件的命令结构和存储器图的基本差异。
表1. DS2430A和DS2431特性比较
存储器工作
表2至表5列出了公共存储器操作细节。黄色高亮部分显示两款器件的差异。需要注意的是这些操作使用'Skip ROM'命令选择器件。另外,也可以使用任意ROM命令和所支持的数据。所有数据均以最低有效位在前的形式读写。
表2. 读存储器
表3. 写暂存器
表4. 读暂存器
表5. 复制暂存器
新设计中不推荐使用DS2430A。