REP009: TDMA工作性能优秀且占用很小PCB面积的蜂窝PA
Abstract
该参考设计介绍了线性功率放大器(PA) MAX2265在IS-136 TDMA蜂窝频段的应用,能够提供优异性能。PA设计用于CDMA/TDMA/PCD蜂窝电话。文中提供了一个针对小尺寸应用设计的评估(EV)板布局。
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。 |
更多信息:

目标:调谐MAX2265 CDMA蜂窝PA使其满足TDMA应用中的特定性能标准,开发小型电路布局设计。
本设计要求在美国蜂窝频段内对基于IS-136的TDMA应用进行一般调谐。要求是,在824MHz至849MHz频带内,POUT = 29.5dBm,41%的效率,29dB的增益,ACPR = -30dBc ± 30kHz,ALT = -50dBc ± 60kHz。同时开发了一个小型的定制电路布局设计,由于所有权的原因本文并不包含其细节。测试和调谐是在MAX2265评估板上完成的。
MAX2265是为美国蜂窝频段基于IS-98的CDMA、PDC和基于IS-136的TDMA调制方式设计的线性RF功率放大器。为改善其功率附加效率(PAE),MAX2265提供了一种连续调节偏置电流的结构,可有效抑制电流回馈。使用这种方法,放大器的线性度(也就是邻信道功率比,ACPR)可以保持相当高的稳定度,而输出功率和电流消耗将会减小。于是,在连续变化的输出控制范围内可以保持预期的线性度,并可提高低功率输出模式的PAE。
Schematic of the MAX2265 evaluation kit (PDF, 38kB)
PCB layout of the MAX2265 evaluation kit