REP004:用于2.35GHz移动数据接收机的低噪声放大器
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。 |
更多信息:

目标:通过一般调谐和电路匹配为LEO卫星移动接收机开发一个低电流、低成本、高性能的低噪声放大器电路。
在无线数据应用中,MAX2644 “超级LNA”被调谐在2.35GHz频段。调谐本应用电路设计实现最佳的噪声和增益性能。MAX2644可以调节IIP3使其连续地变化,这对允许放大器的增益和噪声实现独立于线性度的优化是非常有吸引力的。
MAX2644是一个增益为15dB的低噪声放大器,其可变的IIP3最高为+4dBm,在2.45GHz的NF为1.8dB。它有一个50Ω的片内输出匹配,使用简单的输入匹配拓扑结构实现最优的噪声系数。MAX2644可以用于2GHz至2.5GHz频段的各种应用中,包括LEO卫星接收机、WCDMA手机前端和无线局域网接收机。MAX2644采用小型的SC-70封装。
Schematic of the MAX2644 Evaluation Kit (PDF, 29K)
Performance Results of the MAX2644