多通道RF到数据开发平台助力相控阵原型开发

简介

未来天线设计的行业发展趋势是采用相控阵。这种技术趋势加上上市时间压力,造成的开发时间缩短问题,为相控阵系统领域的RF设计人员带来了多项挑战。与RF电子相关的挑战包括:

  • 在多通道环境下验证RF电子
  • 跨多通道验证同步和校准
  • 软件开发与量产硬件开发并行

为了解决这些行业挑战,新型多通道RF到数据开发平台应运而生。此开发平台集成了软件可配置的数据转换器、RF分发、功率调节和时钟,以提供一个16通道、S频段的直接采样解决方案。

集成RF采样高速转换器

新发布的高速转换器在单芯片上集成了ADC、DAC和数字信号算法模块。图1所示的MxFE四通道16位、12 GSPS RF DAC和四通道12位、4 GSPS RF ADC即是一个示例,包含4个ADC、4个DAC、多个数字上/下变频器,以及数控振荡器(NCO)和有限脉冲响应(FIR)数字滤波器。DAC的采样速率为12 GSPS,ADC的采样速率为4 GSPS。模拟带宽在S频段内提供直接采样和波形生成,并进入低C频段。

图 1. AD9081 功能性说明。

转换器处理更广泛的RF频谱波段并嵌入片内DSP功能,使用户能够配置可编程的滤波器和数字上转换和下转换模块,以满足特定的射频信号带宽要求。与在FPGA中执行这些功能的架构相比,在专用芯片中实施嵌入式处理可以大幅降低功率。释放宝贵的FPGA资源使得设计人员能够更经济高效地使用FPGA,或者将FPGA资源分配给更高级别的系统应用处理。

16通道、直接RF采样开发平台(四MxFE)

这款16通道、直接RF采样开发平台如图2所示,其框图如图3所示。为了说明其命名约定:我们将集成式转换器命名为混合信号前端(MxFE),将包含4个MxFE的16通道板命名为四MxFE。4个MxFE每个包含4个DAC和4个ADC,所以共有16个发射通道和16个接收通道。

图 2. 16 通道、直接 RF 采样开发平台(四 MxFE )。

图 3. 四 MxFE 框图。

RF部分包含巴伦、放大器和滤波器,可以简化RF接口。收发器通道上包含一个低通滤波器,用于抑制DAC镜像,DAC输出端则一般具有一个增益模块。接收器通道上包含两个增益和增益控制,以及用于进行二阶奈奎斯特采样的带通滤波器。滤波器采用Mini-Circuits的1206滤波器尺寸,所以用户能够通过替换滤波器来适配不同应用。

通道间隔为每个发射器/接收器对600mils,支持X频段、半波长、单极元素格点间距。采用这种尺寸时,设计显示每个单元数字波束形成系统可兼容高达X频段的频率。在四MxFE直接生成S频段的情况下,可以额外添加单个RF混频器,以实现X频段频率操作。

其中包含时钟电路,且所有时钟都使用相同的基准频率。每个转换器的PLL于参考频率锁相,并提供 AD9081 时钟输入。包含测试点注入选项,以评估备用转换器时钟源。数字时钟也使用相同的基准频率。一个时钟芯片为AD9081提供SYSREF信号用于进行同步,为FPGA提供所需的时钟信号,并提供为AD9081提供参考频率的选项,以使用AD9081的内部PLL。

功率分配和稳压如图4所示。所需的所有电压都源自单个12 V输入。功率分配设计包含开关稳压器组合,其后增加低噪声线性稳压器,用于提供对噪声敏感的模拟电压。

图 4. 四 MxFE 功率分配。

软件控制

已开发的软件、固件和FPGA代码,实现了通过更高级的处理语言来实现平台控制。MATLAB®脚本和GUI使系统工程师能够开发出可以在MATLAB环境中直接与硬件连接的模型。MATLAB接口支持直接在硬件中评估用户自定义波形。接收数据捕获接口支持用户特定的接收数据处理。

软件和固件都是开源的,与基于我们新的收发器或转换器的其他ADI模块类似。

结论

四MxFE RF至位开发平台帮助实现了通用原型制作环境。其功能包括:

  • 跨多个转换器IC和板的多通道同步的开发平台。
  • 在客户之前通过评估板环境验证多通道性能,而不是以同时测试多个通道为唯一目的来开发量产设计。
  • 高度集成和功能,支持同时实施软件开发和硬件生产。
  • 与高速转换器相关、包含所有电路的整个参考设计,包括RFI/O、时钟和同步电路、功率分配、高速数字I/O路由。

这些功能组合可以消除多通道RF系统产品开发中的原型制作步骤,使RF工程师可以利用现有实现,集中精力开发系统解决方案。RF到数据开发平台最初计划用于支持相控阵开发。但是,其通用性使其能够用于多通道RF系统,例如雷达、EW、5G和仪器仪表应用。由此开发出单硬件、多应用平台,可以提供真正由软件定义的多通道环境。