MAX2247功率放大器用于802.11g WLAN
Abstract
本篇应用笔记给出了配置工作在2450MHz OFDM调制用于802.11g WLAN的MAX2247功率放大器时元件的取值及元件放置方案。我们的目标是使用175mA电源电流时提供具有3% EVM的+17dBm功率。文中给出了原理图和完整电路板的照片。
概述
MAX2247 2.4GHz功率放大器(PA),其特性适合在802.11b应用中提供+24dBm的线性输出功率,这里它被优化为用在802.11g WLAN (无线局域网)中。使用+3.3V单电源供电,电源电流为175mA时这款PA能够提供具有3%的矫正-EVM (误差向量值)的+17dBm线性输出功率,同时超过802.11g和FCC带外规范要求至少3dB。MAX2247拥有开启时间有保障的逻辑电平控制的关闭引脚,它可以使器件的电源电流降至0.5µA。本器件还集成了一个功率检测器,它具有带缓冲器的单端输出,使其可以直接与基带功率检测ADC (模拟数字转换器)连接。外部可调节的偏置电流使旁瓣抑制和ACP (邻信道功率)能够根据特定的应用优化。本器件采用超小的3 x 4 UCSP (1.5mm x 2.0mm)封装,使用Maxim特有的硅锗-双极型制造工艺。MAX2247优良的性能、小尺寸、低成本和可获得的批量产品使其成为802.11g WLAN收发机应用的理想选择。
为802.11g WLAN应用优化MAX2247功率放大器
标准的MAX2247评估板只需要很少的优化工作就可以将PA调谐为适合802.11g的应用。它需要少量的电感优化第一级到第二级和第二级到第三级之间的级间匹配。这个电感是以很小的PCB (印制电路板)传输线的形式给出的。确切的电感值可以通过调节VCC并联旁路电容C4至C7的位置调整。放大器的输出级通过一个串联电感和一个接地的并联电容匹配到负载。我们再一次使用具有低损耗高Q值的输出传输线提供所需的串联电感。传输线的连续特性允许对串联电感进行细调,而使用集总元件则做不到这一点。并联电容C3的位置确定了电感值并完成了对负载的匹配,优化了芯片的输出功率、EVM、ACP、增益和效率。最后,通过将VBIAS引脚设置为2.1V将PA的偏置电流确定为160mA。
图1. MAX2247的原理图,为802.11g优化
图2. VCC1和VCC2旁路电容及输出匹配电容的最佳位置
图3. 显示元件位置的近距离照片