DS1302 RTC与8051微控制器的接口

Abstract

本应用笔记说明了DS1302 RTC通过3线接口与8051微控制器的连接方式,设计实例包括电路原理图和C语言接口程序。

DS1302引脚配置

DS1302引脚配置

概述

本应用笔记介绍了DS1302串行实时时钟与8051微控制器的接口方式,所提供的程序代码能够实现基本的接口功能。本文所采用的微控制器是DS2250,程序用C语言编写。

工作原理

接口程序利用微控制器的三个通用端口控制3线同步总线,微控制器通过发送一个命令字节至DS1302启动数据传输。随后,微控制器发送其它数据和/或SCLK至DS1302,按照命令字节决定数据的发送或接收。

程序清单如图1所示,电路原理图如图2所示。

图2. DS1302 RTC原理图

图2. DS1302 RTC原理图
查看大图