直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号电平转换

Abstract

这篇应用笔记介绍了一种将-0.3V至0.7V视频信号电平转换至0至1V的方法。

Maxim提供用于滤波和放大模拟视频信号的芯片。这些芯片多数连接在视频数/模转换器(DAC)的输出。

为了了解这些视频放大器/滤波器的视频特性,采用标准的测试信号(例如彩条信号)进行测试。多数视频测试模板的视频测试信号范围在-0.3V至0.7V之间,但Maxim的多数芯片要求的视频信号范围在0至1V。图1所示电路可将视频测试信号发生器的输出电平转换到0至1V。

该电路包含增益为-1的第1级放大器,随后是增益为-2的第2级放大器。因此,总体增益为+2。调节第2级放大器同相输入端电位器的滑动端,可以调节输出直流电平。

图1所示电平转换电路的输入电阻约为75Ω,该75Ω电阻是100Ω对地电阻与反相放大器的300Ω输入电阻并联后所得。

图1. 电平转换电路

图1. 电平转换电路

图2所示为标准的NTSC复合视频测试信号(彩条信号由Tektronix 1910数字信号发生器产生),在该信号中加入直流偏移。

图2. 复合彩条视频测试信号

图2. 复合彩条视频测试信号

图3所示是包含亮度和色度的复合S视频信号(彩条由Quantum Data 802 BT视频测试信号发生器产生),在该测试信号中加入偏移电压进行电平转换。

图3. S视频彩条视频测试信号

图3. S视频彩条视频测试信号

图4所示为1080i格式视频测试信号(通过Quantum Data 802 BT视频测试信号发生器产生),在该测试信号中加入偏移电压进行电平转换。

图4. 1080i格式视频测试信号

图4. 1080i格式视频测试信号