获取锂离子(Li+)电池参数,用于基于开路电压(OCV)的电量计测量
Abstract
DS2786是一款基于开路电压的电量计,能够报告锂离子电池总储存电量。该器件在出厂前已经建立了理想的OCV曲线,可以精确估算Li+电池的剩余电量。DS2786 OCV电量计的精度可通过实际应用条件下的Li+电池特性参数改善。
引言
基于开路电压(OCV)的独立式电量计DS2786可根据空闲状态下电池的开路电压估算可充电锂离子(Li+)电池的可用电量。器件按照储存在IC中的查找表,利用开路电压确定电池的相对容量。DS2786出厂前,EEPROM中已经建立了理想的OCV曲线。根据实际应用中锂离子(Li+)电池的充/放电参数获取OCV曲线,以提高DS2786的精度。
本应用笔记描述了基于OCV电量计应用中获取Li+电池参数、采集并处理数据,而后将数据载入DS2786K评估软件的方法。
获取Li+电池参数的步骤
- 确定满电量和空电量点
- 获取电池参数
- 电池充电达到满电量点。
- 电池放电达到0%,学习电池容量,以mAh为单位进行记录。
- 电池充电达到满电量点。
- 电池空闲60分钟。
- 记录100%时的开路电压。
- 以大约0.2C的速率,将电池放电5% (基于步骤2中的电池容量)。
- 电池空闲60分钟。
- 记录95%时的开路电压。
- 重复执行19次6-8步骤,直到电池容量为0%。
- 数据分析
- 数据存储
提取Li+电池参数的最佳方法是创建一个尽可能与实际应用接近的环境。其中包括保护电路、放电曲线(包括实际应用中有效电流和待机电流的典型值)以及充电曲线。因此需要模拟电池充电和放电过程,并监控和记录电流和电压。
满电量点(100%电量)是指充电电路对Li+电池充满电时的容量。空电量点(0%电量)是指有效空电量点、待机空电量点或电池中剩余的绝对电量。
在基于OCV电量计应用中提取Li+电池参数可在室温下进行。最好至少采用3节电池执行下列步骤,获取平均OCV曲线。
表1为典型电池的采样数据,由Maxim Integrated提供。20对电量/OCV数据分为9组,并存储到DS2786的EEPROM。100%和0%时的对应数据必须存储到器件中。选取其他7对数据来近似代表全部参数。表2为挑选出的用来近似表1中数据的9对数据。图1为表1和表2中数据的比较。
Capacity (%) | OCV (V) |
100 | 4.177454 |
95 | 4.129486 |
90 | 4.085934 |
85 | 4.045427 |
80 | 4.008118 |
75 | 3.974769 |
70 | 3.945074 |
65 | 3.917968 |
60 | 3.884009 |
55 | 3.841219 |
50 | 3.820965 |
45 | 3.805737 |
40 | 3.79325 |
35 | 3.783504 |
30 | 3.775129 |
25 | 3.762185 |
20 | 3.741018 |
15 | 3.7098 |
10 | 3.686654 |
5 | 3.674776 |
0 | 3.305545 |
Breakpoint | Capacity (%) | OCV (V) |
8 | 100.0 | 4.177454 |
7 | 82.5 | 4.026773 |
6 | 60.0 | 3.884009 |
5 | 55.0 | 3.841219 |
4 | 40.0 | 3.79325 |
3 | 25.0 | 3.762185 |
2 | 10.0 | 3.686654 |
1 | 5.0 | 3.674776 |
0 | 0.0 | 3.305545 |
图1. OCV特性数据和9个近似分界点
最后一步是设置即将数据存储到DS2786的EEPROM中。采用DS2786K评估软件可以很容易地将数据转换成适当的格式以存储到EEPROM中。只需将表2中的数据载入DS2786K的Parameters标签,如图2所示。此外,应将电池容量(参见第2步)输入Initial Cell Capacity文本框。然后点击Write & Copy按钮。确保设置电压施加到DS2786的VPROG引脚,从而正确编程EEPROM。
图2. DS2786K评估软件的Parameters标签
结论
Maxim基于OCV的电量算法可精确跟踪实际应用中Li+电池充放电时的电池容量。只要用Maxim公司提供的评估软件采集、存储电池特性数据,电量计就能精确计算电池剩余电量。