用于蜂窝IS-95超低成本应用的CDMA功率放大器(PA)
Abstract
在蜂窝频段内按照IS-95的要求调谐MAX2265功率放大器。目标规范是28dB增益、+28dBm输出功率、-45dBc ACPR和35%的PAE。应用笔记中还提供了原理图和材料清单。
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。 |
更多信息:

目标:调谐并测量这款低成本CDMA RF功率放大器在蜂窝频段的性能。
本设计的要求是在蜂窝频段内(824MHz至849MHz)按IS-95 CDMA标准调谐MAX2265,使其满足在POUT = +28dBm时增益 = 28dB,功率附加效率(PAE) = 35%,ACPR1 = -45dBc。
MAX2265是为美国蜂窝频段基于IS-95的CDMA、PDC和基于IS-136的TDMA调制方式设计的线性RF功率放大器。为改善PAE,MAX2265提供了一种连续调节偏置电流的结构,可有效抑制电流回馈。使用这种方法,放大器的线性度(也就是邻信道功率比,ACPR)可以保持相当高的稳定度,而输出功率和电流消耗将会减小。于是,在连续变化的输出控制范围内可以保持预期的线性度,并可提高低功率输出模式的PAE。
Schematic of the MAX2265 Evaluation Kit (PDF, 48K)
Bill of Materials, Part 1
Bill of Materials, Part 2
Performance Results of the MAX2265