Customer Case Study
Bachmann Case Study
ADI转换器帮助确保Bachmann风轮机控制系统实现惊人的99.96%可用性
在过去的十年中,全球风力发电容量以每年超过30%的累积平均增长率持续增长,这是因为全球范围内日益需要可在世界几乎任何地方快速安装的零排放发电基础设施。随着风轮机装机市场价值预计超过530亿美元(2008年),风能已逐渐成为一个举足轻重的工业领域。.
风轮机系统的设计者和制造者所面临的挑战是确保开发出的风轮机能在长达25年的生命周期中实现高可靠性发电,较大程度地提高系统可用性,从而获得最高能源 产出和投资回报。Bachmann Electronic的风轮机控制系统专为满足上述棘手的生命周期和可靠性要求而设计,目前已应用于全球超过30,000家风力发电厂。Bachmann Electronic的控制系统采用了ADI公司的模数转换器(ADC)以及其他ADI精密器件,可用性达到了前所未有的99.96%以上,即使在极端条 件下也能无故障可靠运行。
ADI公司的ADC在风轮机系统中起到了不可或缺的作用,可支持高粒度数据采集,实现了从发电机和功率转换器控制到系统完整性监控的各项功能——所有这些 功能均旨在较大化运行效率和安全性。Bachmann在其风轮机状态监控系统中使用ADI公司的ADC对来自压电传感器的信号进行数字化处理。这些压电传 感器以机械方式耦合至系统表面,用于检测可能表明压力变化和/或子系统位移的移动和振动。子系统位移表示有可能发生机械故障。
此外,Bachmann在其风轮机状态监控系统中采用了ADI公司的运算放大器,并在其更广泛的工业控制系统组合中使用了多种ADI器件,包括多路复用器、iCoupler®数字隔离器和放大器。
"ADI公司能够我们提供齐全的高性能转换器和配套产品,我认为,该公司在为工业市场供应上述器件方面具有罕有的竞争力。"
— 控制系统产品经理 Gunnar Vogel
|