AN-1441: AD9361的LVDS接口上的伪随机二进制序列校准
简介
AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度射频 (RF) Agile Transceiver™捷变收发器。AD9361具有可编程性和宽带能力,特别是它的通道带宽在200 kHz以下至56 MHz的范围内,具备低功耗特性,这些优点使之成为众多收发器应用的理想选择。我们建议将AD9361用于小型基站应用新设计,在此类应用中,需要较宽的带宽来支持多载波应用,载波必须是连续的。
为了支持较宽的带宽,我们必须考虑多种因素,例如变送器(Tx) 输出线性度、本振 (LO) 泄漏、低电压差分信号 (LVDS) 接口。本应用笔记主要讨论支持56 MHz带宽必需的LVDS接口。图1显示AD9361和定制应用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 之间通过LVDS接口的连接。AD9361数据手册提供了接口详细信息。本应用笔记重点讨论伪随机二进制序列 (PRBS) 校准方法,以使LVDS接口在工艺和温度变化 范围内更加可靠。
图1. AD9361在LVDS模式下的数据路径
问题描述
请注意,本应用笔记中提及的RX_Dx(x = 0至5)、TX_Dx(x = 0至5)、DATA_CLK、RX_FRAME、TX_FRAME和FB_CLK仅指信号。RX_Dx信号是RX_Dx_P和RX_Dx_N引脚上的信号。TX_Dx信号是TX_Dx_P引脚和TX_Dx_N引脚上的 差分信号。 DATA_CLK 信号是 DATA_CLK_P 引 脚和DATA_CLK_N引脚上的差分信号。RX_FRAME信号是RX_FRAME_P引脚和RX_FRAME_N引脚上的差分信号。TX_FRAME信号TX_FRAME_P引脚和TX_FRAME_N引脚上的差分信号,FB_CLK是FB_CLK_P和FB_CLK_N引脚上的差分信号。
LVDS时序参数
为支持56 MHz带宽,必须将AD9361上的I/Q数据速率设置为61.44 MSPS的最大值。为了实现2T2R操作,DATA_CLK信号必须在4×I/Q速率、245.76 MHz频率下传输。表1显示此速率下LVDS数据总线的时序限制。
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
tCP | 4.069 | ns | DATA_CLK周期时间(时钟周期) | ||
tMP | 45% of tCP | 55% of tCP | DATA_CLK信号和FB_CLK信号的高/低最小脉冲宽度(包括占空比失真、周期抖动、 相邻周期抖动、半周期抖动带来的影响) | ||
tSTX | 1 | ns | TX_D5至TX_D0和TX_FRAME信号建立时间,截止到AD9361输入的FB_CLK信号下降沿 | ||
tHTX | 0 | ns | TX_D5至TX_D0和TX_FRAME信号保持时间,从AD9361输入的FB_CLK信号上升沿开始 | ||
tDDRX | 0.25 | 1.25 | ns | 从DATA_CLK到RX_D5至RX_D0输出信号的延迟 | |
tDDDV | 0.25 | 1.25 | ns | 从DATA_CLK信号到RX_FRAME信号的延迟 |
对连接基带处理器的影响
如表1所示,当时钟速率为245.76 MHz时,DATA_CLK的 周期时间为4.069 ns,最小脉冲宽度为占空比的45%,大 约为1.83 ns。与此脉冲宽度相比,从DATA_CLK信号到 RX_D5至RX_D0信号或到RX_FRAME信号 (tDDRX 和 tDDDV) 的延迟为1.25 ns最大值。
图2显示了AD9361中的时序图。
图2. 数据端口时序参数图 — LVDS总线配置(其中x表示P和N引脚)
图3显示了基带处理器中的时序图。
图3. 基带处理器中的时序图
在图3中, tTDD是总延迟差异,包括AD9361中的 tDDRX (1.25 ns) 和数据通过印刷电路板 (PCB) 传播的路径延迟差异,以及类 似于基带处理器器件中的 tDDRX 中的延迟差异。在最差情况下,该值大于1.25 ns。例如,假定延迟差异为1.5 ns,则数据剩下的建立时间 (tST) 和保持时间 (tHT)仅为0.33 ns(请参见图3),因为即便在测试台和某一个温度下满足时序要求,也很难在温度和工艺变化的情况下保持可靠性。
要让该接口在245.76 MHz频率下工作,建议进行校准,以校 正AD9361和基带处理器之间的延迟差异 (tTDD) 。
PRBS校准详细信息
延迟变化测试结果
图4显示了六个RX_D0至RX_D5信号对的延迟差异,以及300个器件上从DATA_CLK到RX_FRAME的延迟差异。这些数字信号的延迟值之间存在很大差异。最大延迟接近1.2 ns;但最短延迟仅为0.3 ns,差异可以达到0.9 ns。
图4. RX_DATA信号和RX_FRAME信号相对DATA_CLK信号的延迟分布
基带处理器中的延迟补偿
图4显示了另一个现象,例如最大延迟大多发生在RX_D4上,接近1.2 ns;但在RX_D1上,延迟最大值仅为0.7 ns左右。RX_D4和RX_D1之间的延迟差异为0.5 ns;因此,我们最好补偿RX_D1上的0.5 ns延迟,这样RX_D4能够与RX_D1保持 一致。这种方法可以延伸到其他RX_D5至RX_D0信号对,以及RX_FRAME信号,还有TX_D5至TX_D0信号对。
例如,如果能够在基带处理器中单独对每个RX_D5至RX_D0进行这些补偿,则可达到更高精度,如图4所示,对RX_D5和RX_D4进行−500 ps的延迟校准,对RX_D3、RX_D2和RX_D0进行−200 ps的延迟校准,可实现图5所示的效果。延迟更多集中在0.2 ns和0.7 ns之间,性能得到显著改进。
图5. 校正后的延迟分布
校准可在每个器件上调节;因此,研究单个AD9361器件上的 RX_D5至RX_D0信号对与DATA_CLK之间的延迟差异更有意义。在图6中,蓝条显示了在没有任何补偿的300多个器件 上的此类延迟差异的分布。大多数器件上的延迟差异集中在 0.5 ns,最大值为0.7 ns。采用上文所述的相同补偿,分布移向 较低的延迟差异,如图6中的绿条所示。最大延迟差异为0.3 ns, 减小了0.4 ns。
图6. 单个器件上的延迟差异的分布
AD9361中的延迟补偿
基带处理器可能无法通过RX_D5至RX_D0信号校正延迟差异,或者完全无法进行延迟补偿。这个问题的解决方案是,对于Rx,使用寄存器0x006在AD9361中进行补偿,对于Tx,使用寄存器Register 0x007进行补偿,以调节RX_D5至RX_D0 和DATA_CLK信号之间(或TX_D5 to TX_D0和FB_CLK信号之间)的相对延迟,最低有效位 (LSB) 精度大约为0.3 ns。请注意,该延迟影响具有相同值的所有数据对。AD9361无法单独调节数据对上的延迟。但是,这种类型的补偿仍然可以实现校准。图7显示了在AD9361的寄存器0x006中校正300 ps延迟时的结果。图7中的结果显示,延迟差异主要分布在0.1 ns和0.4 ns之间,最大延迟减小至0.4 ns,这为基带处理器中的 tST + tHT 的时序(如图3所示)提供了更多裕量(大约1.4 ns),从而保证在工艺和温度变化范围内的可靠性。
图7. AD9361中的延迟差异的分布(进行了延迟校正)
PRBS校准
AD9361中集成的PRBS发生器提供了确定需要多大延迟补偿的方法。可将PRBS注入AD9361的接口,并传输到基带处理器。在基带处理器接收这个已知序列之后,可实现PRBS检查器,以计算误码率 (BER)。如果在接收的PRBS上没有发生错误,则接口正常工作。否则,请调节AD9361或基带处理器中的延迟补偿模块,直至BER降低到所需阈值之下。
AD9361带有16次、14 tap的PRBS发生器,使用16阶多项式,如以下方程所示。
有关PRBS生成和多项式方程的详细说明,请参考AD9361寄存器图表中的寄存器0x3F4。
遵循下文所述的校准序列,如图8所示,可生成表2所示的矩阵。在表2中,P表示PRBS测试通过,F表示PRBS测试失败。在本例中,寄存器0x006的值可能是0x96、0xA7、0xB8、0xC9或0xDA。
图8. 校准序列
寄存器0x006[7:4] 位值 | 寄存器0x006[3:0]位值 | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f | |
0 | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | P | P | P | F | F | F |
1 | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | P | P |
2 | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | P |
3 | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
4 | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
5 | F | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
6 | F | P | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
7 | F | F | P | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
8 | F | F | F | F | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F |
9 | F | F | F | F | P | P | P2 | P | P | F | F | F | F | F | F | F |
a | F | F | F | F | F | P | P | P2 | P | P | F | F | F | F | F | F |
b | F | F | F | F | F | F | P | P | P2 | P | P | F | F | F | F | F |
c | F | F | F | F | F | F | F | P | P | P2 | P | P | F | F | F | F |
d | F | F | F | F | F | F | F | F | P | P | P2 | P | P | F | F | F |
e | F | F | F | F | F | F | F | F | F | P | P | P | P | P | F | F |
f | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | P | P | P | P | P | F |
1 P = PRBS测试通过,F = PRBS测试失败。 2延迟设置的最佳值。这些值在两个方向上具有最少两个LSB(大约0.6 ns)的保护裕量,通常足以应对工艺变化和温度范围变化 |
A为寄存器0x006上的接收器 (Rx) 延迟选择适当设置之后,可以使用相同的方法和序列,在Tx LVDS路径上运行校准程序。这次,在校准Tx LVDS路径时,可在基带处理器中生成伪随机二进制序列,并传输到AD9361的Tx接口。在AD9361中,内部电路可将TX_D5 to TX_D0循环到RX_D5 to RX_D0路径,然后将数据传输回到基带处理器,PRBS检查器将其与原始序列进行比较,并确定如何调节寄存器0x007中的延迟,以获得如表2所示的相似矩阵。
结论
在本文档中,我们介绍了LVDS路径延迟的PRBS校准,目的是支持245.76 MHz数据时钟(56 MHz带宽最大值)。因此,对Rx数据实施校准时,数据对上的延迟差异得到显著改进,降低至0.3 ns(基带处理器中的补偿)或0.4 ns(AD9361中的补偿)。
两种补偿都让高速LVDS接口具有裕量,从而克服温度和工艺差异。这种方法对Tx数据延迟校准同样有效。
本应用笔记通过AD9361上的一个示例,证明校准序列是可行的,可用于大批量生产客户系统。