AN-1392: 如何计算集成斩波放大器的ADC转换器的失调误差和输入阻抗
典型DPD应用
模数转换器(ADC)中集成的缓冲器和放大器通常是斩波 型。有关这种斩波实现的例子,可参见 AD7124-8 和 AD7779数据手册。需要这种斩波技术来最大程度地降低放大器的失调和闪烁噪声(1/f),因为与其他工艺(如双极性工艺)相比,CMOS晶体管噪声高,难以匹配。通过斩波,放大器的1/f和失调转换到较高频率,如图1所示。
在斩波转换过程中,开关的电荷注入会引起电流尖峰,进而使施加于ADC输入端的电压产生方向不定(流入和/或流出)的下降或尖峰。压降与连接到ADC输入段的传感器的输出阻抗成比例。
平均电流值
一般而言,数据手册不会提供电流峰值,因为它难以测量,而且不会增加任何有意义的信息。该信息之所以无意义,是因为缓冲器的斩波频率高于ADC的输入信号带宽。因此,输入引脚上添加的低通滤波器(用来消除高于奈奎斯特频率的频率或信号音,或用来降低耦合噪声)会对峰值电流进行平均,如图2所示。
用电流表测量输入电流,一端连接到VDD/2,另一端连接到ADC的模拟输入引脚。
如果电流表连接到其中一个电压轨,由于输入电压裕量的关系,测得的电流可能高于数据手册中的规格值。
输入电流与输入阻抗的关系
输入阻抗规格对精确计算直流误差没有帮助,因为与ADC内部输入阻抗引起的负载效应相比,输入偏置电流是最主要的贡献因素。
有两个规格与输入偏置电流相关:绝对电流和差分电流。
绝对值 (IABSOLUTE) 是在任意模拟输入引脚测得的输入电流。 差分输入电流 (IDIFFERENTIAL) 是在模拟输入引脚对之间测得的 电流差。这仅适用于差分输入ADC。
如何计算直流误差
输入电流产生一个失调电压 (VOFFSET) ,后者与连接到输入 引脚的阻抗直接相关。
如图3所示,产生的失调电压一般为:
VOFFSET = IABSOLUTE × R
如果用运算放大器等低阻抗源驱动模拟输入引脚,误差将不很明显。
ADC测得的误差取决于施加的输入信号类型,例如是真差分输入信号还是伪差分/单端输入信号。
对于真差分输入信号,假设输入电阻(R)完全匹配,那么ADC测得的误差将是由模拟输入引脚对之间的差分输入电流引起,如下式所示:
VADC = V ± IDIFFERENTIAL × R
其中, VADC为ADC输入电压。
如果电阻不是完全匹配,则在差分输入电流贡献之外,电阻不匹配也会产生一个误差。
一般而言,假设电阻容差为1%,那么最差情况下的失调电压定义如下:
VOFFSET = 2 × IABSOLUTE × 1% R + IDIFFERENTIAL × (R)
对于伪差分/单端输入信号,有两种情况:
- 一个模拟输入连接到低阻抗源(参见图5)。误差定义为:
VOFFSET = R × IABSOLUTE
- 两个输入均连接到高阻抗源(参见图6)。误差与使用真差分信号的情况相同。
交流误差
交流分量与输入阻抗规格直接相关。输入阻抗可以是阻性或容性。若输入阻抗为容性,则给定频率下的阻抗计算如下:
其中:
ZC为输入阻抗。
CIN为数据手册给出的输入电容。
fIN 为输入频率。
举个例子,假设有8 pF电容和1 kHz输入带宽,则最小输入阻抗约为20 MΩ。
误差最小化
为使低通滤波器中电阻不匹配引起的误差最小,最好使用小电阻和大电容,因为电阻产生的失调和约翰逊噪声较低。