AN-1075: 使用ADP1870/ADP1872的同步反相SEPIC使同相降压/升压应用实现高效率
简介
许多市场对高效同相DC-DC转换器的需求日益增多,要求 其不但能在降压或升压模式下工作,还可将输入电压减小 或增大至所需的调节电压,并且具有极低的成本和功率损 耗、元件数量最少。反相单端初级电感转换器(SEPIC)也称 为Zeta转换器,具有许多支持此功能的特性(见图1)。对其 工作原理及利用同步开关控制器ADP1870/ADP1872的实施 方案进行分析,可以了解其在本应用中的有用特性。
图1. 反相SEPIC拓扑结构.
反相SEPIC基础知识
初级开关Qh1和次级开关Ql1反相工作。在导通时间内, Qh1接通,Ql1断开。电流沿两条路径流动,如图2所示。 第一条路径是从输入端经过初级开关、能量传输电容 (Cblk2)、输出电感(L1B)和负载,最终通过地流回输入 端。第二条路径是从输入端经过初级开关、地基准电感 (L1A)和地流回输入端。
图2. 电流流向图:Qh1闭合、Ql1断开.
在关断期间,开关位置刚好相反。Ql1接通,Qh1断开。输 入电容(CIN)断开,但电流继续经过电感沿两条路径流动,如图3所示。第一条路径是从输出电感经过负载、地和次 级开关流回输出电感。第二条路径是从地基准电感经过能 量传输电容、次级开关流回地基准电感。
图3. 电流流向图:Ql1闭合、Qh1断开.
应用电感伏秒平衡和电容电荷平衡的原理,可以得出方程 式1规定的均衡直流转换比。
其中,D为转换器的占空比(开关周期中导通时间所占的比 例)。
方程式1表明:如果占空比大于0.5,输出端将获得较高的 调节电压(升压);如果占空比小于0.5,调节电压会较低(降 压)。此外还可分析得到其它相关结果:在无损系统中,能 量传输电容(Cblk2)上的稳态电压等于VOUT;流经输出电感 (L1B)的直流电流值等于IOUT;流经地基准电感(L1A)的直流 电流值等于IOUT × VOUT/VIN。该能量传输电容还能提供VIN 至VOUT的隔直。当存在输出短路风险时,此特性很有用。
分析还显示,反相SEPIC中的输出电流是连续的,对于给 定输出电容阻抗,会产生较低的峰峰值输出电压纹波。这 就允许使用较小、较便宜的输出电容;相比之下,非连续 输出电流拓扑结构则需要使用较大且昂贵的电容。
利用ADP1870/ADP1872实现的反相SEPIC拓扑结构
同步实现
通常,次级开关(Ql1)是一个单向功率二极管,它会限制这 种拓扑结构的峰值效率。然而,利用ADI公司单通道同步 开关控制器ADP1870/ADP1872(见附录A),并采用双向 MOSFET作为次级开关,可以设计一个“完全同步配置”的 反相SEPIC。这样,峰值效率将大大提高,同时可以降低 输出电流大于约500 mA的转换器尺寸和成本。
图5显示完全同步反相SEPIC配置的功率级,它利用 ADP1870/ADP1872实现,只需要三个小型、廉价的外围器 件(Cblk1、Ddrv和Rdrv),其功耗可以忽略不计。
反相SEPIC的理想稳态波形如图4所示。开关节点SW(见图 5)在VIN + VOUT(导通时间内)和0 V(关断时间内)之间切换。 将电荷泵电容Cbst连接到SW,以便在导通时间内将约为 VIN + VOUT + VDD的电压施加于高端内部驱动器的自举上电 轨(BST引脚)和高端驱动器的输出(DRVH引脚),从而增强 初级悬空N沟道MOSFET开关Qh1。箝位二极管Ddrv确保 稳态期间Cblk1上的电压约为VOUT + VFWD (Ddrv),该电压参 考DRVH引脚到Qh1栅极的电压,关断期间Cblk1和Cblk2 并联。在关断时间内,当X节点电压约为–VOUT时,Cblk1上的电压阻止初级开关产生高于其阈值的栅极-源极电压。
图4. 同步反相SEPIC的理想波形(忽略死区).
图5. 显示ADP1870/ADP1872内部驱动器的功率级.
ADP1871和ADP1873属于ADP187x系列,具有跨周调制模 式(PSM),可以降低开关速率,只向输出端提供足以保持 输出电压稳定的能量,从而提高轻负载时的效率,大大降 低降压拓扑结构中的栅极电荷和开关损耗。建议不要在同 步反相SEPIC拓扑结构中使用ADP1871和ADP1873。
预测开关频率
如附录A所述,ADP1870/ADP1872采用恒定导通时间架 构,并利用正馈和开关节点均值技术将通常与恒定导通时 间架构相关的开关频率变化降至最小。SW引脚连接到SW 节点,像在同步反相SEPIC拓扑结构中实现的一样(见图 6)。因此,ADP1870/ADP1872系列中各器件的开关频率可 以按照下式进行预测:
ADP187xARMZ-0.3-R7 − a = 3.33 × 10−6
ADP187xARMZ-0.6-R7 − a = 1.66 × 10−6
ADP187xARMZ-1.0-R7 − a = 1 × 10−6
图6. 使用ADP1870/ADP1872的同步反相SEPIC的完整实现方案.
应当注意,虽然这些器件分别被指称为300 kHz、600 kHz 和1 MHz,但这些频率仅为降压拓扑结构中实现的近似开关 频率。
如图7所示,开关节点均值馈入导通定时器。在无损系统 中,该均值等于输出电压。随着输出负载的提高,转换器 的损耗也会提高,开关节点均值会稍稍偏离输出电压,导 致开关频率提高。通常而言,在整个负载范围内,开关频 率的提高幅度不超过空载条件下的10%。在高损耗系统 中,开关频率的提高幅度可能大于此值。
图7. 同步反相SEPIC拓扑结构中ADP1870/ADP1872具有内部电流检测环路的功率级和补偿方案.
电感耦合能量传输电容
图6中,功率电感L1A和L1B显示为彼此耦合。在这种拓扑 结构中,耦合电感的目的是减少输出电压和电感电流的纹 波,并且提高最大可能闭环带宽,“小信号分析和环路补 偿”部分将对此加以说明。
虽然这些电感互相耦合,但并不希望耦合太紧,以至于将 一个绕组的大量能量通过铁芯传输至另一个绕组。为了避 免这一点,必须求得耦合电感的泄漏电感(LLKG),并选择适 当的能量传输电容(Cblk2),使得其复阻抗的幅值为泄漏电 感与单个绕组DCR的复串联阻抗的1/10,如方程式2、3、4 所示。按照这一关系设计电路,可使耦合铁芯所传输的能 量降至最低。泄漏电感可以根据耦合电感数据手册中提供 的耦合系数计算。
如图2和图3的电流流向图所示,在导通期间,电荷积聚; 在关断期间,电荷则被移除。通过能量传输电容的电流不 应导致电压偏差超过其标称直流电压VOUT(“同步实现”部分 中导出的电压)的±10%。选择适当的Cblk2,使得以下不等 式成立,确保电压偏差足够小。
耦合电感时,必要且理想的匝数比是1:1,因为在输出电压 纹波为一定水平的条件下,各绕组所需的电感仅为分立电 感所需值的一半(见“参考文献”部分中Ćuk和Middlebrook的 论文:“Coupled-Inductor and Other Extensions of a New Optimum Topology Switching DC-DC Converter”)。
电容耦合栅极驱动电路
栅极驱动电容Cblk1的值取决于多个工作参数。它应足够 大,使得高端开关导通和关断期间的电荷积聚和移除不致 引起电压偏差超过其标称直流值的±10%。该直流值为VOUT + VFWD (Ddrv),如“同步实现”部分所述。Cblk1的值还应是 Cbst的1/10,以免故障条件下BST-SW节点电压过大。最 后,Cbst和Rdrv的RC时间常数应显著长于开关周期。转换 器禁用后,Rdrv为Qh1提供一条放电路径。Cblk1和Rdrv的 良好初始值分别为100 nF和1 kΩ。相应地,Cbst应为1 µF。 Ddrv传导的电流非常小,使用常见的小型、廉价BAT54肖 特基势垒二极管即足够。
小信号分析和环路补偿
反相SEPIC转换器的完整小信号分析超出了本应用笔记的 范围。然而,从应用角度看,其中的大部分分析是不必要 的,遵循几条原则便可设计出鲁棒的电路。
首先必须计算谐振频率(fRES)时的许多复阻抗交互,以便求 得目标交越频率的上限。当电感解耦时,谐振频率降低, 导致最大可能闭环带宽显著降低。
在此频率时,可能有300°或更大的高Q相位滞后。为了避 免转换器在整个负载范围内相位裕量偏小的问题,目标交 越频率(fUNITY)应为fRES的1/10。此谐振的阻尼主要取决于输 出负载电阻和电感的耦合直流电阻。在较小程度上,阻尼 还取决于能量传输电容的等效串联电阻(ESR)和功率 MOSFET(Qh1和Ql1)的导通电阻。因此,当输出负载电阻 改变时,闭环传递函数的特征可能会在该频率时发生明显 变化。
耦合系数通常不是一个能够精确控制的参数,因此应将目 标交越频率fUNITY设置为比fRES低10倍的值(假设fRES小于开关 频率fSW)。当fUNITY设置适当时,可以使用标准II型补偿—— 两个极点和一个零点。
图7显示同步反相 SEPIC降 压 /升压拓扑结构中 ADP1870/ADP1872反馈环路的等效电路。上框包含功率级 和内电流环路,下框包含电压反馈环路和补偿电路。
下框中的补偿元件值可以通过下式计算:
其中:
COUT是转换器的输出电容。
ESR是该输出电容的等效串联电阻。
RLOAD是最小输出负载电阻。
Gm是误差放大器的跨导,ADP1870/ADP1872系列为520 µs。
VREF是与误差放大器的正输入端相连的基准电压,
ADP1870/ADP1872为0.6 V。
转换器的跨导GCS利用下式计算:
其中:
GCS是与频率无关的增益项,随增强后的次级开关电阻RDS(ON)
和占空比D而变化。最高交越频率预期出现在此电阻和占空
比D最低时。
ACS是电流检测增益,对于ADP1870/ADP1872,它可以在3
V/V至24 V/V范围内以四种离散步进选择。
为确保不会过早地达到电流限值,所选的电流检测增益 (ACS)最高值应满足以下条件:
其中ΔIL 为峰峰值电感纹波电流。
ADP1870/ADP1872采用恒定导通时间架构,控制环路中不 存在通常与电流模式控制相关的采样极点。因此,不需要 对被检测的电流信号进行斜率补偿。
功率器件应力
图2和图3的电流流向图显示,功率MOSFET在接通后要承载 电感电流总和。因此,流经两个开关的电流直流分量为:
流经两个开关的电流交流分量为:
知道MOSFET电流的直流和交流分量之后(如图8所示),设 计人员就可以快速计算流经各开关的电流均方根值。这些 均方根值与所选MOSFET的RDS(ON)MAX共同确保MOSFET具有 热稳定性,同时功耗足够低,以满足效率要求。
图8. 同步反相SEPIC的理想电流波形(忽略死区).
精确计算初级开关的开关损耗超出了本应用笔记的范围, 但应注意,从高阻态变为低阻态时,MOSFET上的电压摆 辐约为(VIN + VOUT)至0 V,流经开关的电流摆辐为0 A至约 IOUT(1/(1 – D))。由于摆幅如此之高,开关损耗可能是主要 损耗,这是挑选 MOSFET时应注意的一点;对于 MOSFET,反向传输电容(CRSS)与RDS(ON)成反比。
初级开关和次级开关的漏-源击穿电压(BVDSS)均须大于输入 电压与输出电压之和(见图4)。
峰峰值输出电压纹波(ΔVRIPPLE)可通过下式近似计算:
流经输出电容的电流均方根值(IrmsCout)为:
方程式14所表示的峰峰值电感电流(ΔIL )取决于输入电压, 因此必须确保当此参数改变时,输出电压纹波不会超过规 定值,并且流经输出电容的均方根电流不会超过其额定 值。
如图8所示,流经能量传输电容Cblk2的均方根电流为:
对于高输出电流应用,常常需要并联多个电容来实现 Cblk2,以免超过单个电容的均方根额定值。
对于利用ADP1870/ADP1872实现的同步反向SEPIC,输入 电压与输出电压之和不得超过20 V,因为电荷泵电容与开关 节点相连,当初级开关接通时,其电压达到VIN + VOUT。
实验结果
图9、图10和图11显示了不同输入电压和5 V输出电压下同 步反相SEPIC与异步SEPIC(更传统的同相降压-升压实现方 式)实现的效率对比。两个电路均针对效率进行了优化,以 支持较宽的输入电压范围,并且均具有低电流5 V偏置电压。
图9. 效率与负载电流的关系(VIN = 12 V、VOUT = 5 V).
图10. 效率与负载电流的关系(VIN = 5 V、VOUT = 5 V).
图11. 效率与负载电流的关系(VIN = 3.3 V、VOUT = 5 V).
同步反相SEPIC利用ADP1872实现,相关功率器件的材料 清单见表1,其中仅采用常见的现成器件。异步SEPIC利用 ADI公司的ADP1621开关控制器实现,相关功率器件的材 料清单见表2。
如图9至图11所示,只要输出电流高于约500 mA,同步反相 SEPIC的效率就会高于异步方案。在各输入电压下,同步反相SEPIC能够以更高的效率和更少的器件提供更大 的输出电流。如表1和表2所示,同步反相SEPIC使用两个 MOSFET进行功率转换,异步SEPIC则要使用两个MOSFET 和一个大功率二极管进行功率转换。其结果是,同步配置 的器件数量更少,尺寸更小,成本更低,输出电流能力更 强。
标识 | 产品型号 | 制造厂商 | 值 | 封装 | 备注 |
Qh1 | BSC090N03MS | Infineon | 30 BVDDS | SuperSO8 | 功率MOSFET, 11.2 mΩ(最大值, at 4.5 VGS, TJ = 25°C |
Ql1 | BSC016N03MS | Infineon | 30 BVDDS | SuperSO8 | 功率MOSFET, 2 mΩΩ(最大值 at 4.5 VGS, TJ = 25°C) |
L1A/L1B | PCA20EFD-U10S002 | TDK | 每个绕组3.4 µH | 30 mm × 22 mm × 12 mm | :1:1:1:1:11耦合电感,铁氧体,每个绕组35.8 mΩ(最大值)DCR |
标识 | 产品型号 | 制造厂商 | 值 | 封装 | 备注 |
功率MOSFET | BSC057N03MS | Infineon | 30 BVDSS | SuperSO8 | 2个,7.2 mΩ(最大值,4.5 VGS,TJ = 25°C) |
功率二极管 | PDS1040L | Diodes Inc. | 40 BVRMM/10 IO | PowerDI5 | VF = 0.46 V(最大值,TS = 25°C) |
耦合电感 | DRQ127-2R2-R | Cooper Bussmann | 每个绕组2.03 µH | 10 mm × 12.5 mm × 8 mm | 1:1耦合电感,铁氧体,每个绕组7 mµ(最大值)DCR |
结束语
许多市场对输出电压高于或低于输入电压(升压/降压)的高 效率同相DC/DC转换器的需求都在不断增长。ADI公司的 单通道同步开关控制器ADP1870/ADP1872允许用低损耗 MOSFET代替常用于功率级的高损耗功率二极管,从而提 高效率,降低成本,缩小电路尺寸,使系统达到苛刻的能 耗要求。只要遵循几项原则就能快速算出可靠补偿所需的 元件值,并且利用常见的现成器件便可实现高效率。
参考文献
Ćuk, Slobodan and R.D. Middlebrook. 1983. “Coupled-Inductor and Other Extensions of a New Optimum Topology Switching DC-DC Converter.” Advances in Switched-Mode Power Conversion, Volumes I and II. Irvine, CA: Tesla Co.
附录A
如图12所示,ADP1870/ADP1872为恒定导通时间开关控制 器,集成驱动器可驱动N沟道同步功率MOSFET。该恒定 导通时间架构利用输入电压正馈和开关节点均值技术来降 低相关的开关频率变化。该系列还使用前沿调制谷值电流 模式控制方案。
图12. ADP1870/ADP1872简化框图.
ADP1870/ADP1872内置升压二极管,因而整体元件数量和 系统成本得以减少。ADP1870有一个内部线性调节器, ADP1872则需要2.75 V至5.5 V的偏置电源。
ADP1870/ADP1872具有内部设定的软启动周期、“打嗝”模 式限流和热关断保护特性,提供三种不同的开关频率。工 作温度范围为 –40°C至 +85°C时,输出电压精度为 − 0.834%/+0.884%;工作温度范围为–40°C至+125°C结温范围 时,输出电压精度为−0.834%/+1.084%。ADP1870/ADP1872 采用2.75 V至20 V功率级输入电源供电,提供10引脚MSOP封 装。