AN-0993: 用于ADI公司低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板
EVAL-FLTR-LD-1RZ有源滤波器评估板适用于ADI公司的低失真SOIC引脚排列运算放大器,其中包括下列高性能器件:AD8000、AD8099、AD8045、ADA4899和ADA4857。通过该有源滤波器评估板,可快速完成两极点、四极点或六极点Sallen-Key有源滤波器的原型设计。图1中的电路板原理图展示的是低通滤波器。通过交换滤波器电阻和电容的位置,可以将电路板从低通滤波器转换成高通滤波器。该评估板同时支持有利于简化测试和集成的边缘安装型SMA连接器。
图 1. 有源滤波器评估板原理图。
这款有源滤波器评估板为祼板,用户可轻松定制滤波器设计,其装配图如图2所示。所有元件均为0603封装尺寸,唯一的例外是大旁路电容,其封装尺寸为3216。
图 2. 通用评估板。