AN-0986: 调整 AD5362 的输出范围和跨度

简介

本应用笔记说明如何利用 AD5362 的特性,在 DAC 通道上设置不同的输出范围。虽然本应用笔记以 AD5362 为范例,但所用方法对 AD5360、AD5361 和 AD5363 同样有 效。相关数据手册应与本应用笔记配合使用。在 PLC 和模拟 I/O 应用中,能够在不同通道上设置不同输出范围非常有利,这样用户就能够利用完整的 16 位数字码范围(0 至65,535),而不用考虑 DAC 的输出范围。

利用基准电压选择输出范围

在默认工作条件下,AD5362 能够产生的双极性输出范围是基准电压值的四倍。例如,5 V 基准电压提供的范围为±10 V,3 V 基准电压提供的范围为 ±6 V。AD5362 有两个 独立的基准电压输入引脚 :VREF0 和 VREF1。VREF0 是DAC 0 至 DAC 3 的基准电压源,VREF1 是 DAC 4 至 DAC7 的基准电压源。图 1 显示如何利用不同的基准电压值来实现不同的 DAC 输出范围。

Figure 1. Using Separate References.

图 1. 使用独立的基准电压

改变输出范围

默认情况下,DAC 输出摆幅以 0 V 为中心。但是,通过对偏移 DAC 寄存器进行编程,可以更改输出跨度的中心点,使输出范围不一定以 0 V 为中心。AD5362 有两个偏移 DAC 寄存器 :OFS0 控制 DAC 0 至 DAC 3 的偏移,OFS1 控制DAC 4 至 DAC 7 的偏移。AD5362 中的偏移 DAC 为 14 位DAC,跨度为基准电压值的四倍。理论上,用户最多可以 将输出范围上移或下移 10 V。不过,输出只能在电源和裕量要求的限制范围内调整。例如,使用 2.5 V 基准电压时,±5 V 标称输出可以发生偏移,产生 −10 V 至 0 V 或 0 V 至 +10 V 输出。但是,使用 5 V 基准电压时,产生 ±10 V 标称输出,却无法利用偏移 DAC 寄存器产生 0 V 至 +20 V 输出,因为这超出了电源和裕量限制。

任意 DAC 通道的输出电压由以下公式决定 :

Equation.

其中 :
DAC_CODE为写入 DAC 的 X1A 或 X1B 寄存器的数据,应在 0 至 65,535 范围内。
OFFSET_CODE 为载入相关偏移 DAC 寄存器的值,应在 0 至 16,383 范围内。请注意,公式中 OFFSET_CODE 须乘以 4,因为偏移 DAC 的分辨率为 14 位,而 AD5362 DAC 的分辨率为 16 位。
VREF 为 2.0 V 至 5.0 V 范围内的基准电压。
VSIGGND 为相关 SIGGND 引脚上的电压,通常为 0 V。

偏移 DAC 寄存器的默认值为 8192,由此得到的电压输出为以 0 V 为中心的双极性输出。从以上公式可以得知,8192 以上的值将把跨度中心移至 0 V 以下,而 8192 以下 的值将把跨度中心移至 0 V 以上。图 2 显示如何利用偏移DAC,在不同 DAC 上设置不同的输出范围。

Figure 2. Generating Different Output Ranges.

图 2. 产生不同的输出范围

使用 M 和 C 寄存器

AD5362 中的每个 DAC 通道均有专用的增益 (M) 和失调电压 (C) 调整寄存器。由于 AD5362 的传递函数为直线,因此这些寄存器的工作原理可以表示为以下公式 :

Equation 1.

其中 :
y 为输出。
x 为输入。
m 为传递函数的斜率。
c 为失调电压。

图 3 显示了这些寄存器的配置情况。

Figure 3. AD5362 Register Configuration.

图 3. AD5362 寄存器配置

M 寄存器的默认值为 65,535,对应的增益为 1。C 寄存器的默认值为 32,768,对应的失调电压为 0 V。所有 M 和 C寄存器的分辨率均为 16 位,意味着各 LSB 为 :

Equation 2.

示例 1


要求 AD5362 产生 ±8 V 输出。可用基准电压为 4.096V。


解决方案


默认情况下,4.096 V 基准电压产生 ±8.192 V 输出(假设无失调电压或增益误差)。通过对 C 寄存器进行编程,增加0.192 V的正失调电压,可以将零码电压−8.192 V转换为−8 V。4.096 V 对应的输出跨度为 16.384 V,因而 1 LSB = 250 µV。

因此,将零码电压从 −8.192 V 移至 +8 V 要求将 C 寄存器 的默认值增加 :

Equation A.

理论上,现在的满量程电压应升高 0.192 V。但实际上,正满量程电压不会移动,因为在以下条件下,输出已达到最大值 :

mx + 768 ≥ 65,535(即当 x > 64,767)

要将跨度从 16.384 V 变为 16 V,要求将增益寄存器(即传递函数的斜率)降低 :

Equation B.

因此,用 63,999 对 M 寄存器进行编程。

此时,对于 0 至 65,535 范围内的 DAC 码,输出电压在 ±8 V之间。


示例 2


要求AD5362产生−4V至+12V输出。可用基准电压为4.096V。


解决方案


本例的输出跨度与示例 1 一样,同为 16 V。这种情况下,可以利用偏移 DAC 寄存器将跨度移至要求的范围。为获得所需的跨度,需将传递函数上移 4 V。

由于偏移 DAC 寄存器为 14 位寄存器,因此 LSB 大小为 :

Equation C.

偏移 DAC 寄存器的默认值为 8192。

要将传递函数增加 4 V,需用以下值对偏移 DAC 寄存器进行编程 :

Equation D.

此时,对于 0 至 65,535 范围内的 DAC 码,输出电压在 −4 V与 +12 V 之间。

其它信息

其它信息请注意,上述示例假设 AD5362 不存在相关的增益或失调电压误差。AD5362 经过工厂校准,采用偏移 DAC 寄存器的默认值时,可产生最精确的结果。改变偏移 DAC 寄存器 的默认值可能会给 DAC 输出带来额外的失调电压误差。可以通过更改偏移 DAC 寄存器,对失调电压进行补偿,直到获得正确的输出范围。

作者

Ken Kavanagh

Ken Kavanagh

Ken Kavanagh 是ADI 公司精密DAC 部的应用工程师。Ken 自1994 年起一直在应用部门工作,目前负责 为nanoDAC®和denseDAC®产品系列提供应 用支持。他1999 年毕业于利默里克大学,获 得工学学士学位。