仪表放大器是适合压力或温度测量等各种应用的出色组件,它的主要作用包括信号放大和阻抗适配。
在许多情况下,仪表放大器具有参考输入引脚。在参考引脚上增加电压会使输出信号升高同等电压。这样就能简单精确地将仪表放大器的输出调整到ADC所需的输入电平,从而可以使用ADC的完整输入范围,同时提高分辨率。在具有高共模信号的情况下,另一优势是极为出色的共模抑制比和高精度。
图1所示为典型3运算放大器设计中仪表放大器的内部原理图。AD8421具有通用特性,适合各种应用。

图1. 典型仪表放大器的内部架构
使用仪表放大器时应当意识到,最大输出电压取决于输入信号(共模或差分信号)、增益、电源电压以及可能来自内部结构的限制。在3运算放大器架构中,第一级放大器(反相和同相输入)以预设增益放大输入信号。第二级放大器起到的是减法器作用。输出信号由两个输入信号相减而构成。参考电压会加到生成组合输出的信号中。
生成这种内部模拟信号后,不同的因素现在可能导致内部饱和,并可能减少最大工作区域。
这些因素如下:
- 输入电压信号对于预设增益过高
- 参考电压对于生成的输出电压信号过高
- 电源电压过低
输出电压和仪表放大器工作区域取决于最大输入信号、增益、参考电压以及所选架构的限制,因此两者计算起来都有难度。如果把这些因素放在一张图中,可以得到一个菱形图,即所谓的钻石图。菱形图的空间表示可能的工作区域。计算起来并不简单,因为有多个输入和输出。
仪表放大器钻石图工具是一款由ADI公司开发的在线工具,可用于此类计算。该工具可自动为所需输出信号的参考电压、输入信号、电源电压和增益计算可能的配置。它通过图形显示特定输出信号可能的参数组合。
该工具包含所有ADI仪表放大器的规格,使用起来快捷方便。
图2至图4所示为该工具的图形用户界面及其钻石图、内部电路和建议使用的工具选项对应的窗口。
在第一个窗口(图2)中,您可以输入所需的全部参数,计算钻石图,并将其直观显示出来(可能的参数包括输入信号、增益、电源电压和参考电压)。对于输入信号,您可以选择共模信号或差分信号。此外,该工具还有助于确定所选放大器的局限性并区分输入-输出和内部限制。现在可以估算工作区域。一般来说,建议在运算时不要太接近钻石图极限。

图2. 仪表钻石图
仪表放大器钻石图工具的第二个窗口提供该放大器的内部视图,并显示详细的原理图(图3)。通过此视图可以看到技术细节和各自的内部电压。在需要检查设计中可能的错误时,这一点非常重要。另外还提供控制模式来评估所选参数并提供替代方案(图4)。

图3. 仪表放大器简化原理图

图4. 建议使用的仪表放大器
借助仪表放大器钻石图工具,ADI可以帮助您揭开钻石图的秘密。该工具提供简单的用户界面,24/7全天候在线可用,您可以随时选择和评估各种仪表放大器并设计更复杂的原理图。
以下是个小测验:
http://www.analog.com/designtools/en/diamond/
请为AD8422选用差分输入,图中显示增益为100,正电源电压为15 V,负电源电压为-15 V。参考电压为0。共模电压为8 V。VDIFF范围为100 mV至148.5 mV。请假设我们使用全温度范围和10kΩ的负载。请使用钻石图工具和数据手册解释为什么此设置无效。