ADALM2000实验:FM检波器

目标

本实验活动的目标是了解FM解调的基本原理,以及用于从接收到的FM信号中检测信息的不同电路。

背景知识

为了实现有效通信,发送方和接收方所使用的信道必须达成一致。发送方会对消息进行编码,并将其传输给接收方。接收方随后接收消息,并进行解码操作。此过程与FM通信类似:接收所发射的FM信号后,必须经过解调才能获取信息。

Figure 1. FM demodulation detection.
图1. FM解调检测

FM检波器也被称为频率解调器或鉴频器,是一种电路,能够将载波信号的频率变化即时转换为相应的输出电压变化,FM检波器的转换函数是非线性的。然而,在线性范围内工作时,该函数为:

Equation 1.

其中:

➤  VOUT =输出电压(信息),V

➤  fINPUT =输入FM信号,Hz

➤  Kd =转换函数,V/Hz

电路输入是幅度恒定的频率变化信号。电路将这些瞬时频率变化转换为幅度变化,这样,输出中的每个电压水平都与输入中的瞬时频率变化相对应。因此,FM解调器转换函数的单位是伏特/赫兹(V/Hz)。

与AM一样,FM也有调制指数,它等于频率偏差与调制频率之比。频率偏差是调制信号产生的载波频率变化量或摆动量。FM的调制指数定义为:

Equation 2.

其中:

➤  Delta f = 频率偏差

➤  fm =调制频率

与AM类似,FM的调制指数m是对峰值频率偏差的度量,这种方法可以将峰值偏差频率表示为最大调制频率的倍数。图2进一步说明了这一点。

Figure 2. Sample FM signal.
图2. 采样FM信号

载波信号频率为1 kHz,调制频率为100 Hz,调制指数为3。由调制指数可以得出,峰值频率偏差为300 Hz,频率将在700 Hz和1300 Hz之间摆动。或者说,调制频率的作用是确定该周期完成的速度。

FM解调器有多种类型,包括:

  1. 斜率检波器
  2. Foster-Seeley鉴频器
  3. 比率检波器
  4. 脉冲平均鉴频器
  5. 正交检波器
  6. 锁相环

为简单起见,我们将深入研究斜率检波器,了解FM解调器的基本功能。

斜率检波器

斜率检波器(也称为单端斜率检波器)是最简单的FM解调器。它是一种调谐电路频率解调器,使用调谐(LC)电路将FM信号转换为AM,并使用串联的二极管和电容(常规峰值检波器)从AM包络中提取信息。此器件可以用于任何无线电,无论其有无FM功能。斜率检波器依赖于接收器的选择性,其电路操作是所有调谐电路鉴频器的基础。它主要由一个调谐电路和一个二极管峰值检波器组成,这种组合是典型调谐电路鉴频器的基本结构。图3和图4分别为传统版和简化版的原理图。

Figure 3. Slope detector.
图3. 斜率检波器
Figure 4. Transformerless slope detector.
图4. 无变压器斜率检波器

斜率检波器尽管结构简单,但其电压与频率的关系呈高度非线性,因此鲜有应用。图5显示了其电压与频率的关系。

Figure 5. Slope detector’s voltage vs. frequency characteristic.
图5. 斜率检波器的电压与频率关系

斜率检波器的另一种变体是平衡斜率检波器,它由两个并联连接且相位相差180°的单端斜率检波器组成。

程序步骤

打开仿真文件(图6中的电路)。在该电路中,调制频率为1 kHz、载波信号为5 V/20 kHz、调制指数为5的FM信号被馈送到输入端。C1和L1组成的调谐电路执行FM到AM的转换,D1、R2和C2组成的峰值检波器从AM包络中提取信息。运行仿真文件并观察波形。

Figure 6. Slope detector simulation.
图6. 斜率检波器仿真

观察到的波形应该与图7类似。

Figure 7. Slope detector waveforms.
图7. 斜率检波器波形

其他电路

Foster-Seeley鉴频器和比率检波器

Foster-Seeley鉴频器和比率检波器是广泛使用的FM解调器,适用于通常采用分立元件的无线电接收器。图8为Foster-Seeley鉴频器原理图,图9为比率检波器。乍一看,这两个电路很相似。它们都有一个射频变压器和一对二极管,但与比率检波器不同的是,Foster-Seeley没有第三绕组,而是有一个扼流圈。

Figure 8. Foster-Seeley discriminator.
图8. Foster-Seeley鉴别器
Figure 9. Ratio detector.
图9. 比率检波器

这两种解调器均采用分立元件构建,结构简单,性能出色,线性度高。然而,Foster-Seeley与比率检波器相比,输出更高且失真更低,而比率检波器与Foster-Seeley相比,有更强的幅度噪声抑制能力,并且带宽更宽。这些解调器的缺点包括:其变压器的成本高,难以将其与集成电路整合,导致目前的使用范围有限。


脉冲平均鉴别器

脉冲平均鉴频器利用零交越检波器、单稳态触发器和低通滤波器来恢复原始调制信号。图10为脉冲平均鉴频器的框图。图11为其波形。

Figure 10. Block diagram of a pulse-averaging discriminator.
图10. 脉冲平均鉴别器框图

这是一种非常高质量的频率解调器,曾经仅用于昂贵的遥测和工业控制应用。但得益于低成本IC,脉冲平均鉴频器现在很容易实现,目前已用于许多电子产品中。

Figure 11. Pulse-averaging discriminator’s waveforms: (a) FM input, (b) Output of zero-crossing detector, (c) Output of one shot, (d) Output of discriminator (original modulating signal).
图11. 脉冲平均鉴别器的波形:(a) FM输入,(b)零交越检波器的输出,(c)单 次采样的输出,(d)鉴频器的输出(原始调制信号)。

正交检波器

正交检波器(图12)可能是应用较为广泛的FM解调器,它使用相移电路在未经调制的载波频率上产生90°相移。这种检波器主要用于电视解调,也用于某些调频广播电台。

Figure 12. Block diagram of a quadrature detector.
图12. 正交检波器框图

锁相环

锁相环(PLL)是一种频率或相位敏感型反馈控制电路。所有PLL都有三个基本元件,即鉴相器、低通滤波器和压控振荡器,主要用于频率解调、频率合成器以及各种滤波和信号检测应用。图13为PLL的框图。

Figure 13. Block diagram of a phase-locked loop.
图13. 锁相环框图

尽管涉及PLL的操作,但用作FM解调器的锁相环可能是相对较简单且较容易理解的。锁相环具有滤波功能,可以选择频率,因此其信噪比优于任何其他类型的FM检波器。若要更深入地研究其操作,请查看实验活动“锁相环”。

问题

在斜率检波器中,如果C2变为0.001 μF,输出信号会发生什么变化?变为0.1 μF呢?

您可以在学子专区论坛上找到问题答案。

作者

Antoniu Miclaus

Antoniu Miclaus

Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理开发嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚克卢日-纳波卡加盟ADI公司。他目前是贝碧思鲍耶大学软件工程硕士项目的理学硕士生,拥有克卢日-纳波卡科技大学电子与电信工程学士学位。