目标
本次实验的目标是探讨由互补MOS器件(CMOS)构建的高增益反相放大器。
材料
- ADALM2000 主动学习模块
- 无焊面包板
- 跳线
- 三个100 kΩ电阻
- 一个10 kΩ电阻
- 一个4.7 kΩ电阻
- 两个22 μF电容
- 两个1 μF电容
- 一个10 pF电容
- 一个CD4096A、CD4069UB、CD74HCU04或CD4007
背景信息
CMOS反相器也可以被视为高增益放大器,它由一个PMOS器件M1和一个NMOS器件M2构成。通常,CMOS制造工艺经过特别设计,使得NMOS和PMOS器件的阈值电压VTH大致相等——即互补。然后,反相器的设计人员调整NMOS和PMOS器件的宽长比W/L,使其各自的跨导也相等。
说明
首先构建图2所示的简单示例,以测试简单CMOS放大器的输入到输出传递函数。将Vp (5 V)电源连接到VDD(引脚14),并将地连接到GND(引脚7)。将波形发生器的输出端连接到反相器输入端之一(引脚1)以及示波器输入端1+,并将反相器输出端(引脚2)连接到示波器输入端2+。如果您使用的是CD4069A(UB),您可以将引脚7 VSS连接到电路板负电源Vn,而不是接地,因为CD4069A(UB)支持大于5 V的电源电压。
硬件设置
CMOS反相放大器电路的面包板连接如图4所示。
配置波形发生器生成1 kHz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为2.5 V。两个示波器通道均应设置为每格1 V。如果正负电源上使用CD4069A,您将需要使用更大的8 V峰峰值幅度和0 V偏移。
程序步骤
测量输出的斜率并计算放大器的直流增益,即输出电压的变化与输出摆幅中心(大约2.5 V)处输入电压的变化之比。请注意,这应该是一个负数,因为放大器反相。
Scopy示波器图示例如图5所示。


增加负反馈
使用无焊面包板构建图6所示的放大器电路。
硬件设置
单级放大器的面包板连接如图7所示。
配置波形发生器生成1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为0 V。
程序步骤
将2 V峰峰值幅度和0 V偏移的正弦信号应用于输入端,并测量整个系统从10 kHz到100 kHz的增益。使用网络(Bode)分析仪绘制整个系统的增益和相位与频率的关系图。
LTspice®关系图示例如图8所示。
添加更多级以获得更高增益
使用无焊面包板构建图9所示的放大器电路。
硬件设置
三级放大器的面包板连接如图10所示。
配置波形发生器生成1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为0 V。
程序步骤
将2 V峰峰值幅度和0 V偏移的正弦信号应用于输入端,并测量整个系统从10 kHz到100 kHz的增益。使用网络(Bode)分析仪绘制整个系统的增益和相位与频率的关系图。
LTspice关系图示例如图11所示。
附加电路
斩波放大器
CD4069A(UB)无缓冲十六通道CMOS反相器和CD4066四通道模拟开关用作斩波放大器的元件。参考图12可以确定该电路的各种功能。图12左下方的两个反相器产生一个方波及其互补信号,以驱动CD4066的开关控制。这些方波驱动开关,开关A和B在输入端用作单刀双掷开关,而开关C和D在输出端执行相同的功能。图12中间的另一个反相器用作交流耦合放大器,类似于我们刚刚在图6中看到的。
在运行时,输入信号由输入开关调制,并由交流放大器放大,然后由输出开关解调。20 kΩ、560 pF低通滤波器最大限度地减少了输出中的高频纹波。
问题:
- 对于图6所示的电路,从输入源W1到反相器输出端看到的输出的增益是多少?
- 哪些元件决定了图6所示电路的增益?
您可以在 学子专区 博客上找到问题答案。