问题:
您是否有关于如何改进运算放大器电路反馈回路中电位计(pot)性能的任何建议?

答案:
我想告诉您的第一件事是,在反馈环路中使用电位计时请务必小心,特别是当频率较高时。绕线电位计具有很大的电感,可能会导致电路的不稳定,而碳电位计则具有高噪声,也要注意。
不过,您可以尝试下面的几种办法。根据具体情况,您可以增加一个串联电阻,并使用电位计进行“精调”以获得所需的值。电阻值选择得当的话,电位计灵敏度将大大降低。您也可以让电位计与反馈电阻并联。同样,反馈电阻值的选择对于电位计所起的作用至关重要,这种方案的好处是您可以一直调到0Ω。
更好的方案是使用数字控制的电位计“digiPOT”,这种电位计精度极高,而且不存在普通电位计常见的问题,如磨损、振动、漂移、尺寸、机械调整和环境问题等。数字控制有多个选项,如SPI、I2C、按钮和升/ 降接口, 调整既精确又可重复。digiPOT还可用作变阻器,即把一端的引脚连接到游标以构成一个可变电阻器。digiPOT能在同相和反相运算放大器配置下工作。
这些器件的带宽范围很广,与电阻值成函数关系。例如,digiPOT设置为1KΩ时,带宽约为5MHz,而设置为10KΩ时则为500KHz。同时这些器件极其灵活通用,为设计工程师的“工具箱”平添了一种利器。低功耗、小尺寸和固态可靠性使digiPOT成为老式电位计的极具吸引力的替代选择。
正如大多数器件一样,尽管它是一种简单的构建模块,但仍有相当多的细节需要考虑。这些器件(以及ADI公司的所有其它器件)的数据手册包含丰富且全面的信息,建议仔细阅读以提升您的设计经验。