问题:
掉电、关断、待机、休眠模式或禁用模式有何区别?

答案:
虽然这些功能听起来差不多,但对于特定的放大器和制造商,其意义却完全不同。
“省电”和“关断”指放大器的静态电源电流降至正常工作电平以下的状态。 一般通过减小放大器内部偏置电路中的电流来降低电源电流。 例如,正常模式下消耗数毫安静态电流的放大器,在省电模式下可能只消耗数微安甚至毫微安的电流。 放大器的输出电压在省电和关断模式下均未作规定。
当放大器处于“禁用”模式时,不仅其静态电源电流降至正常工作水平以下,而且,一个额外的特性是放大器的输出为高阻态。 这种状态极为有用,可提供高输入至输出隔离,输出可以通过“线或”连接实现多路复用。
请仔细阅读数据手册。 对于简单的省电功能,技术规格表中可能会包含几行电源参数,或者提供正常电源电流与省电电源电流的关系图。 此外还可能提供省电电流与温度的关系图。 对于禁用功能(高阻态),除了同样的技术规格参考表格外,还可能提供输出阻抗与频率的关系图,因为高输出阻抗并不是在所有频率下都保持不变,或者提供电路示例,说明器件在多路复用应用中的高阻抗能力。 另外还要注意“省电”阈值电压。 运算放大器没有接地引脚,因而,大部分省电电路都是以一个电源轨作为内部参考。 开关电平与传统逻辑信号可能不兼容,因此可能需要某种类型的电平转换。
并非所有制造商都使用相同的命名规则,一家制造商称之为“禁用”,另一家制造商可能称为“关断”。因此,关于省电、关断或禁用的定义请参阅制造商的数据手册。