问题:
是什么导致我的模数转换器不能实现数据手册中规定的满量程?

答案:
需要认识到的很重要一点是,A/D转换器的内部前端带宽(有时也指全功率带宽),可以是非常宽的,即使A/D转换器的速率比较“缓慢”。为了在下一个样本到来之前稳定下来,转换器需要一定的内部前端带宽,以保护设计师正试图捕获并以数字方式表达出来的信息。
抗混叠滤波器(AAF)通常位于A/D转换器之前,它可以是一个简单的 单极BC网络,也可以是复杂的多极拓扑。不管采用哪种形式,它的设计思想是相同的,即消除可能折返或混叠到感兴趣频段的无用噪声和杂散信号。在设计或使用 AAF时,设计师应该很小心。很重要的一点是,不仅需要了解滤波器设计的感兴趣频段(通带),而且还要了解滤波器设计的带外(阻带)抑制。
阻带应能连续抑制转换器的模拟内部前端带以外的无用频率,例如,ADC 的采样速率是100MSPS,输入带宽是1GHz;AAF必须能抑制高达1GHz的频率,而不是奈奎斯特频率(50MHz)!否则,如果阻带频率响应开始 上升,那么它将在滤波器设计内创造出第二个通带区域。如果此第二通带区域(在假定阻带内)仍然处于转换器的模拟内部前端带宽内,那么它可能会使无用噪声和 杂散信号折返进真正感兴趣的频带。
若解解决此问题,了解滤波器设计的通带和阻带是很重要的。查阅转换器的 数据手册以了解其输入带宽也很重要。有些滤波器(如椭圆、切比雪夫和多阶拓扑型滤波器)比其它类型滤波器更容易产生不恰当的阻带抑制问题。在选择一个特定 滤波器设计之前,最好先了解这一点。在AAF的最后一阶上增加几个元件以构建一个简单的低通滤波器,可以对解决此问题提供一定帮助,不过,其代价是添加了 更多的元件和感兴趣频带上的额外衰减。
防止这个问题的一个方法是测量滤波器的频率响应1。测量频率响应可以显示滤波器的响应和衰减幅度曲线。通过测量滤波器在感兴趣频带以外的和转换器的内部前端带宽上频率响应,可了解滤波器在阻带区域的性能表现。