问题:
你们的阻抗测量芯片(IMC)如何工作,有哪些用途?

答案:
您所提到的阻抗测量芯片是一种非常通用的器件,应用范围也极其广泛。
IMC是融合了集成、精细和实用性的一个不可思议的典范,它能够以0.5%的精度测量100 Ω至10 MΩ的复数阻抗。IMC由一个直接数字频率合成器(DDS)、一个12位模数转换器(ADC)以及一个数字信号处理(DSP)引擎组成。
频率发生器在1 KHz至100 KHz的频率范围内向待测器件(DUT)提供电压激励,每个频率下产生实部(R)和虚部(I)数据字,通过这个信息,在扫频时任意一点的幅度和相位都可以被计算出来。
只有想不到,没有做不到!IMC能够运用到包括病毒检测、凝血监测、电阻抗谱和扬声器优化的一些应用中。
不同的病毒株会使血液中发生不同的化学反应,通过在一定频率下测量这些化学反应的阻抗,依此量化这些反应,研究人员就能通过其阻抗特征来识别不同的病毒珠。
血液凝固时间可以通过测量血液凝固时的阻抗来确定。凝血监测对于心脏搭桥手术患者的术后恢复至关重要,医生可以通过凝血监测来维持流血和凝血之间的平衡。
电阻抗谱采用阻抗来测量基础设施、汽车、飞机和轮船中的铝和钢的腐蚀状态,从而防止早期故障和不必要的维修。阻抗测量芯片能放置在难以到达的偏远地区,在出现腐蚀或早期磨损的最初迹象时,这个持续工作的“结构化监控”信号使维护人员及时获知情况。
测量听觉声音频率范围内的扬声器阻抗使设计工程师能够积极地匹配扬声器阻抗与音频驱动器,从而获得理想的性能和功率传输。
在新英格兰,差不多到了枫糖生长的季节,我想知道IMC是否可以测量枫糖树液中的含糖量……嗯,看来我得研究一下了。